请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 特殊形状的滑动轴承用于收割机 >

特殊形状的滑动轴承用于收割机

简介
需要产品:特殊形状的滑动轴承
要求:快速交货
行业:农业工程
客户的成功:使用 FastLine 服务在 7 天内完成定制注塑滑动轴承。轴承具有自润滑特性,减少维护,并延长了使用寿命和可靠性
公司简介:CLAAS是一个家族企业,成立于 1913 年,是世界领先的农业机械制造商之一。该公司总部位于威斯特伐利亚州的 Harsewinkel,是青贮收割机的全球市场领导者。在另一个核心领域,CLAAS 的联合收割机也是欧洲市场的领导者。
图片未找到
问题描述
在 CLAAS 的一个联合收割机的项目中,厂家需要为设备寻找合适的 iglidur® 滑动轴承。由于组件的设计复杂,而igus®的标准件目录范围内产品无法满足要求。因此,只有使用特殊注塑模具的注塑才能实现特殊形状。设计、原型制造再到开模注塑,一套流程下来,通常需要几周时间。
解决方案
然而,使用 igus® FastLine 服务,这种注塑模具可以在很短的时间内生产出来。通过对设计、生产和打样过程的持续优化和自动化以及最先进的机器的使用,客户定制的注塑件可以在短短几天内准备好进行批量生产。在订单获得批准后,CLAAS 仅用了 7 天就收到了第一批用于测试的定制件。这种技术大大加快了非标件的开发时间,并进一步降低了维护成本。
轴承免润滑、免维护,使用寿命长
伴随机器越来越强大的性能,其技术复杂性也会越来越高,但 iglidur® 滑动轴承依然保持其可靠性和使用寿命。iglidur® 滑动轴承不需要添加润滑脂即可运行,是免润滑产品。因此,可以将轴承点的维护工作降至最低。这有效地有助于提高机器的生产率和可靠性。
图片未找到
图片未找到
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao 产品运用经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
图片未找到
都成刚 Alvin Du 产品运用经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版