2023 chainflex® 高柔性电缆新品
精进技术、降低成本
易格斯所有的chainflex® 高柔性电缆都可享受最高48个月的质保承诺,今年推出的很多新品当然也不例外。今年,我们新推出了一款在耐用性和小弯曲半径方面达到了世界最新水平的电缆,同时继续推出了几款用于驱动技术的新品电缆。由此,igus® 的电缆系列产品范围进一步扩大。除此之外,我们的三维运动电缆系列也有新品上市,其中包括CAN总线和CAT7以太网可扭转电缆。
chainflex®质保从36个月延长至4年...
...额外的12个月质保为您提供更多保障
易格斯chainflex®电缆的质保现已延长至4年。在占地4000m²的内部测试实验室里进行了30多年的电缆和拖链的研发及测试,积累了大量的测试数据及经验,得以实现为客户提供确切的质保承诺和预期使用寿命。
chainflex® CF33.UL系列 - 已通过UL列名的高柔性动力电缆…
…用于拖链及电缆架
igus®首款获此认证的TC-ER动力电缆,用于移动拖链中。可以在拖链之后直接将电缆铺设到电缆支架或托盘上,而无需在拖链和电缆支架之间设置插入点。该电缆为带屏蔽的PVC动力电缆。
chainflex® CFCLEAN质保寿命达4000万次双循环…
…确保无尘室应用的高安全性
在仅70mm的弯曲半径下,CFCLEAN电缆的质保寿命现在高达4000万次双循环!chainflex CFCLEAN元件和e-skin flat的组合是绝佳的无尘室移动供能解决方案,已通过无尘室1级认证。
chainflex®不含PTFE/PFAS…
…已通过认证
2023年初,欧盟已在讨论禁用PFAS相关问题,这些化学品不会自然分解,被称为“永久性化学物质”,会长期存在于环境中,对环境和人体造成危害。chainflex®高柔性电缆中不使用PFAS和PTFE,可以在全球范围内放心使用。
chainflex®电缆新增型号…
…6种芯数及截面积,均提供4年质保
应客户一年来的要求,我们为6个chainflex®电缆系列增加了新的芯数及截面积,易格斯电缆系列的选择范围进一步扩大,客户的选择更广泛。同时今年电缆质保从36个月升级至4年,额外的12个月给您更多保障,丰富的产品型号给你更多选择。
无保护地线的新型高端动力电缆CF38...
... 得益于TPE外护套,经久耐用
CF38系列高端动力电缆可以节省安装空间,并能在-35°C的低温环境拖链内使用。通过增加新的截面积,我们对CF38系列进行了扩展,并取代了已停产的CF35.UL型号。
适用于有限安装空间和长行程的解决方案...
…TPE高端单芯电缆
全新的CF340.100.01电缆是CF340单芯电缆系列的新品,采用坚固的TPE外护套,截面积10mm²,节省空间和成本,非常适用于有限安装空间和起重机等长行程的拖链应用。
测量系统电缆现在也可用于西门子SINAMICS V90...
…专为干燥环境而开发
igus® 的CF211测量系统电缆系列进一步扩展,现在也可用于SINAMICS V90驱动系统。得益于其PVC护套,新电缆在干燥环境中经久耐用。全新的chainflex® CF211.030电缆现货供应,可按米出售或提供预装配电缆。
扭转角度达±360°/m的机器人电缆...
... 适用于CAN总线和CAT7以太网等
新型CFROBOT8.PLUS电缆的扭转角度高达360°/m,使用寿命更长,直径减少23.5%,可用于有限的安装空间内的CAN总线、以太网和CAT6A,数据传输频率和速率达500MHz和10GBit。
质保使用寿命有史以来最长...
…CF98.PLUS和CF99.PLUS的质保双循环次数达1亿次
新型控制电缆CF98.PLUS和CF99.PLUS具有超高的耐用性,它们可以满足最高的机器制造商标准,其使用寿命可达1亿次双循环,新品电缆能可靠用于弯曲系数达3xd的安装空间极小的应用,并已经UL认证。
新型伺服混合电缆CF280.UL.H40...
…适用于博世力士乐ctrlX驱动系统
新型混合电缆CF280.UL.H401适用于博世力士乐MS2N系列驱动技术,可实现能量和数据的实时传输,因而节省大量安装空间,电缆使用量减少50%,成本更低,并提供使用寿命质保。
带PVC外护套的新型混合驱动伺服电缆...
…适用于西门子SINAMICS 210驱动技术...
新型PVC混合电缆为CF220.UL.H系列的新品电缆,易格斯的电缆品类因此更加多样。得益于高品质的PVC外护套,这款电缆可为用户节省15.3%的成本,耐磨性能优化,尤其适用于木工、物料搬运和包装等行业。
特殊的顶驱电缆解决方案...
…现已获得DNV认证
CFSPECIAL.5XX系列电缆现已获得DNV认证,可以为用户提供更多的保障,非常适用于海上钻井平台等海工行业应用。