主页 > 关于我们 > chainflex® 高柔性电缆不含 PTFE/PFAS >

chainflex® 高柔性电缆不含 PTFE/PFAS

已通过认证

2023年初,欧盟已在讨论禁用PFAS相关问题,因为这些化学品不会自然分解,被称为“永久性化学物质”,会长期存在于环境中,对环境和人体造成危害。chainflex®高柔性电缆中不使用PFAS和PTFE,已通过认证。如果PFAS禁令全面出台,则您无需对chainflex®电缆进行废弃处置或更换,可以在全球范围内继续放心使用。

    精进技术

    降低成本

  • 易格斯chainflex®电缆的生产中没有使用任何含PFAS的材料
  • chainflex®电缆可在全球范围内的现有机器和新系统中放心使用,无惧可能出台的新规,无需额外替换

    测试结果

     可持续性

  • igus遵守REACH法规及其对化学物质生产和加工的相关规定
  • 避免因PTFE而造成严重的环境污染和健康风险
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版