华东华中西部大区用户任何产品相关的问题请联系我。上海华北东北华南大区任何产品相关的问题请联系我。iglidur 是什么。易格斯材料是怎样制成的自润滑效果的原理是什么了解更多iglidur滑动轴承的特性。iglidur 有哪些材料。在这里您可以找到我们iglidur的材料数据表技术数据性能对比和选型帮助。如何安装基座公差多大合适。这里向您展示如何正确安装和测试如何选择合适的基座和关于滑动轴承二次加工的细节。iglidur工程塑料滑动轴承与常见产品的比较。iglidur工程塑料滑动轴承与PTFE复合轴套烧结轴承滚针轴承相比有哪些区别分别具有哪些优势这里将解决您的疑惑。如何选择合适的轴。选择正确的轴和滑动轴承对整个系统的运行起着至关重要的作用我们总是关注滑动轴承的寿命但传动轴和轴承周围的部件通常更贵更应该保护好但在设计中轴却容易被忽视我们应当了解如何正确搭配这两个组成部分。igus材料是否含有PTFE成分。易格斯有很多iglidur 材料不含 PTFE或不含关键的 PFAS 物质我们将为您列出这些材料。气体氮碳共渗工艺对轴的耐腐蚀效果有没有帮助。如果轴承没有做任何润滑则需要保护轴免受锈蚀通过实验我们研究了各种表面处理的效果这些轴需要与iglidur滑动轴承配合运行并经过120小时的盐雾测试。防锈剂对轴承的压配合有没有影响。通常来说在轴承座中使用防锈剂会降低轴承配合的牢固性为避免防锈剂引起的压配合力减少我们需要找出哪种防锈剂可以避免这类问题。硬核重载测试。为了模拟真实环境下的农机和工程机械igus建造了室外的前端式装载机测试台为各种滑动轴承和轴组合进行接近真实工况的测试。p stylemarginleft0px常见问题pp stylemarginleft0px什么是滑动轴承pp stylemarginleft0pxiglidur滑动轴承间隙有多大pp stylemarginleft0pxRoHS是什么pp stylemarginleft0px爬行现象是怎么回事pp stylemarginleft0pxPV值有什么意义pp stylemarginleft0pxpp stylemarginleft0pxa hrefiplainbearingsfaq前往iglidur常见问题汇总ap