我们经常会被问到如何对直线导轨进行防锈保护,因为用户的使用环境是各种各样的,室内设备通常只要参照使用指导书正常润滑即可,但如果是潮湿的地库,或者是户外呢?尤其是那些接触雨水、雪、炎暑、寒冷以及污垢和灰尘的环境,您可能没有可靠的润滑指导书。设备闲置通常是造成导轨锈蚀的重要因素。工业设备通常24*7小时运行,润滑一般都由专门的人员负责,而一些非工业的设备就没这么幸运了,它们可能仅在晚上或周末使用,大部分时间都处于闲置状态。那么,想做好防锈保护,一系列的问题就来了。
哪种油脂润滑效果最好?我可以从哪里买到它?是选择粘度高的还是粘度低的?需要买适用于正常温度、高温还是低温的?润滑剂会不会引起灰尘污垢堆积?哪种润滑油会对我的生产材料和产品造成影响?润滑剂是基于什么材料生产的?如果皮肤或者衣服接触到会怎样?是否会给我的健康带来风险?如何处理空油罐?是作为干垃圾处理,还是作为有害物质处理……在论坛上,几乎每个建议都有赞成和反对的声音。
最简单的解决办法——使用drylin直线导轨,您将无需再考虑生锈保护问题。由于drylin所有组件都具有防腐性:铝合金材料经过阳极氧化或硬质阳极氧化处理,不锈钢本身具有防腐能力,塑料滑动轴承也同样防腐。drylin直线导轨的运行也非常干净,您还可以用清洗剂直接进行冲洗。