IAA 2026 展会新产品与亮点预告。IAA 前站 Truckstop 易格斯企业专场线下活动。无论您是参加2026汉诺威国际商用车展IAA Transportation或专程前来易格斯我们诚挚邀请您参加9月14日在德国科隆组办的行业研讨会。企业专场活动日程。企业专场活动及IAA参观。若您希望深入了解本次活动的完整细节或者已经敲定了易格斯的参观访问安排欢迎提前和我们预约我们会提前为您安排相应领域的技术对接专员确定接待细节。立即报名。2026 IAA Transportation 展会及9月14日 igus 德国科隆Truckstop 企业专场活动邀请。商用车电动化为设计工程师带来了新的挑战。电缆必须在车辆内部及充电基础设施上实现安全导向 安装空间和重量需要缩减 承受高载荷的运动部位必须长期可靠运行 对符合 PFAS 法规要求的部件的需求日益增加 客户也期望通过免维护解决方案避免停机 欢迎莅临 IAA TRANSPORTATION 2026了解易格斯如何以针对性产品应对这些挑战。车型场景。公交车应用。静音自润滑免维护工程塑料部件遍布车身底盘及动力系统。了解更多。货运车应用。工程塑料耐腐蚀吸震且对重载场景提供已经验证的成功解决方案。展会聚焦 全新解决方案。用于MCS 顶挂式直流充电桩磨损更小且无电缆被盗风险 无绊倒风险行驶区域无电缆更安全。etract DC 水平充电电缆管理系统。交流充电枪自动回卷替代手动卷收 有效防止电缆缠绕阻塞损坏 弯曲半径小可管理更长电缆。etract 31。基于成熟标准材料全面推出无 PTFE 版本立项更可靠 与含 PTFE 方案相比耐磨性能 100 相当或更优 价格仅比含 PTFE 方案高 10。无 PTFE 滑动轴承。可承受高达 75 MPa 的动载 100 免润滑免维护 成本仅为POM钢背滑动轴承13。双层重载滑动轴承。极致顺滑摩擦系数极低 005 结构紧凑系统高度仅 30 mm 承载可达 200 N。drylin C 滚轮导向。免润滑滚珠轴承工程塑料外圈与不锈钢内圈 与采用塑料内圈的滚珠轴承相比在 200 N500 rpm 条件下使用寿命至少延长 50 倍。xiros 滚珠轴承。热门方案。移动高柔性电缆管理方案。纤薄设计的大型拖链内部空间宽大 减少侧板采用更纤细的横杆更轻也更宽敞 适用于行程较短的紧凑应用 可侧面滑动适合悬挂和侧装应用。E4轻型拖链。传统电缆卷筒寿命升级方案。不含滑环无腐蚀 连续传输电力数据与气源 电缆更换更加简便 使用灵活方便例如为装卸区大型挂车供电。电缆卷筒 espool flex。高柔性控制电缆寿命高达 1250 万次。长期反向弯曲下可靠性高 耐温范围 35C 至 100C 高柔性导体结构减少断缆 质保长达 4 年。chainflex CF9 控制电缆。汽车项目支持团队。应用前期咨询测试样品快速原型标准件或特制件报价量产后项目持续维护。项目团队联系方式