用于农业工程中的工程塑料
农业条件艰苦且变化无常。因此,部件高可靠性运行更加重要,并且在日常环境中保持高耐力。 我们的技术产品可以保持高稳定性运行,即使在低温、受热、冷冻、脏污的严苛的环境中,也保持耐受力。高性能的工程塑料,无需额外的润滑剂,产品的设计尤其适应应用环境。 免维护的塑料轴承,可使用在重型应用中,比如土壤培育机械设备或者前端装载机装备。 drylin直线滑块系统,可以调节拖拉机舱的显示器。 拖链和高柔性电缆最理想的应用场景就是为接触液体的喷淋系统供能。除此以外,还有大量的应用案例可供选择。 | 易格斯产品的优势:
|
使用领域
| 提升器 | 前端装载机 | 联合收割机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
iglidur® G 工程塑料轴承
| iglidur® Q2 工程塑料轴承
| iglidur® J 工程塑料轴承
| ||
| 土壤覆盖机 | 遮覆式割草机 | 深耕机/超载防护 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
iglidur® Q2 工程塑料轴承
| iglidur® G 工程塑料轴承 & E2/000拖链
| iglidur® G 工程塑料轴承
| ||
| 播种机 | 大田喷雾机 | 底盘轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
iglidur® GLW 工程塑料轴承
| iglidur® J 工程塑料轴承 & E2/000拖链
| iglidur® Z 工程塑料轴承
|

适用产品:
- 镜子调节: iglidur® J轴承
- 监视器调节: drylin® W 直线滑动轴承导向滑块
- 座椅靠背调节: drylin® W 直线导向装置
- 转向柱: iglidur G滑动轴承
- 控制元件: triflex 3D拖链
- 液压阀连接器: igubal® 双关节
- 座椅靠背调节: drylin W直线导向装置
- 扶手调节: drylin W直线导向装置
- 座椅调节: E2拖链和chainflex 高柔性电缆
成功应用于农业的 igus® 产品
案例

滑动轴承用于平行连杆犁头系统
易格斯iglidur G滑动轴承用于平行连杆犁刀系统,具有耐腐蚀、可长期与液体氮肥接触、使用寿命长、抗振、免润滑的特性。
案例

结构纤薄的外骨骼设备
drylin空心铝轴和工程塑料直线轴承用于可穿戴的高压水枪设备,可大大减少设备重量,让操作者更舒适,有利于保护操作者背部健康。
案例

免润滑球形联轴器
易格斯iglidur高性能工程塑料制成的耐磨球碗用于农机拖挂球形联轴器,耐腐蚀、免润滑、耐脏污且不受恶劣天气影响,并且可以减少润滑油的使用。
案例

中耕机重载部位使用iglidur®轴承
简介
案例

根球移植机使用iglidur®G滑动轴承
早在60年代就开始Optimal-Vertrieb Opitz公司创始人迪特·奥皮茨 (Dieter Opitz)通过开发和生产移植机械在园林行业树立了一个里程碑,这些机器节省了大量劳动力,如今也确保着苗圃和园林绿化企业的真长运营。 树木移植机的主要任务是干净地切断根部,获得符合树木生长需要的根球形状,温和的运输作业。一台好的根球移植机能做到非常小心地处理树木,它们可以触达很低的土层,能在不造成损坏的情况下掘出树木。根球与自然根生长的形状相匹配,铲的形状和干净的切割有利于保障根部的完整,尽量让根部铲完全包围。设备重量轻,可以大大降低对土壤和根部的损害。 除了功能性之外,承载能力、可靠性和灵活性也是技术设计阶段考虑的关键特性。任何树木都有合适的移植解决方案,Optimal-Vertrieb Opitz公司移植机械产品有12种,它们可以挖掘直径从 36 cm 到 2.5 m 的根球,根球深度从 30 cm 到 1.5 m。 移植活动通常安排在春季和秋季。Roland Schlesag 说:“当旺季结束时,机器通常会用蒸汽喷射器清洁,存放在大厅里。由于滑动轴承是自润滑的,不会因缺少维护而导致轴承功能损坏。螺栓是硬铬材料,我们相信这是保证设备可靠性的理想配对。"当四个大铲同时以非常大的力稳定地推入土壤时,最高负载被施加在万向节安装的油缸元件上。以一台较大的根球移植机为例,铲子的下推力可高达15吨,这意味着液压系统会施加 150,000 N 的力。 解决方案iglidur®G滑动轴承用于旋转和摆动关节处
案例

农用装载机使用iglidur®滑动轴承
Thaler公司在1997 年曾还只是一间铁匠铺,当时市场上没有农用装载机,Manfred Thaler凭借自身过硬的机械知识设计并制造出来第一台机器。市场需求迅速增长,如今该公司已经拥有4条生产线、量产25种机型,每年生产多达 500 台农用装载机,其中约 45% 出口到国外。从简单的铰接式装载机到伸缩式装载机和起载机,它们为农户们提供了多种多样的实用设备。
除了农作,这些机器也会用于林业和建筑业,装载机经常暴露在恶劣甚至极端环境下,比如积雪、颠簸路面、趟水、化学农药接触等等。装载机的轴承点负载大,灰尘、污垢和冲击使轴承得不到充分的润滑,磨损严重。另一方面,由于经常接触水,金属滑动轴承和轴都会很快生锈,需要用户定期给轴承点加润滑剂,同时还要及时换掉有缺陷的金属衬套,否则会加速轴的磨损和失效,停工维护以及备件不足会产生大量的经济损失。
案例

割草机使用iglidur®滑动轴承
Fella、Fendt 、Massey Ferguson 品牌割草机在运输机构、割草杆摆动机构中大量使用iglidur®塑料滑动轴承,即便在非常恶劣的工作环境中,轴承仍然能可靠工作,从而使镰刀运动机构的整体寿命延长,易格斯塑料轴承已经证明了其 20年以上的耐久寿命。 位于纽伦堡附近 AGCO Feucht GmbH主要生产牧草收割机,其供应链总监是 Jochen Gnann。 因为在长草的地方,农民饲养奶牛并使用“绿色饲料收获”作为牛的食物。这样做时,必须始终保证精料和青饲料(如干草或发酵的青贮饲料)的正确比例。 Feucht 割草机工作的三个步骤:割草、翻转和耙草。从适用于高山地区的紧凑型割草机(工作宽度为 2.05 m)到工作宽度高达 9.30 m(割草)、15 m 的大面积机器(转动)和 14 m(倾斜)。工作宽度越大,优势越明显。Jochen Gnann:“农场数量越来越少,但他们饲养的牲畜却越来越多,经营的面积越来越大。因此,机器的工作宽度往往会更大。”越来越多的农业承包商正在朝这个方向发展。
案例

除草机器人使用igubal®关节轴承
EcoRobotix是一家研发制造和销售创新农业机械的公司, 该公司旨在提供准确安全可靠且经济的机器人解决方案,以便利农民生活并帮助生产健康的食物。 他们第一个内部研发成果是除草机器人,它可以在田间自动行驶并有针对性地消灭杂草。这个机器人重约130公斤,可自主移动以及利用GPS和摄像头进行自主定位和导航。 图像捕获系统会检测出是否是杂草以及杂草的位置。为精确定位,机器人上还配备了RTK GPS。它完全由智能手机应用程序控制和配置。 太阳能供能使机器人即使在乌云密布时也能完全实现能量的自给自足。一旦机器人识别出杂草,它便会通过两个机械臂将定量剂量的除草剂精确地喷洒到杂草上。 而且机器人上使用杆端轴承,使两个机械臂可以灵活移动。 由于它们在田地里工作,必须先对它们进行妥当且坚固的安装,以防灰尘和脏污。 此外,客户也希望产品可以质量轻便且经济高效。
案例

VarioCHOP锄草机使用iglidur®滑动轴承
锄头和耙子正在重新兴起,因为倡导有机农业,草甘膦等农药在杂草控制方面的争议越来越大,这使传统的锄草工具又回到了人们的视线中。奥地利已经在实行草甘膦禁令的法律草案。为了成功地消灭杂草,有机农业的农民目前尤其需要能够到达杂草根部的锄耙自动化机械。 传统设备的问题:它们必须在静止时使用扳手和尺规进行机械设置,有的多达60 个点,操作非常耗时。出于这个原因,克莱门斯·奥尔迈尔,来自 samo Maschinenbau GmbH 的 Hannes Hutter 和 Philipp Holl 与其项目合作伙伴 Roman Romstorfer 共同开发了 VarioCHOP 系统,顾名思义,该设备可以实现灵活可变的持续工作模式。这一项发明专利获得了 Agritechnica 银奖。
案例

Sensata脚踏板
iglidur®J滑动轴承确保踏板在灰尘和污垢负载下平稳运行
案例

Zunhammer渣浆罐车使用iglidur®滑动轴承
易格斯 iglidur 渣浆罐车使用塑料滑动轴承,替代传统黄铜轴承,耐腐抗污、免润滑免维护,适配粪肥运输高负荷、多污垢工况。25 年无故障应用验证,助力农业罐车降低维护成本!
案例

自动喷淋机器人使用拖链和电缆
Combagroup是一家专门研究生菜无土栽培的初创公司,该公司位于Molondin的总部里运行着一个试验温室,得益于自动化解决方案和igus的拖链,该温室的产量大约是室外种植产量的10到15倍,但用水量却比室外种植少90%,而且不使用农药。 因为地面不平坦,行程长,负载重且要与水持续接触,导向装置要牢固安全; 此外,客户还要求至少150万次的耐久能力。 所需产品: E2/000拖链,作为预装配完成的readychain®系统提供。
案例

多功能收割机电力和信号传输
ZEMA在欧洲是屈指可数的大型蔬菜沙拉收割加工机制造商之一,在德国他是唯一一家。Zema的田间收割机有个特点,即它们可以搭载在传统拖车上,加工好的沙拉成品就堆放在车上,拖拉机可以直接从田间运走,在将产品发送到批发市场或其他客户之前,生产商几乎不需要重新包装。 这些机器可以自带车轮,或履带底盘,或者被拖拉机托入田间,进入工作区后,它们可以展开工作舱,宽度从3米到9米不等,工作人员在舱内不用担心风吹日晒雨淋,它还集成了传送带,厂商可以为典型的蔬菜品类配备自动进料和卸料装置。 客户要求 抗紫外线、防潮、抗扭、温度稳定、抗缺口、低磨损 。 解决方案 Twistable readycable® 电缆作为完全利用的能源供应系统。 客户的成功 与内部组装相比,节省时间和成本,以及较长的使用寿命和所用电缆的灵活处理。 详情 在田间,机器在拖拉机后面行驶,它也可以自行,在“排队”模式下由传感器控制运行,一般驾驶员都能单独调试。在田地的末端转弯处,驾驶员会使用有线遥控器,控制所有相关功能。除了控制和数据信号之外,这还包括例如用于驱动控制或机器电平调节的 CAN 总线。 与行业中的经典自动化或机器人应用相比,连接遥控器和车辆的柔性电缆不必执行大量循环或极端运动。然而,不应低估应力和应变。Josef Zeyer GmbH 机电一体化主管 Ulrich Reinhardt:“电缆暴露在紫外线和湿气中,尤其是在各种扭转和高高低低不同的温度下。另外,由于它们经常沿着地面被拉动,磨损量会增加。” 由于传统电缆不符合 ZEMA 对使用寿命的要求,该公司基本上使用易格斯的 chainflex®高柔性电缆进行远程控制。第二代 Josef Zeyer GmbH 首席执行官 Andreas Zeyer:“对这些电缆,我们有非常丰富的经验。它们在现场实现了很长的使用寿命,因此使遥控器的操作更容易,因为它们很灵活,移动起来很方便。“ ZEMA更青睐装配电缆来进行供电,这同时提供了几个优势:“我们节省了时间,而且不必储备插入式连接器或其他配件。如果我们考虑线束成本,装配电缆并不比单独买这一个一个的部件贵多少。易格斯为我们提供的每条特制装配电缆都编有型号,我们只需要每次采购时对照型号买即可,这些型号只能我们有权购买”。
案例

悬浮式割草机刀片组使用3D打印滑块
悬浮式割草机用于清除湖边和池塘边快速生长的杂草。 金属滑动元件用于固定和割草机上的刀片的导向,滑块十分容易磨损,维护成本也很高,因此需要寻找更耐用且能减少成本的解决方案。 如今,由iglidur I180制成的特殊滑块可确保坚固性和免润滑运行,即使在水中持续工作也是如此。 客户需求割草机常用于有大量泥土和沙子的水环境中,所以滑块必须耐磨损、抗温度变化。 解决方案熔融沉积建模 (FDM)方式打印出iglidur®I180滑块。 为客户带来的成功成本是金属滑块的十五分之一;常用的替换件两天就可快速交付。 详情总部位于拉脱维亚里加的Mass Portal公司为多种领域的设备提供创新的3D打印解决方案。 此项目主要涉及寻找一个解决方案,以减少悬浮式割草机的维护成本。 割草机可以清除湖泊岸边快速生长的杂草,以便把湖泊用于游泳和水上运动。 悬浮式割草机前端的刀片通过特殊金属滑块拉紧和引导。 割草机常用于有大量泥土和沙子潮湿环境中,所以目前使用的金属滑块会很快磨损,每个季度必须更换三次。 这也产生了较多的维护工作,替换件的成本约为180美元。 由iglidur I180 3D打印制成的滑块可确保坚固性和免润滑运行,即使在潮湿环境中和刀片需要频繁使用的情况下也是如此。 3D打印机可快速制造滑块,因此,每个用户所需的替换件只需要几天即可交付。普通的材料如PLA或者ABS无法满足强度要求,iglidur I180线材的耐磨性能比普通3D打印材料强50倍。 由iglidur I180制成的部件也含有固体润滑剂,因此无需额外的润滑。 由这种3D打印工程塑料制成的部件有良好的耐磨性和最佳滑动特性,使用寿命极长,用途多种多样,3D打印线材可在任何一台有加热打印板且温度可调节的3D打印机上加工。
案例

全地形车3D打印齿轮备件
在我们的一台全地形车中,如果有一个齿轮发生缺陷,导致发动机无法启动,整车就会面临报废。这里的挑战是目标部件已损坏,不能简单地扫描并重新打印。 经过一番努力,我们成功绘制出齿轮图纸,然后将STEP 文件上传到打印服务器。我们很快就找到了合适的材料,因为 iglidur I6 SLS 材料专为齿轮而开发。备件在几个小时内就打印好了,可以直接用于安装,无需后处理,最终拖拉机可以继续完美运行。 iglidur® I6-PL是激光烧结材料,具有高耐磨性和坚固的结构。 您可以使用iglidur®设计器在线上传step文件,实时查看价格和购买。 通过iglidur®齿轮寿命计算器了解使用寿命,确保万无一失!
案例

可快速除草的耕种系统
易格斯滑动轴承代替衬套和深沟球轴承,用于耕作设备,具有良好的耐候、耐脏污的效果。
案例

用于VELTINS竞技场的电缆引导
易格斯E4、E2拖链用于VELTINS足球竞技场,抗紫外线,不受温度及雨水的影响,质轻且实现长使用寿命。
案例

用于精密浇水车的智能拖链
易格斯E2/000拖链搭配i.Sense传感器用于园艺的精密灌溉,安全低磨损运行,持续监测推拉力,避免意外停机。
案例

免维护球面轴承用于谷物分拣机
谷物分拣和清洗设备中使用易格斯igubal关节轴承,其自润滑的特点可以保证设备顺畅且耐用,并且无需加油润滑,不会污染谷物。
行业知识分享
我们需要开发出适应长寿命、高速度、高加速度和特殊环境的产品,产品是否可以满足要求,只有测试能给出答案 !
我们每年在面积超过 250 ㎡的滑动轴承测试实验室中进行 135 万亿次测试运动。测试实验室大约有50个测试设备,其中300多个测试可并行进行。
手册下载
任何应用相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话