农用装载机使用iglidur®滑动轴承
“以前,我们在喷漆后需要单独安装和加工轴承,自从使用了iglidur®滑动轴承之后,我们就取消了这个工艺步骤。”
——Thaler GmbH & Co. KG 首席执行官 Manfred Thaler
解决方案

iglidur®G滑动轴承 由自润滑材料注塑而成,它对灰尘和污垢不敏感,也不需要额外的润滑剂,这使得清洗更容易。iglidur®G可以承受比较高的载荷,能吸收振动和冲击,使用寿命更长。
给客户带来的成功
由 iglidur 制成的自润滑滑动轴承非常耐用,Thaler的装载机很容易穿过颠簸和沼泽地形,而且工作可靠。”许多农机制造商不知道,轴和滑动轴承生锈的问题可以通过从金属改为塑料来快速解决。同时还要把轴和轴承看做一个整体,根据轴材料来选择轴承,这很重要!” 易格斯技术顾问 Thomas Weber 说。

几年前,Manfred Thaler 在参观贸易展时接触到了易格斯的运动塑料解决方案。14年前,Thaler公司在其一款创新型伸缩式装载机型号中使用拖链后,对塑料产品信心十足,随后开始尝试在一些承载关节处试用塑料滑动轴承代替金属。大约从 2017 年初开始,Thaler便批量大规模使用iglidur®塑料滑动轴承,每个农用装载机多达 18 个滑动轴承。
除了不利的条件外,轴承还必须承受高边缘载荷,iglidur 滑动轴承在此特别适用。值得注意的是,轴和轴承的正确搭配很重要。从金属到 iglidur®滑动轴承的改变,不仅在降低用户投诉率方面起到了作用,而且给生产制造部门带来了时间成本效益。“以前,必须在喷漆后需要单独安装和再加工轴承,”CEO曼弗雷德·塞勒 (Manfred Thaler) 回忆道。“由于使用了 iglidur 滑动轴承,这个工作步骤现在被取消了。” 喷漆前轴承就可安装上,喷漆过程中轴承点简单地用塞子盖住,这样滑动轴承可以在油漆干燥后去除塞子就能使用。