割草机使用iglidur®滑动轴承

Fella、Fendt 、Massey Ferguson 品牌割草机在运输机构、割草杆摆动机构中大量使用iglidur®塑料滑动轴承,即便在非常恶劣的工作环境中,轴承仍然能可靠工作,从而使镰刀运动机构的整体寿命延长,易格斯塑料轴承已经证明了其 20年以上的耐久寿命。
位于纽伦堡附近 AGCO Feucht GmbH主要生产牧草收割机,其供应链总监是 Jochen Gnann。 因为在长草的地方,农民饲养奶牛并使用“绿色饲料收获”作为牛的食物。这样做时,必须始终保证精料和青饲料(如干草或发酵的青贮饲料)的正确比例。 Feucht 割草机工作的三个步骤:割草、翻转和耙草。从适用于高山地区的紧凑型割草机(工作宽度为 2.05 m)到工作宽度高达 9.30 m(割草)、15 m 的大面积机器(转动)和 14 m(倾斜)。工作宽度越大,优势越明显。Jochen Gnann:“农场数量越来越少,但他们饲养的牲畜却越来越多,经营的面积越来越大。因此,机器的工作宽度往往会更大。”越来越多的农业承包商正在朝这个方向发展。“运动部件之间的金属与金属接触总是很困难。此外,我们正在寻找一种不需要润滑剂的轴承,因为农民不想维护,而且在尘土飞扬的环境中,这会很快附着很重的污垢。” ——Jochen Gnann,AGCO Feucht 供应链总监

问题
由于需要润滑,AGCO Feucht GmbH 使用的黄铜轴承会将灰尘和污垢吸引到轴承点。还有一个经济方面,因为轴承必须定期润滑。如果客户不遵守润滑的维护间隔,轴承点会相对较快地出现故障,机器就会出现故障。
解决方案
使用免维护和免润滑 iglidur 滑动轴承,可以完全节省轴承点的维护和润滑工作。因此润滑剂是多余的。此外,iglidur 塑料轴承比以前使用的黄铜轴承更具成本效益。因此,购买滑动轴承也实现了节省。
遍布全球
自 2011 年以来,福伊赫特工厂成为爱科集团的一部分,爱科集团是全球三大农业机械制造商之一,拥有约 20,000 名员工,营业额约 75 亿美元,拥有芬特、麦赛福格森和小伙子。然而,该地的农业工程传统要古老得多,正好有 100 年的历史:1918 年,“Bayerische Eggenfabrik AG”在 Feucht 成立,1921 年推出了 Fella 品牌。如今,作为全球集团的一部分,该公司能够为国际业务创造条件:从 Feucht 向大约 120 个国家/地区提供机器。


极端条件下的理想轴承
一个重要的设计元素,尤其是在较大的割草机中,是割草杆在基架上的可移动安装。梁在运输位置折叠起来,在现场它们被液压旋转到水平位置。轴承由 iglidur 高性能塑料制成的 igus 轴承衬套支撑,并含有润滑剂。
在这个关键点使用塑料这一事实至少需要一个解释。因为轴承所承受的力和条件非常不利。拖拉机以高达 15 公里/小时的速度在不平坦的地形上行驶。割草工具遇到石头和其他障碍物,每次都会对轴承造成沉重的冲击载荷。此外,温度可能非常极端,因为割草总是在干燥的情况下进行,因此环境条件中含有大量灰尘和污垢。除此之外还有镰刀杆的重量,它也作用在轴承上。塑料轴承代替黄铜轴承

总而言之,人们可以将轴承应用想象成一种连续负载测试——igus 轴承可以在很长一段时间内轻松掌握。“我们多年来一直使用 igus 轴承衬套,从那时起已经建造了数千台机器,并且对这个解决方案非常满意,”Jochen Gnann 解释说。
当时替代以前使用的黄铜轴承有几个原因:“运动部件之间的金属与金属接触总是很困难。此外,我们正在寻找一种不需要润滑剂的轴承,因为农民不想润滑,在灰尘很大的环境中,这会很快导致污垢附着力很强。” 除了技术,经济效率也代表了 iglidur 轴套:农业机械市场对价格非常敏感,而塑料轴承比黄铜衬套更具成本效益。小零件大作用
易格斯的 iglidur 滑动轴承不仅被用于基架和刀杆的关键连接处,还被用于多数割草机、干草翻转机和耙子各个其他铰接中。初始安装时,工人只需要添加一次润滑脂,方便轴的插入。在运行期间,轴承点不添加任何润滑可使用很多年。Jochen Gnann 总结道:“小零件大作用。“