请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 热销丨重载轴承 >
总览
筛选产品
案例
工程师

重载机械的免润滑轴承

IGL_AP_heavy_duty_bearings_CN_1_72cbe2f948
纤维复合轴承
  • 实验室测得负载可达200Mpa
  • 纤维缠绕轴承,非常坚固
  • 使用寿命特别长,无需润滑

双层两次注塑重载滑动轴承
  • 实验室测得负载可达135Mpa
  • 注塑工艺,性价比高
  • 适合大批量生产

重载行业为什么需要使用工程塑料轴承?

IGL_VID_iglidur_maintenance-free_agrar_CN_1.mp4在工程机械上使用的轴承需要面对各种挑战 。除了纯机械载荷和运动的要求外,还有严苛的工作环境。如果天气干燥,轴承点会受到细粉尘的影响 ; 如果是天气湿润,就有水分和土壤。金属轴承虽然在工程机械中被广泛应用,但是需要长期大量提供润滑脂来保护其免受磨损和环境影响。 

然而,工程机械行业也面临着变革。工程机械适用范围正越来越广泛, 施工项目的工期也越来越短。时间就是金钱。因此,这套复杂的系统必须能够承受长期持续工作。但是频繁的维护会降低设备的利用率。此外,高度依赖润滑的金属轴承还会污染环境,并增加维护成本。而近年来,各国对于环保的日益重视,也在推动企业寻找减少润滑油的解决方案。

igus重载轴承的优势
IGUS_GEN_heavy_duty_icon_CN_1_7160340d94
  • 极其耐磨,超长的使用寿命
  • 节省维护和润滑费用
  • 重量远远小于传统的铜基、钢基轴套
  • 适用于重型应用,如农机,工程机械,港口设备

纤维复合轴承

当注塑成型的滑动轴承由于机械负载过大而无法使用时,可以依赖具有极高强度的 igutex 纤维复合滑动轴承。

igutex® TX3 纤维复合轴承BRG_PROD_igutex_TX3_2.jpeg

与iglidur®相同,igutex® 纤维复合轴承也是针对各种工况需求定制的材料,通过配方变化,就能产生各种强大性能。

igutex® TX3 不仅在高负载的应用中非常耐用,还可以用在在那些足以粉碎轴承或极端边缘压力的应用,而且还可以提高运动性能,因此使用寿命特别长。

了解纤维复合轴承

双层两次注塑重载滑动轴承

即使是最先进的注塑技术也无法达到与高强度纤维复合材料相同的强度值,但注塑成型工艺具有高性价比,特别是在大批量生产时。为此,igus®依靠经验丰富的材料技术和注塑工具专家团队,研究和开发基于注塑成型的解决方案。

BRG_PROD_iglidur_Q3E_structure_bushing_1.jpegiglidur® Q3E 双层两次注塑滑动轴承

用于高负载的轴承不仅需要高强度,也需要优秀的摩擦性能。通过组合高机械强度材料的外壳和优化摩擦材料的内圈,就能兼顾这两点,突破单一材料的局限性。由于使用注塑工艺生产,iglidur®双层轴承具有高性价比,适合于大批量生产,负载可以达到45MPa-76MPa。

了解双层两次注塑滑动轴承


更多方案

IGL_PROD_P210FM-258-25-SG03-050_1.jpegSG03系列,带毡密封的滑动轴承

iglidur SG03滑动轴承使用了毛毡来密封轴承工作面。这样可以防止灰尘和污垢钻到工作面而造成损坏。目前已经有3种基础材料可选。实验室数据表明,与原材料轴承相比,使用毡密封的滑动轴承使用寿命提高了50倍。

SG03毛毡密封滑动轴承

BRG_PROD_Verschiedene_Gleitlagermaterialien_DE_1.jpeg单一材料注塑轴承

在滑动轴承的重型应用领域,使用 igutex® 纤维复合材料比以往使用 iglidur®系列注塑滑动轴承取得了更好的效果。但是注塑型技术的极限还没有达到。由单一材料注塑成型的滑动轴承具有极高的性价比,丰富的标准件种类,和齐全的库存储备,也具备免滑、维护的通用属性。

前往iglidur® 滑动轴承

了解更多
PM_3414_EU_1_9acb049426
什么是iglidur?
iglidur®材料是如何组成的?
IGL_GEN_heavy_duty_CN_1_168d0407b3
户外重载测试实验室
对于重载应用,我们做了哪些测试?
dryspin_WBCK_FAQ_Materialien_01_f9efec9a75
iglidur® 材料分类
igus®根据工况需求不同开发了众多材料。
展开
任何产品相关的问题请联系
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_2_1c026494ad
杨重博 Zane Yang iglidur®产品销售工程师
座机: 021-80366670
邮箱: zyang@igus.net
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_1_106e220104
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版