请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人零售 > Gollmann自动化药库 >

Gollmann自动化药库

有限安装空间、较长使用寿命

总部位于德国哈雷市的Gollmann Kommissioniersysteme公司销售滑动柜系统,实现在极小的空间内高效存储多达6万包药物,并按照一定规则对药物进行排序,从而实现自动分拣。易格斯与Gollmann合作该系统的供能装置,即移动电缆和拖链的选择配置和优化。

  • FA0819-1.jpeg需求:拖链、chainflex®高柔性电缆、导轨滑块
  • 要求:高柔性、高可靠性、使用寿命能达15年、能完成平均1500万次运行、弯曲半径极小、装配快速简便
  • 行业:自动售货机
  • 为客户带来的好处:拖链和电缆具有防故障性能和耐用性;产品提供长达36个月或高达4000万次双循环的质保承诺,方便客户做长期可靠地规划;拖链多种弯曲半径可选;E065系列,产品的成本和装配时间大大减少 

FA0819-3a.jpeg问题和挑战

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH是紧凑型拣选系统制造商,该系统可实现药店通过按一下按钮来获取药物。其他系统采用的是固定通道,搬运系统在通道上移动,但是Gollmann不同,它开发的移动柜会在货物拣选和交付时打开通道。每个移动柜都由步进电机驱动,步进电机必须要能接收能量和信号。例如,每个端位置都要通过接近开关进行查询,存储和回收臂以及臂末端的抓手需要能量,就需要用到移动电缆和拖链,并且这项技术非常复杂,就要求拖链和电缆具备高柔性和高可靠性。

此外,Gollmann还为客户提供了“全方位无忧套餐”,对于购买此套餐的客户,该公司会承担意外停机等问题的全部责任并负担成本,套餐有效期为15年。 他们还会提供额外的费用补偿,并可在德国任何地方提供现场服务。因此要求部件持久耐用且具有防故障性能。由于系统结构紧凑,所以拖链的弯曲半径也要非常小,并且要求能快速安装。

FA0819-4.jpeg解决方案

早在2007年,Gollmann就在使用E065系列在内的方便型拖链,这次选择从易格斯同时采购拖链和电缆。Gollmann分拣系统的通信使用的是CAN总线电缆,去年,该公司仅chainflex®高柔性电缆CF211系列就订购了近3万米。基于CF211,我们又专门开发了一种测量系统电缆,在加工性方面具有很多优势。

产品的耐用性和可靠性也达到了Gollmann的要求,易格斯拖链和电缆都在Gollmann的测试设备上进行了耐久性测试。针对小弯曲半径的问题,设计人员与我们合作评估了获得更大弯曲半径的可能性,方法是使用两个质量等级同时强度较低的产品系列。最终结果表明,改变后产品的预期使用使用寿命更长,而且每年为Gollmann节省了数万欧元的电缆成本。另一个优化针对chainflex®高柔性特种电缆,包括用于测量技术的电缆等。改进后,在接头的装配方面更加优化,成本更低,装配时间更短。 总体而言,搭配E065系列拖链,轻松实现快速简单装配,只需将电缆沿外半径压入拖链内即可。

直线导向
快速出库模块允许设备在侧面任一位置完成出库,为了防止区域内有人误入设备内部,出库口在不使用的时候会自动关闭,戈尔曼选用了静音顺畅的drylin® WSQ-06 导轨及其配套的直线滑块。
drylin_W_WSQ_06_30_CAM_1000_WW_06_30_10_SL_VA_CMYK_6a174bd1f3
647_manus_2021_2_9e62474e96
647_manus_2021_1_857e725ce5
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版