请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 智能塑料遇上橙色服务 >

智能塑料遇上橙色服务

superwise - igus® 智能服务,为您提供优质支持、服务和产品

SMA_SCR_superwise_teaser_DE_1.jpg

superwise - 将一流的产品和服务与全新的传感器技术合二为一

superwise是igus® 新开发的智能服务,它可以保护您的应用免受拖链意外故障的影响。superwise可以为您节省很多工作,比如一旦应用中内置的拖链系统使用寿命将尽,或者传感器数据意外出现了可能威胁您的生产的异常情况,superwise会立即通知。而如果是现场出现了任何意外情况,智能传感器也能有效保护拖链应用,它会在必要时以闪电般的速度关停设备以防止系统完全停机。

除此之外,superwise还能在AI辅助下对客户的应用或项目数据进行系统性评估,从而为用户带来很大优势。例如,我们可以在您更换新产品之前主动告知您产品的价格、交货时间和优势。

    精进技术

    降低成本

  • 确保整体设备利用率(OEE)始终保持高水平
  • 中央客户门户包含所有可用机器数据,所有智能塑料部件的情况一目了然
  • 一键轻松订购备件、维护服务或监测设备
  • 在一个门户中集中管理所有智能塑料部件

    测试结果

     可持续性

  • 众多久经考验的智能塑料项目以及很多正在进行中的维护项目
  • 基于部件的使用情况来进行维护和更换,减少不必要的材料成本

superwise基础款

实时显示所有系统数据,并根据数据库和在线使用寿命计算器预测部件的使用寿命。在igus® 拖链系统的使用寿命即将到期之前,我们的销售部门会为您提供产品更换建议!

superwise i.Sense

这种智能塑料状态监测装置能有效避免因链条断裂、阻塞或电缆损坏而导致的系统全面停机。一旦设备停机,它会立即通过电子邮件或短信通知您,与此同时igus® 销售部门也会收到通知,以便在必要时可以快速为您提供新产品。所有的报告和测量数据都保存在门户中,便于您日后对设备进行诊断之用。除了一些基础的服务外,该系统还可以记录部件的运动曲线(可选),以便对系统进行更精确的使用寿命预测或维护规划。

superwise i.Cee

您的系统中还安装了其他传感器,用于实时监测拖链系统或电缆的实际磨损情况。您可以通过i.Cee门户全天候实时获取到该状态信息,从而能够对系统的维护和改装进行长期规划。根据所使用的i.Cee硬件,您也可以将传感器数据保存下来以供日后评估之用。i.Cee系统的主要作用就在于它能及早检测到异常运行情况并及时给出预防性维护建议!

预测性维护成功应用实例

图片未找到
i.Cee会综合温度、运行速度和行程长度等状态监测数据为CFL预测系统的使用寿命,并提供维护和检测指导
图片未找到
i.Sense EC.P系统成功应用于全球各地,用于汽车生产、起重机以及地区污水处理厂等很多行业中,帮助众多客户节省了维护成本并避免机器停机

Tableau_i.Cee.jpeg

数据传输和获取的方式由您来决定

通过本地的公司网络(i.Cee:local)或安全的云(i.Cee:cloud)进行数据传输

i.Cee:local - 您的数据任何时候都不会传到公司以外的网络,因为i.Cee软件只在您选择的网络内部通信。在此过程中,信息的传输范围小到机器内的单个拖链,大到一个完整的机器池以及您自己的输出接口。  

i.Cee:cloud - 对于这种基于互联网的数据传输方式,数据会通过所谓的数据集中器i.Cee.net进行中转。i.Cee.net位于用户所在的位置,所以用户可随时调整与云端的数据传输。

智能机器数据采集,用于进行预测性维护

i.Cee模块可通过多种方式集成到预测性维护设备中,以用于预测性维护管理(根据部件使用情况规划维护)或不受位置影响的故障管理(通过各种移动渠道立即报告任何意外情况)等用途。所有信息都会被汇集到一个现代化面板中,无论本地网络是在线还是离线(具体取决于客户要求)。

查看详情

2023其他新品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版