请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 洗车行业 > 用于洗车站的预测性维护 >

用于洗车站的预测性维护

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois(CFL)公司的洗车设备每天都要在200米长的洗车厅里清洗本地的长途列车。而为了确保清洗车可以在火车两侧行驶,他们需要在其中安装多个拖链来安全地引导所有用于输送能量、数据、压缩空气、水和清洁剂的软管和电缆。但是问题拖链故障越来越频繁,造成了巨大的损失。为了能够解决这一问题,他们在拖链上安装了智能传感器设备, 用于监测系统状况并提前规划维护。

smart_plastics_zugwaschanlage_slider_570.jpeg简况

  • 所需产品: 工程塑料拖链 ,配备用于智能状态监测(i.Sense EC.P) 和预测性维护(i.Cee)的传感器
  • 要求: 由于之前的产品导致系统经常故障,造成了巨大的成本损失和火车停运,因此运营商希望可以找到一款能避免系统意外停机的解决方案
  • 行业: 交通、洗车设备
  • 为客户带来的好处: 得益于支持长行程的工程塑料拖链以及拖链上安装的智能传感器,运营商能够始终对系统的剩余使用寿命心知肚明,并能在故障发生前对其做出预测

SMA_AP_AWB_CFL_Zugwaschanlage_DE_3.jpeg
 

遇到的问题

CFL公司的洗车站目前是欧洲最现代化的洗车站。它有一个200米长的清洗大厅,大厅里采用了非常先进的清洗系统,每天这里都要清洗很多本地的长途列车。

为了能在大厅里高效地清洗不同长度的列车,200米长的大厅被分成了几段,每段长66米,其中停放着清洗车。在火车的两侧分别有四个清洗车,它们会沿着列车行驶66米并清洁整个部分。这一过程的核心部件是拖链,使清洗车移动。拖链的任务是安全地引导用于传输能量、数据、压缩空气、水和清洁剂的很多软管和电缆。整个系统必须要能在高湿度、潮湿和有化学清洁剂的情况下可靠运行。

此外,部件能承受高负载也非常重要,他们之前所用的其他供应商的拖链在这一点上表现不佳,其链节会部分凸起或出现故障,导致系统经常中断。这会带来很多问题,因为清洗设备通常是自动运行的,因此如果拖链系统发生故障,则很可能会导致整个清洗过程中止。而对拖链进行维护会非常耗时,有时维护工作还必须要在夜间和周末进行,非常麻烦。因此,如果拖链发生故障,轨道车辆则可能会被锁在洗车间里,从而导致多个列车运行故障。

SMA_GEN_tryp-isense-dashboard.jpeg
 

解决方案

CFL公司意识到他们需要的是一个不仅能可靠运行,而且可进行预测性维护且保证不会出现意外故障的拖链系统。最终,他们选择了专为长行程设计的易格斯工程塑料拖链,并为其配备了用于状态监测和预测性维护的智能传感器。

其中,用于状态监测的设备(i.Sense EC.P)通过测量推拉力对拖链解决方案进行长期监测。一旦拖链从导槽中掉出或抬起,它会将其记录下来,并关停系统,以避免系统整体损坏,造成巨大损失。

另外,拖链上还安装了用于对系统进行预测性维护(i.Cee)的传感器。根据温度、运行速度或已完成的行程长度等状态监测数据,它会告知运营商系统的预期使用寿命,并为其提供系统维护和检测方面的指导。因此,i.Sense EC.P和i.Cee的交互不仅有助于避免系统整体损坏,还能对损坏做出准确预测并帮助避免损坏的发生。

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版