拖链:
又称坦克链,适用于使用在复合运动场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到收纳、牵引、保护作用,易格斯拖链采用模块化设计,易于安装和维护,具有良好的介质抗性,运动时噪音低,耐磨,可高速运动。
拖链:
又称坦克链,适用于使用在复合运动场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到收纳、牵引、保护作用,易格斯拖链采用模块化设计,易于安装和维护,具有良好的介质抗性,运动时噪音低,耐磨,可高速运动。
为什么选择易格斯:
易格斯拖链的应用已遍布全球,拥有许多行业的多年的行业经验。在业内拥有自己的测试实验室,并在真实条件下对产品进行深入研究和广泛测试,我们能保证易格斯拖链系统具有较长的使用寿命,并提供最高可达48个月质保。与此同时,我们还拥有相关质量认证。
在线工具
使用数字化助手,轻松在线配置---您只需要输入使用条件,就能快速获得推荐材料、产品、寿命、详细参数、图纸甚至价格和货期。
常见问题解答:
1、拖链的最大行程长度是多少?
igus轮式拖链可以实现1200米甚至更长的行程。
2、是否有适用于办公室或家具的电缆导向装置?
我们的获奖拖链专为办公室和家具应用而开发。比如,igus的ZF14或OCR拖链就可以用于办公桌上有序的电缆导向。拖链可以通过磁铁、螺栓和胶水进行固定。
3、工程塑料拖链的标准适用温度范围是多少?
一般来说,工程塑料拖链的适用温度范围为-40°C至+130°C,短期应用最高耐受温度可达+170°C。
4、工程塑料拖链能耐高温热碎屑吗?
可以,由igumid HT材料制成的工程塑料拖链可以耐受高达+850°C的热切屑。
5、不使用导槽的情况下拖链也能长行程运行吗?
可以的,igus自滑行系统可以在无导槽的情况下运行长达80米的行程。
6、igus拖链是否有化学抗性?
您可以查看此列表了解igumid G、igumid TE和igumid NB三种材料的化学品耐受性信息。
7、哪种拖链可以防静电?
您可以在此找到所有由防静电材料制成的拖链。
8、是否有符合FDA标准的拖链?
有,我们推荐TH3拖链,这款拖链专为食品和饮料行业的应用而开发。
9、工程塑料拖链和chainflex高柔性电缆可以节能吗?
可以,igus工程塑料拖链可以节省高达57%的能量,而igus的chainflex高柔性电缆则可以实现17%的能量。
10、如何确定供能系统的最佳维护间隔?
使用我们的i.Cee系统可以对拖链进行预测性维护,您将能实时了解到拖链的最佳维护时间。