驱动电缆
定制长度且质保期高达48个月
chainflex® 高柔性电缆测试实验室是世界上最大的移动电缆测试实验室。整个测试区域占地4000多平方米,其中有800多项测试在64个系统上同时运行,每年可以完成超过20亿次双循环,也正是凭借于此,易格斯得以一直能为用户提供最优质的技术。同时,chainflex®和readycable®业务部门负责开发和生产各种按米出售的电缆,这些电缆配备插入式连接器接头可与电气驱动器直接连接。电气驱动器是通过将来自电网或电池的电能转换为机械能来产生运动的,而chainflex®高柔性电缆则充当运输工具,输送电能,并最终驱动机器(例如机床、机器人或装卸机械等)运转。

用于驱动技术的高品质电缆
在驱动技术领域,我们的产品系列中有众多高端电缆可供选择。拖链弯曲半径小、长行程或极端温度通常是此类电缆所面临的主要挑战。得益于在易格斯测试实验室里进行的大量测试,我们能够提供适用于极苛刻应用和极端条件的高品质且经久耐用的电缆。
用于驱动技术的单根电缆方案
混合技术近年来一直是热门话题。对于机器设计人员来说,他们显然希望能量传输可以仅通过一根电缆完成,即能量到电机及运动数据(如旋转方向、速度和加速度)到变频器的传输可以在一根电缆上完成。这样不仅可以节省电缆和接头的安装空间,还能避免使用额外电缆所需的加工及材料成本。
易格斯的CF220.UL.H(带PVC护套)和CF280.UL.H(带PUR护套)电缆系列具有以上所有优势。与此同时,我们还在不断扩展这些电缆的芯线及截面积组合,以使其可以完全适配Beckhoff、SEW和Siemens等各种制造商的驱动器。对此,我们也在电缆的产品代码中进行了标记,字母“H”后面的数字即代表了电缆与特定制造商的适配性,这对用户来说非常有利,如果“H”之后的产品编号相同,即可以自由选择PVC或PUR护套,而不用担心电气风险,因此能够节省大量成本。