预装配拖链用于CNC加工中心
降低工艺成本并减少错误
应用难点
在机床行业,减少单个工作步骤意味着可以节省大量工艺成本。台湾最大的CNC机加工中心制造商 Hartford 的设计工程师非常清楚这一点。自2017年以来,该公司一直在开发AERO系列数控设备,例如航空航天工业所需的超大型部件的最大机器人加工中心。在这个行业中,精度和可靠性是关键因素。因此,对于 Hartford 来说,拥有从控制柜到运动部件(包括丝杠和电机)的可靠能源供应方式显得尤为重要。同时,有关轴位置和动态的所有信息必须不间断地传回控制系统。在该系列的第一个型号 AERO626 中,这发生在高达 0.5g 的加速度和高达 60m/min 的最大行驶速度下。
解决方案
易格斯向 Hartford 展示了其 AERO 系列的装配拖链解决方案,即由拖链和 chainflex 高柔性电缆组成的预组装完整解决方案。易格斯拖链使 Hartford 工程师节约了安装空间,其中一个原因是机器上的所有高柔性电缆都具备耐油的 PUR 外护套,从而不需要额外的保护软管,因此减少了电缆所需的安装空间。没有这些保护软管可降低成本,也有助于简化维护。在易格斯台湾和 Hartford 的密切合作下,为了能够在安装前模拟装配过程,他们创建了装配拖链的三维图。该方案,一方面是装有所有电缆的拖链在一小时内可以安装到机器上;另一方面是带液压软管的链条安装速度更快,仅用了 40 分钟。
减少工作步骤,显著提高生产效率
通过使用易格斯装配拖链,所有四个拖链都可以在半天内完全安装完毕。以前,两名员工花了一周半的时间在 AERO 系统的 X 轴上工作上,在 Y 轴和 Z 轴的供能系统上又花了一周的时间。通过这种方式,Hartford 能够减少一些工作步骤,降低流程成本,同时大大提高生产率。
任何应用相关的问题请联系我

程金松 Happy Cheng 机床行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话