请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 测试实验室 > 伺服电缆测试报告 >

伺服电缆测试报告

测试①:伺服电缆CF887.15.15.02.01
在此次测试中,CF887.15.15.02.01低成本伺服电缆的预期寿命表现优异,测试结果显示超过600万次双行程。
FA_0818_1_8eac7c3736
测试编号:5192
弯曲半径:150毫米(系数13.6 x d)
使用寿命:600万次循环

伺服驱动器应用广泛,例如包装行业中使用的线性机器人就配备了伺服驱动器。一般情况下,这些设备所在的物流大厅,不存在温度及油污等影响因素,只需确保电缆的承受速度和弯曲半径不要过大。CF887系列电缆采用灵活的PVC外护套,具有耐磨特性,专为在拖链中持续移动而设计,且极具高性价比。得益于其可预测的使用寿命,可以很好地规划维护工作,有效避免因电缆卷曲(如螺旋状损坏)而导致的故障。
测试②:伺服电缆CF21.25.15.02.02.UL
在这项测试中,我们对型号为CF21.25.15.02.02.UL的电缆在半径为100毫米的拖链中的预期使用寿命进行了分析。测试结果显示,CF21.UL伺服电缆的预期使用寿命为5400万次往复运动。
CF_AP_CF_21_UL_Homag_1_172428c59b
测试编号:3841
弯曲半径:100毫米(系数6.1 x d)
使用寿命:5400万次循环

在家具行业中,木屑和木片十分常见,特别是在使用木工机械时更为普遍。这些机械的特点在于加工功能多样,包括铣削、钻孔和锯割。所有这些机械都使用驱动系统,因而也需用到伺服电缆。在安装空间狭小或龙门架跨度较大的情况下,采用内护套设计可确保电缆的可靠性。
测试③:伺服电缆CF270.UL.D系列
本次测试旨在分析CF270.UL.D电缆在125毫米半径的直线拖链中的预期使用寿命。测试结果成功达到了超过2700万次双行程,这证实了该电缆能够在E6系列拖链中承受快速移动。
2509_vector_2024_3_21805c1c9a
测试编号:4404
弯曲半径:125毫米(系数10.4 x d)
使用寿命:2700万次循环

如今,伺服电机已成为不可或缺的装置。市场上存在着众多能够满足不同需求的制造商。传统电缆在移动应用中往往力不从心。伺服电机的一个典型应用场景是切割和加工中心。在这些系统中,电缆不仅频繁移动且需在狭小的半径内移动,还需承受各种环境因素的影响,常见的有:切屑、油、水和清洁剂等物质。CF270.UL系列的PUR材料能够应对此类挑战,得益于其耐油和抗缺口的设计特性,该电缆能够在-20至+80°C的温度范围内稳定运行,实现较长使用寿命。
测试④:伺服电缆CF270.UL.100.01.D
本次测试旨在分析CF270.UL.100.01.D电缆在55毫米半径的拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,单芯CF270.UL电缆的预期使用寿命可承受高达2200万次行程。
IGUS_AS_metalworking_cnc_milling_machine_3_77de04b07f
测试编号:4853
弯曲半径:55毫米(系数7.0 x d)
使用寿命:2200万次循环

测试的目的是确定伺服电缆在拖链中的预期使用寿命。CF270电缆被称为“主轴电缆”。这种单芯电缆常用于高性能车床或数控机床等设备中。在这两种应用场景中,供电是一个挑战,因为这些设备有时需要制造高精度且非常复杂的模具。此外,这些机器中的电缆直接位于工件上,因此必须具有高度的抗金属碎屑能力和抗油脂性能。得益于其PUR(聚氨酯)外护套,这款电缆满足了这些要求,并且凭借其经过测试的使用寿命,能够确保安全无故障的使用。
测试⑤:伺服电缆CF27.25.15.02.01.D
本次测试旨在分析CF27.25.15.02.01.D电缆在100毫米半径的直线拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,该PUR伺服电缆的双行程次数超过2700万次,可确保应用安全无故障运行。
IGUS_AS_metalworking_cnc_milling_machine_1_b401134eef
测试编号:4826
弯曲半径:100毫米(系数7.0x d)
使用寿命:2700万次循环

在现代铣床上,油渍、小弯曲半径、碎屑以及快速频繁的运动对电缆而言简直是酷刑。然而,得益于PUR外护套,CF27.D电缆能够出色地抵抗油和碎屑的侵蚀。其TPE内护套和屏蔽层的扁平编织角度,使得该伺服电缆能够轻松应对最小至7.5倍外径的弯曲半径。该电缆适用于所有常见电机尺寸的横截面,无论是单芯、无控制对线还是带有一个或两个控制对线的情况。此外,它还获得了UL等多项认证,可在全球范围内使用。
测试⑥:伺服电缆CF29.25.15.02.01.D
本次测试旨在分析CF29.25.15.02.01.D伺服电缆在100毫米半径的拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,该伺服电缆的预期使用寿命为4500万次行程,并且在低至-35°C的极寒温度下也能正常工作。
FA_3415_1_9bf571d221
测试编号:5034
弯曲半径:100毫米(系数7.2 x d)
使用寿命:4500万次循环

CF29.D系列电缆常用于存储与拾取装置(SRM),特别是在桅杆的起重装置中。高动态性能和寒冷环境对所用部件构成了严峻挑战。它们必须能够承受极低温度,例如在冷藏库中。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版