iglidur® & igubal® 滑动轴承测试实验室
由于其摩擦特性,我们的工程塑料滑动轴承满足长期使用的高寿命要求,并且无需额外润滑。 为了达到这一要求,我们每年在面积超过 250 ㎡的滑动轴承测试实验室中进行 135 万亿次测试运动。 我们在实际条件下对材料和滑动轴承进行测试和开发,目的是为您提供最佳的工程塑料解决方案。 经过优化的工程塑料轴承,开辟了新的设计可能性。 由基料、固体润滑剂和增强材料组成的滑动轴承完全满足应用所需。 测试的重点是在不同的速度和负载下推/拉力、低摩擦系数、磨损和驱动力的变化。
- 在 iglidur 和 igubal 测试区中,我们对轴承和材料进行应力、磨损和摩擦性能测试。
- 其它参数如高低温、高负荷、高转速等均根据试验情况进行调整。
- 测试实验室大约有50个测试设备,其中300多个测试可并行进行。
- 我们每年对大约 250 种新开发的工程塑料轴承进行11,300次摩擦测试。
- 为了确保新品在以后的使用中证明其价值,它们不仅受到外部影响,而且还受到不同的运动方向(旋转、摆动、直线运动和翻转)和载荷的影响。
任何产品相关的问题请联系我

季江 John Ji iglidur® 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话