请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur®常见问题汇总 >

iglidur®常见问题汇总

常见问题

01. iglidur®滑动轴承如何在轴承座中固定?

iglidur®滑动轴承的设计是,需要将其压入与轴承外径公称尺寸相同的轴承座(公差H7)中,并通过压配合以起到固定的作用,即过盈配合。如果在未压入状态下测量,轴承的外径通常要比轴承座内径大0.1至0.25mm(取决于标称尺寸)。而内径也只在压入后才能达到产品目录中标注的尺寸和公差。

02. 为什么iglidur®有这么多不同材料?

iglidur®材料之所以种类繁多,是因为我们在过去几十年里为满足客户的不同需求,不断开发而形成。 好的轴承材料是很难开发出来的。 如果优化某个特定方向,这往往要牺牲其他功能。 有五种通用型材料可应对大多数应用——iglidur® G、J、X、W300和M250。

但对于非常特殊或高端的应用,或采用最新技术,或注重性价比的批量化生产,就有必要考虑其他iglidur®材料了。而近几年来,随着新的iglidur®材料不断开发,干运行滑动轴承也出现在了更多的应用中。

03. iglidur®材料有什么特性?

除了一般特性外,每种iglidur®轴承材料还有一系列特殊功能,从而适用于特别的应用和要求。关于材料特性

04. 如何找到合适的iglidur®材料?

iglidur®使用寿命计算器提供了使用寿命计算的信息。 您可以根据实际工况,从大量材料中快速筛选出合适的类型。

05. iglidur®专家告诉我iglidur® W300和iglidur® J是最耐用的材料。 我应该选择哪个?

iglidur® J和iglidur® W300是iglidur®系列中最耐磨的通用型轴承。 如果使用寿命类似且足够,则边界参数将是决定应用如何选择:iglidur® J吸水性低且耐介质性高,因此适合潮湿环境;而iglidur® W300耐高温性更强。

06. iglidur®滑动轴承没有润滑怎么使用?

iglidur®材料构造特殊,通常由热塑基质、强化纤维和固体润滑剂组成。基质和其网状结构本身具有良好的摩擦和耐磨特性,并由固体润滑剂再次优化。 当轴承开始运动时,这些海量的微小固体润滑脂颗粒就从网格中释放出来。 因此通常不需要用润滑油提供额外的润滑。详细了解iglidur®

07. 我测量得到iglidur®滑动轴承的尺寸比目录中所列的要大的多。 这是为什么?

轴承应该在压入基座孔后测量。 如果轴承是在非压入状态下测量的,则其外径和内径均比在安装状态下大。了解安装和检测方式

08. 我只要买几个滑动轴承。因此,如果不考虑价格,哪种iglidur®轴承性能最好?

抱歉,一般来说,并没有“最好的iglidur®滑动轴承”。 即使是高成本的轴承也不一定是所有应用中使用寿命最长的。 但总有一款iglidur®滑动轴承最适合您的应用。

我们建议您根据应用选择轴承。 您对应用工况了解得越多,我们便能更准确地选择轴承。

您可以使用我们的iglidur®使用寿命计算器。 如果您没有时间或机会使用这些工具,请把您应用的信息告诉我们,我们将为您选择。

09. iglidur®轴承的颜色可以自由选择吗?

很抱歉,不能。轴承最终的颜色通常是由各个成分组成后的结果,而非特意染色。更重要的是,轴承的磨损特性取决于材料组成(也包括染料),一种新的颜色添加剂可能会将磨损增加数倍。而只有个别几种染料不会对轴承摩擦特性造成负面影响。因此每种iglidur®材料均有特定的颜色,但某些材料的颜色看起来非常接近。

10. iglidur®滑动轴承如何安装?

iglidur®轴承应采用压配的装配方式。 轴承内径在压入H7轴承座孔中后会调整到相应的公差。 过盈量最多会达到基座孔内径的2%。查看装配细节

11. iglidur®滑动轴承应该选用什么胶来粘结?

一般情况下,iglidur轴承不需要使用粘结剂。如果高温影响了轴承与基座的固定,则应使用耐高温的轴承。如果打算通过粘结来固定轴承,则应进行适当的测试。如果没有更多数据,不可将成功案例用于其他应用中。

12. 为什么说 iglidur®工程塑料是环保的?

一个工程塑料轴承,看似微不足道,却可以对环境产生积极影响,并节省时间和金钱。

据统计,全球每年要花费2400亿美元用于润滑。而在这其中,涉及维护相关的成本就有至少2000亿美元。尽管如此,因润滑不足而导致导致机械故障的情况依然时有发生,带来的损失高达7500亿美元。此外,每年有超过2220万吨的润滑剂最终流入水和土壤,这些润滑剂将不可避免地对环境产生负面影响。了解igus可持续发展研究

13. 与iglidur®工程塑料轴承配合使用的轴有哪些要求?

iglidur®工程塑料轴承通常情况下对轴的要求比其他类型的轴承低,从而降低成本。

一般来说,低成本的轴往往表面硬度较低,粗糙度较高,而这些特点也会加快轴承的磨损,甚至刮伤轴表面。但在多数工况下,iglidur®工程塑料轴承允许在许多不同的轴上运行,也包括低硬度、低表面粗糙度的轴。

了解不同轴对iglidur轴承的影响

如何选择合适的轴

14. 如何进行通止规测量?

公差和测量方法

15. 自润滑工程塑料滑动轴承有何特别之处?

iglidur®塑料轴承是更高级的塑料轴套,经过测试、对比,并在大量真实设备上得到了验证。其主要优点包括:

1、无需润滑

2、免维护

3、降低成本

4、低摩擦系数,耐磨性强

5、耐腐蚀性和高化学抗性

详细了解

16. 影响滑动轴承磨损的因素有哪些?

轴的选择:对于不同的滑动轴承,建议使用不同材料的轴。每种组合都有不同的磨损结果。

负载:增加径向载荷会增加滑动轴承的磨损。一些滑动轴承设计用于低负载,而另一些则设计用于高负载。

运动的速度和类型:随着速度的增加,磨损也会增加。此外,运动类型(摆动、旋转或线性)对磨损率有决定性的影响。

温度:在一定的范围内,温度对轴承磨损几乎没有任何影响,但也可以成倍地加速磨损。有些塑料轴承具有很宽的适用温度范围。然而,当超过相应的最高应用温度时,磨损会显着增加。对于大多数iglidur®材料,磨损率会随着温度的升高而增加。然而,也有一些例外情况,只有在高温下才能达到其最小磨损。

脏污环境:污垢和灰尘会积聚在运动表面,这也会导致磨损。自润滑塑料轴承在这方面具有优势:不需要加油,因此污垢和灰尘不会粘附在轴上并损坏轴承。

与化学品接触:塑料滑动轴承可以耐受多数化学品,但某些化学品也会改变滑动轴承的结构性能,降低轴承的强度并增加磨损。

17. 轴承磨损对轴承间隙有何影响?

轴承磨损意味着滑动表面(通常指轴承内表面)上的材料磨掉了。

轴承和轴之间的理论间隙可通过轴承和轴的公差计算得出。

实际间隙是指运动开始时,实测轴承内径与实测轴外径的差。轴承内表面的磨损会导致其内径增加,从而间隙增大。

由于iglidur®滑动轴承不是分层结构,因此整个轴承壁的磨损特性均相同,没有特定的磨损极限。其磨损极限是由应用中最大允许的间隙决定的,要根据应用和用户要求判断,存在很大差异。 例如,精确的控制阀只能允许几百分之一的磨损(即间隙增加比例)。 而在轴直径超过50 mm的农机应用中,即使间隙超过一毫米,一般也可以接受。

18. 什么时候可以用xiros®工程塑料滚珠轴承代替iglidur®工程塑料滑动轴承?

一般来讲,旋转运动持续线速度达到1.5米/秒且低负载的应用都应该首选xiros®工程塑料滚珠轴承,然后才选iglidur®滑动轴承。 与滑动轴承相比,工程塑料滚珠轴承具有明显更低的摩擦系数,产生的热量更少、磨损也更小。

 

滚珠轴承的内径是重要参数。 内径越小,轴承每分钟完成的旋转数越少,这样产生的热量就更少,也利于散热。 当滚珠轴承的直径增大时,最大负载力也会增加,而最大旋转速度会减小。

19. 什么是爬行现象(粘滑效应)?

爬行是指两个固体相互滑动时运动时快时慢的现象。 当移动体的静摩擦远远超过动态摩擦时便会出现这种现象。

 

例如:在光滑的地板上推一个很重的纸箱。 纸箱很重,所以要用很大的力克服阻力,使之开始向前运动。 由于表面很光滑,动摩擦系数很低,纸箱获得很大的加速度。 随后,由于纸箱速度太快,我们只好减少对纸箱的力。 最后,作用在纸箱上的力不足以克服动摩擦力,纸板箱停了下来,我们只好再次施加很大的力来克服静摩擦做功,并反复以上过程。 停下 – 启动 – 匀速滑动 – 减速 – 停下 – 启动……在实际应用中,这种现象会以更快的频率发生,而且表现为震颤。 

 

很多应用中都会出现这种现象。 比如雨刷在汽车挡风玻璃上跳动。 用粉笔在黑板上写字时,如果角度不对,便会发出尖声。还有门吱吱响。 弦乐器(如小提琴和大提琴)反而需要这种效应,因为它们要靠弦和琴弓之间爬行效应所造成的振动来发声。IGL_SCR_stick_slip_CN_1.png

1. 动力>静摩擦

动力(向量 1)克服了静摩擦力(向量 2)。纸板箱开始移动。

2.动力=静摩擦

力:静摩擦力转化为动摩擦力(向量2),纸板箱快速滑动。

3.动力<动摩擦

力:力(向量1)不足以克服动摩擦力(向量2),动力不足,纸箱减速,并停了下来。

4.动力<静摩擦

力:动摩擦力转化为静摩擦力。动力不足,纸箱维持静止。

20. iglidur®滑动轴承是否符合RoHS,什么是RoHS?

RoHS是“限制使用某些有害成分的指令”的英文缩写。该指令对投放欧盟市场的电气和电子设备中的有害成分做出了限制。

在许多材料和产品中,由于这些有害物质从技术上无法完全消除,因此也会受到限制。受影响的是电子产品中常用的物质,如铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB) 和二苯醚 (PBDE)。例如,在焊接工艺中使用铅或作为复合金属轴承的一部分,以及使用 PBB 作为阻燃剂。这些物质也存在于许多金属合金中。通过查看这些物质以及这些应用可以看出,这些物质在热塑性化合物(例如我们的iglidur®材料)中没有使用到。因此,我们的iglidur材料®的成分符合准则2011/65/EU(RoHS 2)的要求。我们很乐意根据要求提供相应的证明材料。

21. iglidur®滑动轴承是否耐化学品?

对于滑动轴承来说,接触化学品是一项特别困难的挑战。这些化学品包括:食品行业的消毒剂或清洁剂,或者加工冷却剂等。iglidur®材料经过测试,可耐受多种化学品。因此,它们可以用于与消毒剂、清洁剂或其他化学品接触的应用。其中,“H系列”的iglidur®材料(iglidur® H1、H370等)和iglidur® X被认为化学腐蚀性能特别强。

 

22. 什么是滑动轴承?

机械行业中,滑动轴承的作用就是将会发生相对运动的表面分隔开的一种零件。通过这种方式,可以防止这些表面发生与磨损相关的损坏和,并降低摩擦系数,从而减少运动所需的能量。

23. 什么时候可以使用滑动轴承?

滑动轴承可以用于任何需要减少运动面的摩擦和磨损的地方,应用涵盖了大量行业领域。

一般来说,滑动轴承适用于综合考虑负载、表面压力和运动强度不太高的应用,也就是 PV 值。PV 值是表面压力(N/mm² )和  速度(m/s)的乘积。制造商为大多数滑动轴承规定了最大允许 PV 值。如果应用条件超过了这个范围,则滑动轴承就不适合。在这种情况下,必须考虑额外的冷却或使用滚珠轴承。然而,如果充分冷却或通过润滑减少摩擦,滑动轴承也可以在PV值非常高的情况下使用。

24. 滑动轴承和滚珠轴承,哪种更好?

滑动轴承和滚珠轴承工作原理不同,因此具有不同的特点。这些特点使它们适用的应用场景各不相同。滑动轴承是由一种或多种材料组成的一体式零件,通过集成于材料中的固体润滑剂或外部润滑来减少摩擦。它们特别适用于需要高性价比且节省空间的解决方案,以及负载和速度组合不太高的应用。滚珠轴承由2个金属圈和安装在中间的滚子组成。滚子围绕轴承的内圈旋转,从而使相邻部件能够相对运动。滚珠轴承的优点是精度高,因为它们可以设计成几乎无间隙,并且滚动摩擦阻力特别低,实现非常平稳的运行。然而,滚动轴承也需要更大的安装空间。它们通常更重,更昂贵,必须得到严密防护,以防污垢进入或润滑剂流失。

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版