主页 > 预装配系统 > 预装配拖链 > 集成附件 > 预装配拖链 - 快速增加生产能力和现金流 >

预装配拖链 - 快速增加生产能力和现金流

将拖链、电缆以及连接器的仓储成本降为零

RCA_Fabrik_TechTube_Multiline2_readycable.jpeg在科隆,igus® 有约 45,000 平方米的内部车间,80,000 种产品现货供应。使用 igus® 预装配拖链可以减少资本投入并提高现金流量。不论是量产应用还是单个项目,我们的大批量材料采购可为您节省时间和金钱。完整的装配拖链将拖链、电缆和插头的仓储和配送减少到最低限度,同时可将供应商和订单数量减少 75%。以上是利用 130 多位 igus® 装配拖链专家的经验总结得出。

咨询或购买readychain® 装配拖链

ECS_AP_Module_Connect_DE_8_thumbnail2.jpeg模块化插入式接头 - 仅需一个接头即可接入供能系统

接头模块能够以单层或多层的方式根据拖链的内部填充物和几何形状进行调整,由此,就可以为各种应用实现具有不同功能和设计理念的布线方案。

将系统与易格斯的通用去应力元件结合,可以确保其直接安装在接头外壳中,保证安全适用。所使用的柔性元件可将电缆包裹起来并将其固定在合适的位置,从而确保电缆不会损坏。柔性结构外形类似于蜂窝,可适应不同的电缆直径。

模块化接头的适用性非常广泛,它可用于拖链固定端或移动端、两个拖链之间或者在接线盒和开关柜中插入电缆时使用等。

模块化接头的更多信息

readycable_fabrik.jpeg灵活的订单管理

得益于 igus® 的生产能力

将您的生产问题转移给我们。igus® 装配拖链工厂通过最先进的生产技术和专业的员工来应对不断变化的订单。

为各种项目和客户提供灵活的生产规划

专用工具,保证低成本和稳定的质量。所有员工都接受关于装配拖链安装和电缆装配的培训。灵活的生产规划可确保您的交货时间。

rc-fabrik_1.jpeg减少供应商的数量且减少 75% 的订单量

一个订单、一张发票、一次交付、一个合作伙伴

我们最大限度地为您减少工作,为您降低项目运营成本,易格斯员工在每一步为您提供支持,助您顺利实施装配拖链项目。我们能够通过电话回答您的许多疑问并且为您展示装配拖链可为您的公司带来的所有好处。我们上门收集项目设计所必需的所有数据及专门探究您的具体应用。

FAT0616-2_K%C3%A4ltekammer.jpeg拖链电缆的质保服务

最小化机器故障停机时间

所有装配拖链部件均经过广泛的质量检查和功能测试。质保部门使用特殊的测试设备在每台装配拖链系统出厂前对其进行检查。所有装配拖链和部件都在 igus® 实验室中接受了测试。每年对拖链和电缆进行 2000 多项测试。您的装配拖链的安全性和质量能够得到保障

电缆质保详情

拖链质保详情

帮助您减少全球供应商数量

易格斯在全球拥有14家readychain工厂,每周生产1600多个readychain系统。我们拥有10万多种拖链、4800种接头部件以及超过1354种chainflex®高柔性特种电缆,同时我们还提供readychain装配拖链安装调试服务,全球范围内可供货,3至10天内即可交付(根据应用而定)。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版