CE认证
欧洲市场的“护照”
欧洲指令规定,产品想要进入欧洲市场,必须带有CE标志。例如,机器、升降机、测量设备和医疗设备等产品组。
CE标志是法律规定的测试标志,属于强制性认证标志。表明带有它的产品符合欧盟法规765/2008的所有欧盟范围内的安全、健康保护和环境保护要求,代表安全合格而非质量合格。“CE”代表“欧共体”,表示产品符合所有适用的欧洲法规,并已通过规定的合格评定程序。带有CE标志的产品可以在任何欧盟成员国市场内投放。
英国脱离欧盟后,全新的UKCA标志自2021年1月1日起生效。有关英国市场新要求的更多信息,请点击此处查看详情。
chainflex® 高柔性电缆已通过CE认证
易格斯在所有产品的开发过程中都遵循该认证标准,以便电缆系列产品销往欧洲市场。CE符合性以复杂的风险评估为基础。其迭代过程包括:
- 检查e-chain® 中chainflex® 高柔性电缆等元件的预期用途
- 分析可想象、可预见的误用情况
- 确定生产chainflex® 电缆和e-chain® 相关有效标准
- 确定使用chainflex® 电缆的具体要求和条件
- 研究负责的 "通知机构",例如,认证机构DAkkS(所有认证、测试和检验机构的监督机构)
- 关于chainflex® 电缆和e-chain® 来自测试实验室的测试
- 评估数据以及准备技术文件
- 创建证书并提供下载
- 在chainflex® 高柔性电缆上贴上CE标志