请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 英国合格认证 - UKCA >

英国合格认证 - UKCA

UK_logo_UKCA%20logo%20-%20fill.jpeg

英国市场产品的“通行证”

英国政府规定,进口到英国(英格兰、威尔士和苏格兰)的商品需要UKCA(英国合格评定)标志。该条款2021年1月1日起生效,仅适用于英国市场。

UKCA标志是英国脱欧后创建的,后续替代CE标志在英国市场使用。2021年1月1日起,标记一直是强制性的,但有一个过渡期,从2021年1月1日至2022年12月31日。在此期间,制造商仍被允许向英国市场推出仅带有CE标志的产品。那么,从2023年1月1日开始,也就是现在及以后,必须强制将UKCA标志贴在产品上,其要求与CE标志的要求类似,例如:

  • 必须将UKCA标志贴在商品上,清晰可见且易读
  • 在相关法律允许的情况下,UKCA标志只能由制造商或授权代表贴在产品上
  • 其标志的高度要求至少为5mm,除非相关法律规定了不同的最小尺寸

需要UKCA标志的商品包括:玩具、个人防护用品、电梯、工业机械等,更多信息请登录英国政府官方网站查看

CF_GEN_cfUKCA_DE.jpegchainflex® 高柔性电缆已通过UKCA认证

易格斯有超过1300根高柔性电缆带有UKCA标志。chainflex® 电缆已经过重新测试,并获得了UKCA标志。此外,所有未来的高柔性电缆都将遵守UKCA标准。

也就是说,您可以像往常一样使用igus® 高柔性电缆,无需担心认证问题。

 

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版