English
家装家具
为书桌抽屉、沙发组件到厨房、浴室、户外家具提供清洁、静音与轻量化当代家具生产的解决方案
1 2 3 4 5 6
产品推荐
轴承及导轨类
免维护与环保:免润滑,避免污染家纺、木材等,清洁方便,适合厨房、浴室等场景。
耐用抗磨损:耐磨工程塑料材质可承受高频运动(如抽屉推拉、桌椅升降),在潮湿、多尘环境中仍稳定可靠。
轻量化与静音:塑料材质重量轻,运行噪音低,契合家具轻便化与安静需求。
拖链
线缆保护:收纳分散线缆,避免缠绕磨损,防止短路,延长线缆寿命。
动态适配:跟随家具(如升降桌、旋转架)运动,确保电源和信号稳定,耐灰尘水汽。
设计优化:轻质,不增加负载,隐藏线缆保持整洁;免维护特性减少后期成本,其紧凑结构还能契合家具智能化、模块化需求,兼顾功能与美观。
家电及智能自动化
应用

智能适老化橱柜及浴室柜
随着人口老龄化趋势日益显著,研发符合老年人群体需求的居家产品近年来受到了越来越多的关注。易格斯产品具备耐磨损、抗潮湿、运行静音、免维护等多重优势,能为适老化家具的使用者带来切实便利,因此特别向关注这一领域的家具设计师推荐。
案例

洗碗机提升拉篮:Hettich+igubal,让你弯一次腰就够了!
Hettich 洗碗机拉篮气弹簧应用 igus® igubal WGRM角接头,凭借自调心、免润滑、抗腐蚀等优势,解决传统轴承在潮湿环境中生锈、润滑污染等问题,确保拉篮平稳升降,减轻用户腰背负担,提升洗碗机使用舒适度与耐用性,为家电人体工程学设计提供创新解决方案。
案例

iglidur RN24 材料轴承用于高端家用电器开关
瑞士高端家电品牌 V-Zug 在新一代家电旋钮轴承的材料选择上遇到难题,最终与易格斯合作共同解决问题,以下您将了解到详细的相关信息。
案例

耐候高负载!iglidur PRT 轴承助力花园机器人实现长期免维护
Willow 作为一款智能花园管理机器人,凭借计算机视觉和 AI 实现无边界线自主导航,而其全天候稳定运行的关键在于易格斯 PRT 回转支承轴承。这款自润滑、耐候且高负载耐受的轴承,让机器人后轴免维护,使用寿命远超设计要求,更比滚珠轴承具成本优势,轻松应对雨、雪、盐碱等恶劣环境,是花园机器人耐用部件的理想之选。
案例

DOM Guard® 门禁系统
igus®滑动轴承应用于DOM Guard®机电门禁系统,免维护设计应对高湿环境,20万次循环耐用验证。解决把手轴承游隙控制与复位弹簧磨损难题,集成RFID/NFC接口,支持电子标签与机械钥匙组合,适配房车、建筑等场景的紧凑空间门禁,兼顾耐磨性能与低噪音运行,为机电锁闭系统提供长效可靠的轴承解决方案。
门窗应用
案例

旋转门的”隐形承重芯“:igus® 塑料轴承如何挑战 150 公斤载荷?
这篇文档主要讲述了比利时门窗制造商 PortaPivot 与德国 igus® 公司合作,在创新旋转门中使用塑料滑动轴承的故事,展现了产品设计、性能测试及合作优势。
案例

DOM Guard® 门禁系统
igus®滑动轴承应用于DOM Guard®机电门禁系统,免维护设计应对高湿环境,20万次循环耐用验证。解决把手轴承游隙控制与复位弹簧磨损难题,集成RFID/NFC接口,支持电子标签与机械钥匙组合,适配房车、建筑等场景的紧凑空间门禁,兼顾耐磨性能与低噪音运行,为机电锁闭系统提供长效可靠的轴承解决方案。
案例

SkyRoom露营木屋:屋顶开合间,星空与安睡自由切换
想知道露营时如何惬意观星?igus® 为 SkyRoom 木屋定制解决方案,drylin® 系列线性滑轨无需润滑、干净耐用,轻松应对户外极端环境,让小屋屋顶开合顺畅无阻,为露营爱好者打造浪漫观星体验。
案例

自润滑轴承用于玻璃幕墙
易格斯iglidur® G塑料轴套用于大楼玻璃幕墙,适用于中低速摆动和枢转运动,也适用于极高负载和不利环境条件。
案例

全景可开合会客厅(Majlis)
本项目为中东某王室新宫殿顶层定制化全玻璃圆形接待空间(Majlis),是接待贵宾的私密场所。该会客厅直径约 20 米,侧边高度达 5.4 米,由 8 个扇形单元构成,其中 6 个单元为可活动模块。每个活动单元包含弧形玻璃外墙及装配可调透光率隐私玻璃的扇形屋顶,通过侧墙底部的 2 个伺服电机驱动,可绕中心枢纽组件旋转。开启时,两侧各 3 个活动单元会堆叠在固定单元上方,使中央空间完全敞开。项目设计需达到世界级建筑标准,同时面临极端环境挑战:需耐受 160 公里 / 小时的强风、100 摄氏度的阳光暴晒,以及细沙冲蚀、高压冲洗、高湿度和海盐侵蚀等工况。
桌椅沙发应用
案例

免润滑轴承应用于 Nowy Styl 办公椅:静音耐用,助力人体工学设计
这里通过 Galileo 办公椅的案例,展示了 igus® 免润滑塑料轴承在人体工学家具中的核心优势 —— 以标准化、低成本的解决方案,替代传统金属部件的高维护、高噪音缺陷,同时满足现代办公对 “静谧环境”“健康设计” 的需求,为家具行业的材料创新提供了参考。
案例

Cadkunde变形餐桌
比弗莱彻变形餐桌成本低,无需清理桌面,桌体更薄

PRT回转环轴承在家具中的应用
iglidur® PRT 回转环轴承可在旋转同时稳定承受轴向重载,以免维护、静音、轻量化等优势,为家具提供功能性、设计感与经济性的解决方案,广泛应用于办公、家居、商业等场景。
案例

沙发扶手秒变可移动桌面
在大城市租房的年轻人常面临 “空间困境”:几平米的公寓既要满足休息,又要兼顾办公。室内设计学生 Valeria Vysozki 在特里尔大学设计的”Frida 多功能家具“,正是为破解这一难题而生 ——Frida 的桌板设计颇具巧思,不仅可以向外拉出,还能灵活旋转。扶手内部采用开放式设计,可作为储物空间使用,此外,内置的接线板还能为电子设备充电。针对需要侧向转动的轴承部位,这位学生选用了 iglidur G 材质的止推垫圈。而 igus 免润滑工程塑料轴承技术,让这一 “空间魔术” 得以实现。
案例

“茧居" 时代新选择:Mecam电动沙发搭载免润滑导轨,一键舒缓疲劳
聚焦 “茧居” 趋势下的家居舒适需求,比利时 Mecam 电动沙发采用 igus® drylin® 免润滑直线导轨,实现靠背、脚撑等多部位智能调节,缓解久坐疲劳。技术突破包括无油静音运行、抗尘耐磨、轻量化设计,适配医疗场景卫生标准。每年 1.2 万套沙发的导轨应用验证可靠性,助力家具循环经济。点击了解 igus® 如何以工程塑料技术革新现代沙发功能性与可持续性。
案例

匠心修复:躺椅轴承断裂后的焕新之道
在欧洲,家具维修因文化情感、环保政策、成本及工艺等因素普遍,此案例中座椅连杆铰链的金属轴承断裂后,更换工程塑料轴承的维修方案既省成本又环保耐用,获顾客认可。
案例

零重力工作舱:线缆管理系统的创新应用
波兰 Serve IDP 研发的零重力电脑工作站(ZeroG),创新悬挂显示器设计,通过 igus 拖链系统与 chainflex 电缆解决移动组件线缆管理难题,防拉扯损坏、隐蔽式收纳更美观。免润滑技术延长维护周期,适配家用、图形设计 / CAD 专业工作站及家具办公行业,替代 3D 打印传统方案,以耐用性与整洁外观重塑线缆管理方案,为办公与家用场景提供高效美观的线缆路径规划解决方案。
案例

监控室可升降控制台
可调节高度的监控室控制台,配易格斯拖链确保电缆顺畅,人体工程学设计提升效率与舒适度。
案例

动觉书桌
颠覆传统课堂的健康学习方案:动觉课桌通过秋千式脚踏 + iglidur 自润滑轴承设计,让学生在课堂中自然活动双腿,激活大脑血液循环,提升课堂专注力。可调节高度适配 76-114.5cm 身高,尤其适合 11 岁以下动觉型学习者及多动症儿童,减少久坐危害,物理心理双重健康增益。
案例

电动升降挡板:让会议桌秒变测试舱
igus® 为 Moduscomplete 公司研发的测试桌提供丝杠传动技术,通过 dryspin® 法兰螺母与不锈钢丝杠组合,实现测试舱与会议桌 10 秒切换,满足 ISO 8589 标准。搭配 drylin® 电机与 xiros® 轴承,确保平稳静音运行,免维护设计适配实验室高频使用。
浴缸泳池应用
案例

水疗池盖自动开闭机构应用iglidur轴承
C&C Hydraulics Limited 是一家专注于液压系统设计、制造和销售的英国公司,在2019年manus大赛中分享了一个水疗池盖自动化开闭机构应用塑料滑动轴承的案例。
水疗池盖因重量大、搬运不便,导致拆装操作困难,尤其对不同尺寸的水疗池缺乏通用解决方案。设计师Ian Couch 通过在水疗池两端安装微型动力包,同步驱动主臂与从动臂结构,实现池盖的轻松升降。所有枢轴连接点采用 iglidur 免维护工程塑料滑动轴承,消除传统金属轴承的润滑需求与卡顿风险。
案例

泳池里的可升降桌子:dryspin®丝杠如何应对水下环境挑战?
igus® 为泳池可升降桌子打造专业丝杠驱动解决方案,采用 dryspin® 不锈钢丝杠搭配 iglidur® 工程塑料螺母,有效应对含氯池水腐蚀问题,实现 100% 免润滑免维护。系统支持电动与手动操作,升降平稳无卡顿,适配泳池水下环境长期使用。点击了解如何通过塑料 + 不锈钢组合技术解决泳池设备防水、耐蚀、易维护难题,获取更多水下运动控制方案。
案例

可调节的泳池地板
易格斯dryspin丝杠螺母用于可调节池底的泳池,可一键调节池底高度。材料耐水压和氯水腐蚀。
案例

泳池盖自动化系统
瑞士 H2 Wellness 采用 igus 免润滑塑料技术打造泳池盖自动化系统,250 + 运动塑料件(含 iglidur 轴承 ,igubal调心轴承,drylin 导轨)抵御户外温湿环境,免维护,提升泳池能效。
案例

泳池清洗机易腐蚀卡顿?xiros®滚珠轴承实现水下免维护长效运转
泳池清洁器在水下作业面临腐蚀、润滑难题?igus® xiros® B180 塑料径向滚珠轴承专为 Poolwonder Turbo XL 设计,自润滑、耐水解、抗氯腐蚀,无需维护即可适应狭小空间,经 1000 小时盐水测试,解决沙粒、落叶清洁设备的传动困扰,适用于 50㎡以下泳池,让水下清洁高效又省心。
定制柜应用
应用

智能适老化橱柜及浴室柜
随着人口老龄化趋势日益显著,研发符合老年人群体需求的居家产品近年来受到了越来越多的关注。易格斯产品具备耐磨损、抗潮湿、运行静音、免维护等多重优势,能为适老化家具的使用者带来切实便利,因此特别向关注这一领域的家具设计师推荐。
案例

家具远程移位(或开合)控制
Mizarstvo Štolfa公司是斯洛文尼亚的一家家具制造企业,专注于提供定制家具和建筑服务。该公司成立于1991年,最初是一家小型家庭企业,位于斯洛文尼亚的一个村庄,随着时间的推移逐渐发展成为一家领先的家具承包商,其产品和服务受到客户的广泛认可。为了让狭小空间灵活可变,例如小型公寓、船舶、地下室、走廊等,需要将楼梯、抽屉、柜门、音箱等做临时位置调整,该公司通过iglidur J 法兰轴承与 drylin 梯形丝杠和塑料螺母等部件,设计了一套远程自动控制系统。系统不仅能解决室温 5℃低温高湿环境下的免维护需求,而且运行安静,节省成本。
案例

可抽拉床头柜与旋转抽屉咖啡桌
igus® drylin® 免润滑导轨助力德国学员 5 天完成创新家具设计,实现美观、耐用、静音三大突破。针对中国市场需求,其采用 iglidur® J 高分子材料,终身免保养,无滚轮设计噪音≤35dB,模块化安装省时 50%。案例解析床头柜与咖啡桌技术亮点,展示材质如何适配 “耐造”“易清洁” 需求,为小户型储物及全屋定制提供参考。点击获取技术支持,探索更多应用可能。
案例

将餐桌和烹饪岛台结合,小户型餐厨解法
探索 igus® 直线轴承与拖链系统如何赋能 SQR 多功能一体桌,解决小户型空间难题。drylin® WSQ 免润滑导轨节省 50% 安装空间,E2 系列拖链保障电缆安全,助力折叠餐桌变智能厨房。获红点奖的紧凑设计,10 万次测试验证耐用性,适用于城市公寓与露营场景。点击了解 igus® 家具行业创新解决方案,提升空间效率与设计美学。
案例

紧凑型马桶间多功能可折叠洗手盆
在房车、动车等紧凑空间中,卫生间的狭小布局常让设计师犯难 —— 如何将洗手盆、马桶与镜子这三大必备设施巧妙整合?斯洛文尼亚 ADRIA MOBIL 的创新方案给出了参照:洗手盆可靠墙折叠收纳,其盆底镜面与墙面镜自然拼接成整面长镜,既释放通行空间,又通过镜面延展提升视觉通透感,让狭小卫浴间实现 “空间零浪费” 的实用美学。
需要产品:洗手盆转轴需要安装滑动轴承
技术要求:
- 因安装位置难以触及而要求无需维护;
- 希望轴承对使用环境中常见的湿气不敏感;
- 频繁折叠(日均 10 次),需要持久耐用,无噪音;
- 可承受较大剪切力,以支撑悬臂式13Kg洗手盆以及满载,无安全隐患。
所用产品:iglidur MFM-1824-30,MFM-1014-34,GTM-2644-015
照明及灵活取电应用
案例

智能无感照明:灯随升降桌同步升降
gus® 创新驱动技术实现升降桌与智能照明联动,通过步进电机与控制器精准配合,解决传统照明适配难题。双模式交互支持手动微调与自动随动,确保灯具与桌面始终保持恒定距离,带来静音、稳定、无感化的空间照明新体验。探索智能家具未来趋势,尽在 igus® 驱动解决方案。
案例

简洁可调钓鱼灯
斯洛文尼亚设计师 MatejŠtefanac 的 PLUSminus 灯具采用 iglide® G 滑动轴承,满足轻量化、免维护、免润滑需求,通过内置固体润滑剂实现水平 / 垂直顺畅调节,无油脂粘附灰尘,耐磨耐用。适用于家具行业设计灯具的位置调节解决方案,兼顾美学与功能性。
案例

Fly One®让天花板“长出”智能枢纽
这里通过 Fly One® 的案例,展示了 igus® 塑料传动技术在智能家具与建筑设备中的创新应用,突出其免维护、静音、轻量化、成本低的优势,同时体现了从产品设计到技术支持的全链条合作价值,适合需要灵活空间解决方案的行业参考。
案例

抽屉隐藏式插座的线缆管理
将插座隐藏于抽屉内,不仅能让墙面保持极简整洁,更能在充电时将手机、充电宝、耳机、手表等设备收纳于抽屉中,让空间始终维持有序状态。
案例

定制企业配色的电缆导向装置
易格斯拖链为咨询柜台定制供能导向方案!可适配自由悬挂、移动适配,易组装、易填充、可从外部压入电缆。定制化配色提升美观性。
电视、显示屏、投影应用
案例

电视支座配PRT回转环轴承和NT直线导轨,旋转、伸缩更可靠
Gruber Systems 推出的 pushMAXI-TELE+ROTO 电视吊架,搭载 igus® PRT-01-50 回转环轴承与 NT-35-AR-520 导轨,实现 360° 手动旋转、电动伸缩(最大 500mm)及静音运行。方案采用免润滑设计,满足家用客厅、商用会议室 / 酒店大堂等场景对空间节省、美观与高可靠性的需求。
案例

电视电动折叠支架
MonLines公司推出的 mMotion Flip 是一款带有高品质电动天花板电视支架。该电视支架适用于尺寸最大为 70 英寸的电视,可承载重量不超过 40 公斤的电视。支架配备多种 VESA 安装孔位,便于将电视轻松安装到支架上。天花板支架安装时需平贴天花板固定,使用时只需按下遥控器按钮,即可将其伸出。支架的倾斜角度可根据个人需求调节,从而能精准设定理想的观看视角。当电视不再使用时,再次按下按钮,天花板支架便会收回。mMotion Flip 有两种尺寸(mMotion Flip 标准版、mMotion Flip XL 加大版)和两种颜色(黑色、白色)可供选择,其他颜色可根据需求定制。
这款电动天花板支架既适用于居家空间,也可用于公共场合。卧室空间通常较为狭小,且对面墙壁因衣柜占用,往往没有空间安装电视壁挂支架或落地支架。而使用电动天花板支架后,电视可快速便捷地安装在天花板上,需要时伸出即可 —— 这是一种节省空间且符合人体工程学的解决方案。此外,mMotion Flip 还广泛应用于酒店、餐厅、体育酒吧或会议室等场所,尤其适合那些只需在特定需求下将屏幕伸出展示的场景。
案例

投影机角度电动调节
dryspin丝杠和球面螺母提升投影设备调节流畅度与可靠性
案例

零重力工作舱:线缆管理系统的创新应用
波兰 Serve IDP 研发的零重力电脑工作站(ZeroG),创新悬挂显示器设计,通过 igus 拖链系统与 chainflex 电缆解决移动组件线缆管理难题,防拉扯损坏、隐蔽式收纳更美观。免润滑技术延长维护周期,适配家用、图形设计 / CAD 专业工作站及家具办公行业,替代 3D 打印传统方案,以耐用性与整洁外观重塑线缆管理方案,为办公与家用场景提供高效美观的线缆路径规划解决方案。
案例

PRT让电子挂图实现顺畅纵横切换
比利时协作解决方案制造商 i3 SOLUTIONS© 开发的移动式交互式数字翻转白板,采用 igus® PRT-02-30 无润滑回转轴承,实现 90°平滑旋转切换横纵屏模式。产品无需润滑,凭借 iglidur® 工程塑料滑动元件实现免维护运行,紧凑设计适配最小安装空间,且预装交付简化安装流程。适用于现代办公协作场景,支持集成摄像头、电子白板及视频会议功能,点击了解更多办公设备用免维护回转支承解决方案。
展示类应用
案例

CompactChart 便携式白板
Compact Solutions GmbH 的 CompactChart 便携式白板应用 igus® drylin® N 低型材直线导轨系统,实现仅 7 公斤的轻量化设计,重量较传统白板降低 50%,支持 10 秒无工具快速组装。导轨采用铝塑材质,系统宽 17mm、高 9.5mm,兼具高负载能力与免润滑免维护特性,适用户内外高低温等复杂环境。点击了解 igus® 直线技术为移动办公设备带来的轻量、耐用与灵活部署的完美平衡。
应用

“会呼吸的天花板”:120 镜驱动装置配dryspin丝杠步进电机
MACHINESHOP 为 MSC 邮轮打造 120 镜电动镜面天花板,采用 igus® 定制丝杠步进电机系统,以柔性圈驱动替代传统剪刀式结构,实现近乎静音的动态光影效果。方案突破传统齿轮电机噪音与齿隙难题,通过免润滑设计、精准定位及 10 年寿命验证,满足船舶行业高可靠需求。
案例

捷克未来水塔:从废弃建筑到多功能高科技中心
Future tower Kladno 项目将旧水塔改造成供水监控中心与水资源教育空间,采用 igus® drylin®e-chain® 拖链与 Chainflex® 电缆,解决电力与数据随动传输问题,避免线缆弯折缠绕。方案免维护、寿命长,为圆形空间多媒体设备提供高效可靠的机械导向与线缆管理方案。
案例

汉诺威 HMI 展会弧形专用展台
搭载 drylin® W 弧形直线导轨,轻量化无润滑油设计,易拆装且耐高低温,展会全程稳定运行,轻松实现 LCD 屏环形展示展品信息,高效满足展会设备快速部署与耐用需求。
案例

互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》
德克萨斯州互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》采用 igus® PRT 回转支承轴承,以450mm 大外径设计满足机械电缆穿线需求,可承受27,000N 静态轴向载荷,凭借 iglidur® J 聚合物滑动表面实现免润滑、耐化学腐蚀、抗极端天气。适用于户外艺术装置、重型旋转结构的高负载免维护解决方案,兼顾安全性与互动体验。
其它类型应用
案例

装配拖链用于家具自动化生产
igus易格斯带模块化接头的装配拖链用于家具定制加工的自动化系统,减少停机时间,两小时内轻松更换维护。
案例

模块连接确保木材行业中的供能系统快速调试
易格斯装配拖链及模块化接头连接,用于家具制造机器,可快速连接,节省安装时间,无需专业人员操作,简化维护流程。
案例

xiros®破解木颗粒壁炉送料卡滞难题:自润滑 + 耐高温
颗粒炉高温环境下轴承易卡死?igus® xiros® A500 自润滑塑料滚珠轴承突破瓶颈!耐 150℃高温、免润滑设计,适配紧凑空间,成本较金属轴承低 40%、重量轻 60%,助力 Gravity 颗粒炉实现无电传输颗粒,高效静音运行,为家具制造与工业设计提供耐高温传动新选择。
案例

手摇浓缩咖啡机里的dryspin® 丝杠
波兰一款名叫 Kazak rota 2 的手摇意式浓缩咖啡机,最大特点是完全不用插电,靠手动操作就能制作咖啡,无论是在家还是户外露营都能用。它的核心需求很苛刻:材料必须符合食品级标准,能扛住沸水冲泡,还得不怕腐蚀,毕竟天天和咖啡、热水打交道。igus® 通过dryspin® 不锈钢梯形丝杠,让手动咖啡机实现了 “免维护、耐腐蚀、易操作” 的三大突破,既解决了传统金属零件的缺陷,又让咖啡制作变得更简单有趣,尤其适合追求便携性和食品安全的用户。
需要什么:一台可以手动作且无需电源的浓缩咖啡机
技术要求:符合食品标准,耐沸水,耐腐蚀
所用产品:dryspin®12x3不锈钢梯形丝杠
客户的成功:免维护、耐腐蚀、易操作