请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 可持续发展 >

可持续发展

降低环境负荷,物尽其用,找到塑料的正确使用方法……易格斯一直在行动

DRE_ICON_drylin_sustainability_icon_DE_1.png
生产 > 使用 > 回收

塑料也可以是可持续的,而且在工业品领域有着不可忽视的地位,但是塑料对环境的影响,一直都备受争议。易格斯一直专注于工程塑料的研究,我们相信从塑料产品的生产制造、使用、回收,只要按照科学合理的方法,就能对环境和资源保护做出巨大的贡献。在这里,我们将从塑料产品的三个生命阶段(生产、使用、回收)逐一介绍可持续发展的方法和意义,谈到的塑料将不仅限于我们的产品,而是还包括了我们的日常生活塑料制品。但是并非所有的问题都得到了答案,对于某些方面,比如可持续的生产,我们仍在努力寻找答案。

Preview PDF Sustainability 2023
查看详细可持续性报告

仍待解决:

  • 原材料生产过程中的气体和化学品排放
  • 塑料使用过程中的磨损
  • 对石油资源的依赖

目标:

  • 到2025年,我们希望我们的建筑和生产实现二氧化碳中和

2023年关于自然环境保护与可持续性发展的新研究

在满足使用需求的前提下,研究原料的可持续性不仅能降低用户的使用成本,还可以降低对自然资源的依赖,降低环境负荷。今年我们推出下列新的研发成果:

 

DRL_PROD_RJ_4_UM_oak_2_fd99674a1d
drylin R直线轴承与木轴的磨损研究
木轴是天然的可再生材料,我们测试了由iglidur® J和J4材料制成的直线滑动膜在各种木制轴上的摩擦数据,并与金属轴进行了比较。我们发现drylin 直线滑动轴承同样适用于木材。
IGL_PROD_PRT_02_30_ECO_1_8c1ba695c6
再造粒含量≥97%的PRT回转环轴承
回转支承轴承新品 iglidur PRT-02-30-ECO 使用我们自己生产的再造塑料颗粒 iglidur P4和iglidur M260,它们分别制成不同的运动部件,不仅可以很好配合,并且使用寿命持久。
XRS_PROD_BB_6000_ECO_B_J4_ES_1_c9d0f88841
由回收塑料颗粒制成的滚珠轴承
绿色的ECO全能型滚珠轴承,其内圈和外圈由染色的xirodur B180制成,保持架由回收的iglidur材料制成,这种回收材料叫xirodur ECO B180,产生于例如注塑工艺过程中的浇口等位置。
IGL_PROD_iglidur_N94_1_c23b6b3686
可再生原材料含量为94%的滑动轴承
新型滑动轴承材料 iglidur N94 基于 94% 的可再生原材料,同时具有经典的 iglidur 优势。N94 针对免润滑干运行进行了优化,可在滑动轴承应用中准确计算轴承寿命。

塑料的生产

IGUS_GEN_suistainable_CN_2_a04b5fa2e2
生产塑料对能源的消耗更低
生产塑料所需的油耗仅占全球石油消耗总量的0.5%,每生产1m³的塑料所需能源仅占同等体积钢或者铝的一半
IGUS_GEN_Oekostrom_Siegel_Rhein_Energie_IA_1_71eeb74cbd
降低用电量
100%使用绿色电力,并不断降低设备用电,新购买功耗低40%的注塑机。2021年即便订单量提高、生产时间加长,但能耗却降低了11%
IGUS_AS_recycle_symbol_set_1_16d0f054c6
残次品回收
注塑成型生产中产生的废品(包括浇口和有缺陷的零件)中的99%被回收并被返回到制造过程中使用
IGUS_ICON_clipboard_1_2bb2290203
降低废品率
使用磁箔和导向板等机械手段防止零件在生产过程中从机器中掉落而成为废品,我们在2021年将废品率降低了21%
IGUS_GEN_iso_14001_nature_greener_1_0204ee366c
ISO 14001环境管理标准
为了使我们的环境政策透明易懂,自2019年以来,我们已通过 ISO 标准 14001 认证,这是国际公认的环境管理体系基础。由此,我们离实现二氧化碳中和又更进一步。
PM_2022_1_f59e416a5b
ISO 50001:2018能源管理标准
易格斯的能源管理系统通过了ISO 50001:2018国际标准认证。ISO 50001标准设立的主要目标在于帮助企业通过建立系统和流程来改善其能源管理。

塑料的使用

全球每年使用的润滑油有2700万吨,对环境造成极大的污染。而使用易格斯工程塑料,无需额外的润滑剂。

IGUS_GEN_sustain_during_oil_CN_2_e4d56a94f4
全球售出的所有润滑剂中有50% 最终被排放到自然环境中。 (来源:M. P. Schneider, 2006)
IGUS_GEN_sustain_during_oil_CN_3_840bd46b72
1升机油排放到环境中会污染1千万升饮用水。 (来源:Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp., 2008)
IGUS_GEN_sustain_during_oil_CN_1_87ed6571cc
一辆乘用车所消耗石油的三分之一用于克服发动机、变速箱、轮胎和制动器中的摩擦。 (来源:K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012)
IGUS_GEN_sustain_during_oil_CN_4_1aba6a3386
全球对润滑油的需求将以每年2%的速度增长,大约每年增加4540万吨。(来源:The Freedonia Group, 2015)
IGUS_GEN_green_product_sustainability_CN_2_4c6806c23d
使用寿命
我们的塑料已针对磨损性能进行了优化。它们不会腐蚀,也不会因油脂和污垢而变脏。它们的使用寿命更长,不必经常更换。由于我们在测试实验室进行了大量测试,它们的使用寿命可以被精确计算。
IGUS_GEN_green_product_sustainability_CN_3_5829fa8ac2
重量轻
塑料比钢轻,可以减轻重量,从而降低能耗。在飞机上,如果使用iglidur滑动轴承代替金属轧制轴承,则可减轻约4kg的重量。这再次对原油消费产生了积极影响。
IGUS_GEN_green_product_sustainability_CN_6_9fa5bd2874
节能
我们的工程塑料经过摩擦优化,摩擦系数更小。 加上这种塑料的重量较小,这使得在应用中移动机器零件所需的驱动能量更小。
IGUS_GEN_green_product_sustainability_CN_5_5716497fd2
预测性维护
运动组件只有在生命周期结束时才需要更换- 这就是我们智能塑料产品系列背后的理念。传感器指示磨损,并在真正需要时更换零件,这样就能谨慎合理地使用资源。
IGUS_GEN_green_product_sustainability_CN_1_69fc0a011c
只需更换磨损件
在发生磨损时不必更换整个组件是我们开发直线导轨交换轴承的主要理念之一。导轨未损坏,轴承座可以重复使用,只需要更换滑动膜。这样可以节省资源,同时降低成本。
IGUS_GEN_green_product_sustainability_CN_4_8364c95fbf
可再生塑料
我们使用iglidur N54材料开发出一种标准的滑动轴承,该轴承通用性强,并且其构成材料中54%都是可再生原料。 生物工程塑料轴承的开发证明部件能够做到可持续,它也激励我们未来开发更多这样的产品。

 

塑料的回收

ECS_VID_20221123_Chainge_Programm_CN_CN_1
chainge拖链回收平台
我们回收工程塑料拖链,不仅限于易格斯品牌。回收到拖链后,我们会将其分类处理后重新用于我们的生产流程,或者将其交给我们的回收合作伙伴。作为回报,我们会按每公斤的价格将拖链折算成优惠券,赠送给客户。截至2023年6月,我们已经回收80吨工程塑料。chainge拖链回收平台于2022年9月被授予莱茵兰商业奖”绿色环保“类目的大奖。赶快参与我们的项目吧!
FAT_0220_Infobox_CAT_HTR_Recycling_5b2ca9df4e
HydroPRS未分类塑料废品转化为原油项目
我们已向Mura Technology公司投资500万欧元,该公司研发了一种新技术HydroPRS(Hydro塑料回收解决方案),利用该技术可在30分钟内将未分类的塑料废料转化为原油。简言之,通过压力、温度和水来达到节约资源的目的。该公司于2021年4月开始建设其第一个大型工厂,现在其合作伙伴正在不断增加。

 

资源节约项目和举措

Köln, 5. Juni 2023 – Kunststoffe sind extrem vielseitig einsetzbar und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Erreichen sie ihr Lebensende, landen sie jedoch häufig in der Verbrennungsanlage. Um kostbare Ressourcen und die Umwelt zu schonen, muss eine nachhaltige Kunststoffwirtschaft gefördert werden. Dieses Ziel verfolgt auch der Kölner Kunststoffspezialist igus mit seiner „Chainge“ Recycling-Plattform. Jetzt hat das Unternehmen in das Hamburger Start-up cirplus investiert. Die Unternehmen verfolgen die gemeinsame Vision, den Kunststoffkreislauf zu schließen und eine Revolution für den Rezyklathandel von technischen und Standard-Thermoplasten anzustoßen.投资cirplus标准回收物交易平台

2022 年 10 月chainge 塑料拖链回收线上平台问世,为回收拖链提供了方便的数字化渠道,该项目已扩展到一个既拥有技术又已经拥有工业塑料市场的网上平台。为了进一步闭环塑料的生产使用和回收,我们投资了位于汉堡的初创公司cirplus,他们运营着一个标准的回收品平台。这很好地补充了chainge自身的回收服务。在cirplus,废品处理公司、回收商和产品制造商可以在全球范围内购买标准化的回收材料,安全、可追溯且具有成本效益。为此,这家总部位于汉堡的初创公司还启动了世界上第一个高质量塑料回收标准:DIN SPEC 91446和DIN SPEC 91481标准。

IGUS_PICTO_Konzept_Hallenheizung_Abw%26auml%3Brme__DE_1.png

利用机器余热为厂房供暖

燃气供暖并非无法替代。企业生产过程中会产生大量的热量,为什么不将这些热量利用起来呢?我们应该如何利用这些余热呢?igus的一个工程师团队提出了这样的疑惑并尝试寻找答案。最终,他们开发出了一种利用机器余热加热的供暖设备。igus的目标是:igus科隆工厂的所有建筑物都不再使用天然气供暖,并将这项技术免费推广给其他工业企业。我们将这项技术称之为MHRS机器热回收系统。

了解MHRS机器热回收系统详情

 

Sponsoring PlasticFischer Januar 2023 in IndiaPlastic Fischer - 易格斯助力江河中的塑料废物收集

每年,全球都有高达800-1200万吨塑料废物流入海洋,其中大部分是经由河流流入。为此,Plastic Fischer提出了河流塑料清理计划,通过这种方法收集垃圾所需的成本要比将从海洋中清理垃圾低得多。那么该项目具体是如何运作的呢?首先,他们支付当地人一定的报酬,由他们使用特殊的设备将垃圾从河里捞出来。收集到塑料废物后,他们对废物进行分类,并将其中的不可回收垃圾转运至热处理厂焚烧发电。igus为该公司的塑料垃圾收集工作提供了资金支持,共帮助收集高达10吨垃圾。2023年1月,Plastic Fischer成功在印度的坎普特和芒格洛尔地区收集和处理了共3340kg的塑料废物。这为至少34位当地人提供了固定收入,在较繁忙的时候,参与这项工作的工人甚至更多。

Köln, 16. September 2022 – Jeden Tag fließt eine Tonne Müll den Rhein hinunter. Um einen Teil davon abzufangen, hat der Kölner Verein Krake jetzt eine schwimmende Müllfalle eingeweiht. Zu den Sponsoren der sogenannten „Rheinkrake“ zählt unter anderem der Kölner Kunststoffspezialist igus.莱茵河垃圾捕获器(“Rheinkrake") - 易格斯助力海上漂浮废物收集

每天,从莱茵河流入北海的垃圾高达1吨。这一数字十分庞大。为了解决这一问题,科隆协会K.R.A.K.E(Krake意为八爪鱼)连续多年在莱茵河及其周边地区开展垃圾收集活动。2022年9月,该协会更进一步,开发出了一种漂浮垃圾收集器,用于自动收集水面上的漂浮废物。协会人员会定期清空收集器、记录收集到的废物,并与波恩大学合作对废物进行科学评估和分析。这样一来,他们就能对莱茵河的塑料垃圾进行长期研究。能够成为这一创新项目的赞助商,igus感到非常荣幸,我们祝愿这一项目进展顺利,并感谢该协会为此做出的努力。

了解此项目和K.R.A.K.E.协会(德语网站)详情

 

易格斯在Erzgebirge附近的Leukersdorf的新混合种植森林植树计划

这起初只是易格斯送给客户的圣诞礼物,但是现在类似的活动已不仅在德国,更是已在土耳其、墨西哥和印度等多地开展。通过举办各种大型和小型植树活动,我们已种植和养育了成千上万颗树木和灌木,其中包括树苗和各种大型城市树木等。通过大范围的植树活动,我们希望能在减少大气中的CO2含量方面做出一些贡献。

前往查看易格斯植树活动

Marketing picture of the iMSPO移动岸电插座缓解了集装箱码头的污染物排放问题

港口集装箱船的柴油发电机会对当地环境造成严重污染,这些发电机会向环境和大气中排放高达数吨的细粉尘、氮氧化物、硫氧化物和二氧化碳等污染物。为了缓解这一问题,易格斯于2022年推出了一款移动插座——imSpo,借助这款插座,集装箱船可以更加快速轻松地获得岸电供应,更重要的是它还非常灵活。如果这款插座也采用“绿色”设计,那么"零排放港口"的目标将能轻松实现。

查看关于用于集装箱船码头的移动岸电插座的更多信息

reguse_Laptops_Wiederaufbereitung_nah.jpeg废旧电器回收再利用

电器的使用寿命到期后,易格斯会对其如何处理?以往,我们会将废旧电器当作废物直接处理掉:易格斯过去每年都会产生高达5吨的电子废物。但是现在,这一问题已不再存在。这要归功于易格斯实习生团队发起的一个电子废物回收项目——reguse,该项目旨在对仍可使用的废旧电子产品进行回收利用,回收产品包括笔记本电脑、个人电脑和显示器等。他们会对回收来的旧设备进行翻新,然后将其低价售予易格斯员工。该项目所得款项会全部捐赠给可持续项目。

了解有关reguse的更多信息

IGUS_PROD_igus-bike_1.tif循环利用理念与机动性的结合 - igus:bike环保自行车项目

igus:bike是易格斯开发的一款不会生锈的自行车。它无需维护和润滑。易格斯正与强大的合作伙伴一起打造一款具有未来感的城市自行车,它非常坚固、耐用,从车架到轴承和链条,90%以上由工程塑料制成。制造该自行车所需原材料的很大一部分来自于回收的塑料废物。想要了解更多信息?

立即了解关于igus.bike的更多信息

Repair broken components via 3D printing面向所有人的3D打印备件服务

自己制作由iglidur耐磨工程塑料制成的替换件 - 现在每个人都可以做到。以“所有人都可获得其所需的3D打印备件“为目标,我们推出了线材捐赠项目,为咖啡馆、开放式车间和FabLabs提供支持。用户每进行申请都可免费获得多达两卷的打印线材。目前,该项目率先在德语国家推出,关于该项目的更多信息可前往信息页面查看。

申请免费获取3D打印线材

igus italy photovoltaic panels易格斯意大利

可再生能源、光伏板和混合动力汽车

近年来,我们的意大利公司非常重视向更可持续的能源供应过渡。除了购买100%认证的可再生能源外,Robbiate大楼的屋顶还安装了光伏板,使易格斯意大利公司独立于传统能源。此外,混合动力汽车现在是公司车辆的新标准。

Can be used as an icon for saving electricity 易格斯丹麦

地热能和雨水收集

丹麦的公司大楼由加热泵加热,加热泵从公司自己的地热发电厂提供热量。该系统有一个缓冲罐,在夏季吸收冷却过程中多余的热量,在冬季为建筑物供暖。用于操作泵的电力来自100%绿色电力,由风力涡轮机的能量产生。此外,雨水从建筑物的屋顶收集,通过建筑物外部楼梯和Lysholt Alé沿线水道的净化过程。

Collage of e-car and solar charging station in Austria易格斯奥地利

带太阳能的电动汽车

易格斯奥地利分公司现在已经开始使用电动汽车。截至2022年10月,公司车队中已经有5辆电动汽车,并又另外订购了5辆。此外,我们还有3辆员工车辆采用太阳能驱动。这是由安装在车棚和办公大楼屋顶上的光伏系统实现的。这种解决方案不仅非常环保,还不会造成任何麻烦,因为汽车在门外充电,并且电量保证能支撑一天的行程。

Schematic diagram of the recooling system extruder in Cologne易格斯德国

挤出机的再冷却系统可节省60%的水

用于生产半成品的挤出机需要冷却才能正常使用。为此,我们需要冷水冷却机器。在这个过程中,冷水被加热,一段时间后被排放到废水中。随着再冷却系统的出现,这种情况发生了变化:水通过机器后,在冷却塔中冷却,储存起来,然后可以再次用于机器冷却。我们还将这种再冷却系统用于我们的注塑机。

Solar panels on the roof of igus Spain易格斯西班牙

办公楼上的太阳能电池板

自2021年以来,我们已在易格斯西班牙分公司的办公楼屋顶上安装了29块太阳能电池板。这些电池板所产生的电力可以满足整栋大楼三分之一的用电需求。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版