iglidur材料概述
易格斯材料是如何组成的?
iglidur®是自润滑塑料滑动轴承及其材料系列的统称,由热塑性基料与加强纤维、固体润滑脂按照精准比例混合,其特点是:极强的耐磨性、吸震性和自润滑性。因为每一种材料在被发布前都会进行大量的寿命实验,实验数据被集成进专家系统,客户在选型前可以依据这些数据预判实际寿命,从而降低选错风险。
自润滑效果如何发挥作用?

固体润滑脂 是极其细微的颗粒,它们嵌入无数增强纤维组成的网格结构中,当轴承开始运动时,这些海量的微小固体润滑脂颗粒就从网格中释放出来,很快充满整个工作面。一方面,它们有助于降低iglidur®材料的摩擦系数,更重要的是它们让产品具备了自润滑能力。
产品使用过程中无需额外加入润滑油或者润滑脂,从而我们可以将 iglidur®材料的维护需求降至最低,减少维护成本。其次,由于沙砾、污垢、灰尘无法滞留于摩擦面,固体润滑脂对工作面起到了更好的保护作用。
iglidur®工程塑料轴承的优势
可免费在线计算使用寿命
仅需几分钟就可获知您的应用中所用的易格斯滑动轴承的耐久性,然后您就可以据此选出匹配您的应用、同时性价比最高的轴承产品。

免润滑和免维护
得益于其自润滑特性,iglidur滑动轴承无需任何外部润滑。因为该轴承根本不会出现润滑不足的问题,因此其所需维护极少。
24小时内发货
我们有1万种标准尺寸的iglidur滑动轴承常备库存。这些轴承在全球超过73个国家地区都有库存,就近发货。
除此以外,易格斯中国在上海有面积为3万平方米的工厂和仓库,只需要国内快递或物流,就能进一步缩短交付时间。
耐化学品,耐腐蚀
我们的产品系列中包括很多耐用材料,这些材料的特点是它们对化学品和介质等具有很高的耐受性。
适用于高负载
iglidur滑动轴承常被用于建筑和农业机械等领域。这两个领域都需要极其坚固的滑动轴承,这些轴承要能承受高负载且防尘。