以太网是局域网(LAN)布线中使用广泛的标准。以太网电缆分为CAT3到CAT8 类别(Cat)。CAT3通常不再使用,CAT5-CAT7 电缆类别在业界很常见。CAT5e标准仍是自动化技术中广泛使用的标准。基于以太网标准的PROFINET网线和EtherCAT网线也是从它衍生而来。机械工程和图像处理系统都使用基于以太网的总线系统。高数据传输速率还可以满足工业4.0领域的要求。⇒免费试通道


- 对于拖链中的应用,必须使用具有细绞线的以太网电缆
- 需针对拖链运动量身定制其电缆结构,以确保长期的安全数据传输
- chainflex高柔性电缆可用在机器人、包装机、生产机器和机床等设备中
易格斯chainflex®高柔性电缆产品系列中包含各种以太网总线电缆,共有32种,来自9个不同的电缆系列,涵盖Cat 5、Cat 6和Cat 7,可用于不同的应用领域。chainflex®高柔性以太网电缆专为拖链的持续运动而设计。外护套材料有PVC、PUR和TPE三种,可按需选择。不同的总线电缆系列的性能水平也不同,因此每个应用领域都可从中找到合适的电缆,从而确保实现长使用寿命。
无论是具有高性价比的CF888系列电缆,还是可以满足高要求且弯曲半径极小的电缆(如CFBUS.LB系列),均符合相同的质量标准。因此,易格斯才能为所有的chainflex®高柔性电缆提供质保以及高达1000万次往返运动的使用寿命保证。