用于风力涡轮机维护平台的拖链系统
高柔性、抗紫外线、耐温
一家总部位于勃兰登堡的初创公司开发了风力涡轮机的移动维护平台,通过该平台,几乎可实现任何天气任何时间内对叶片进行维护,其组件包括易格斯chainflex®高柔性电缆,拖链和iglidur®滑动轴承等。
所需产品:chainflex®高柔性电缆;带有反向弯曲半径的拖链;drylin®直线滑动轴承导向系统;iglidur®滑动轴承;耐磨带材- 要求:由于要在移动平台上使用,所以电缆和拖链需具备高柔性。此外,由于工作环境条件中时有振动,紫外线负荷高,温度变化大,环境条件较恶劣,所以对电缆和拖链的要求高
- 行业:可再生能源,风力涡轮机
- 为客户带来的好处:易格斯为客户提供的产品全部来自chainflex®产品系列,包括控制电缆,信号电缆和总线电缆。此外,一种新开发的芳族聚酰胺电缆用于为平台供能。而在平台的旋转轴上则采用了具有反向弯曲半径的拖链,用来完成引导电缆这样的复杂任务
问题描述
风力涡轮机的叶片罩板由手工层压而成,会因摩擦,鸟撞击和高机械应力而磨损,因此必须要定期维护。但是,由于风和天气的影响,很难接触到叶片。因此,WP Systems GmbH公司开发了“terra”系统,该系统可以精确地适应叶片形状,并可将维护时间增加到200天左右。而工作人员则只需在移动维护平台上进行作业。
“terra”系统借助来自外壳的三根电缆工作,这些电缆则由绞车和塔架上的支撑装置控制,实现垂直移动。在水平方向上,其移动距离长达15。terra平台上完全封闭但照明充足,因此可实现夜间工作。平台上还有一个可移动的工作台和很多工具插槽。由于湿度高会使GRP转子的维护质量大打折扣,所以可以用红外线加热维护室。由于平台是移动的,在通电和进行数据处理的地方,要求电缆具备高柔性。此外,由于工作环境中会有振动,紫外线负载且其中的温度变化很大,恶劣的条件也对电缆提出了更高的要求。
解决方案
电缆解决方案产品来自chainflex®系列,包括控制电缆,信号电缆和总线电缆。同时开发了一种特殊的电缆,由质轻的芳族聚酰胺制成的32A/400V电缆。由于用于乘客运输的绞车的负载力有限,所以平台越轻,可运输的工具和材料就越多。
chainflex®高柔性电缆通过易格斯拖链引导。其中最大的拖链具有反向弯曲半径,它负责在平台的旋转轴上引导电缆。首尾模块上的防水油布通过drylin导向系统移动。平台上的一些可延伸元件位于耐磨带材上,各种丝杠元件和轴在iglidur®套筒轴承中进行引导。structrepair是该公司开发的用于叶片玻璃纤维结构的维护系统。这样服务人员就不再需要进行复杂的层压,也可省掉好几个小时的固化时间。取而代之的是,使用预浸渍的“片材”,并在真空下将其附着到叶片上。 而这个过程只需30分钟左右。此应用案例中涉及的产品系列

控制电缆
igus易格斯控制电缆是自动化行业的通用电缆。抗扭转、小半径、低温、耐紫外线、阻燃和无卤素型,可选带屏蔽,提供48个月质保。

总线电缆
易格斯igus总线电缆满足从CAT5到CAT7,适用于所有工业总线系统,高屏蔽覆盖率,高稳定性,多类型可选,48个月质保承诺。

直筒型滑动轴承
经验证,可预测使用寿命,高性能产品

drylin®导轨滑块
易格斯导轨滑块采用耐磨优化的iglidur®高性能工程塑料作滑动元件,是干运行免维护且耐腐蚀的直线导向组件,直线导轨系统有导轨或圆轴可提供。

iglidur®耐磨带条
易格斯耐磨带条是针对需要频繁维护的易磨损区域的耐磨材料。它极为纤薄,比一般轴承对空间要求更低。带条可以根据用户的需求裁剪。我们既可以提供成卷的耐磨耐条,常用于送线、工装夹具等机械设备。