请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 什么是电缆弯曲半径和最小弯曲半径? >

什么是电缆弯曲半径和最小弯曲半径?

弯曲半径定义
弯曲半径是指电缆在不损坏的情况下可被弯曲的半径。弯曲半径越小,对材料柔韧性的要求就越高。那么一个常见的问题油然而生:电缆能在不损坏或不影响其功能的情况下弯曲到什么程度?答案主要取决于所考虑的具体电缆类型。多个行业标准,如IEEE 1185、ICEA S-75-381、ICEA S-66-524或 ICEA S-68-516,为许多不同类型的电缆规定了最小弯曲半径。

最小弯曲半径是指物体可以弯曲的最小半径。很多应用中都会使用电缆导向装置即拖链系统,因此有这样一个问题:如何为电缆或电缆导向拖链选择弯曲半径?

在选择拖链系统时,有几种方法可以延长电缆的使用寿命。其中一个有效的方法就是选择具有合适弯曲半径的电缆导向装置。在此过程中,务必要确保拖链的弯曲半径(空间受限的应用除外)大于电缆的建议最小弯曲半径。因此,为了确保电缆使用寿命长且性能可靠,其中一个关键就是为拖链选择合适的半径。一般来说,拖链会有弯曲半径范围可供选择,而且制造商会建议最小弯曲半径。选择的拖链的半径大小取决于所有管线中直径最大的电缆。
图片未找到
弯曲半径选择的一般规则和建议

遵循制造商建议

尽可能选择较大的弯曲半径,不要超过制造商推荐的最小弯曲半径。一般来说,柔性运动电缆的支撑方式应确保连接点不受机械应力,并需要避免急剧弯曲。如果是圆周运动,则要保证其弯曲半径至少应为电缆直径的10倍。所选的弯曲半径越大,电缆所承受的应力越小,从而实现长使用寿命。

低温应用注意事项

需要注意的是,最小弯曲半径数据是基于弯曲时的温度范围。如果环境温度达到或超过电缆的该温度范围,则需要特别注意。这在低温应用场景中尤为重要,因为热塑性电缆在低温下会变硬。变硬的电缆可能会增大电缆载体的半径,并导致机械故障。建议在低温环境下使用带有PUR或TPE护套的电缆,向制造商咨询弯曲半径建议。

空间受限应用处理

在空间严重受限的应用场景中,电缆导向拖链的半径可能需要小于所填充管线建议的最小弯曲半径。如果无法避免,应使用专门为小弯曲半径应用设计的电缆。igus的chainflex高柔性电缆系列包括重载控制电缆、伺服和动力电缆、机器人电缆、总线电缆和数据电缆等,这些电缆可在恶劣环境中安全使用,且具有长使用寿命。

Bend%20radius%20energy%20chain%20image.jpeg小弯曲半径电缆解决方案

对于具有极小弯曲半径的微型拖链,用户过去经常要寻找长使用寿命的适配电缆。在弯曲半径小于5xd的情况下,铜导体很快就会达到它的物理极限,因此这就需要寻找其它适合的材料替代铜导体或寻找完全不同的导体结构。通常会选择合金材料。尽管这些合金具有出色的机械性能,但其导电性低于铜。这意味着合金导体的直径会略大一些。

在极小弯曲半径的动态应用中,传统电缆的铜芯会很快达到其机械应力极限。特别是在安装空间小但需要大量行程的应用领域,易格斯高柔性电缆可提高运行安全性。除了采用非常耐弯曲的绞合线外,还使用了非常耐磨且高度耐用的护套材料,这增加了电缆的柔性。凭借多年来在测试实验室的经验,igus® 还可以保证具有最小弯曲半径的chainflex®高柔性电缆在拖链中有长使用寿命和稳定的可靠性。

小弯曲半径电缆应用领域

小弯曲半径电缆的应用领域十分广泛。经常被用在需要在极小空间内进行灵活动态运动的应用中。例如,在半导体和装配行业、自动化领域、汽车和银行业都有应用。新的应用场景还包括车辆和列车的自动门、自动自助食品分发机以及包装行业。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版