请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > UL认证 >

UL认证

提供质保承诺并已通过UL认证

从chainflex® 高柔性电缆的诞生到获得国际知名公司Underwriters Laboratories(UL)的认证,我们经历了什么?为什么易格斯会生产电缆?为什么我们要对chainflex® 高柔性电缆进行如此全面的测试?我们为何能为我们的电缆提供质保承诺?UL认证又指的是什么?您可以在此处找到答案。 

CF_GEN_chainflex_UL-verified_campaign_1.jpeg1988年 - 开始制造电缆

当易格斯将工程塑料拖链投放到市场后,该创新引起了许多客户的兴趣,可以解决很多已存在的问题。然而,随着拖链的引入,挑战也随之而来,即许多电缆无法适应这种全新的运动强度,容易出现问题。对此,易格斯决定解决这些问题,我们必须要提出一种切实可行且经久耐用的电缆解决方案!

我们的想法是设计一种能在工程塑料拖链中永久使用的电缆。所以,一直专注于工程塑料的易格斯现在必须要进入到一个陌生的领域。随后,我们花了几个月的时间完成了最优设置的规划和设计、原型件生产以及测试工作。通过这种方式,我们得以确保电缆拥有较长的使用寿命,满足客户需求。最终,在1988年,第一批控制电缆系列CF1和CF2问世。

CF_GEN_chainflex_UL-verified_campaign_2.jpeg1991 - 持续测试

每条电缆制成后,我们都会立即对其进行一系列标准测试。时至今日,全球电缆相关标准中都没有任何有关拖链电缆的制造和测试规定。所以,相关制造商只能按照现有的测试或标准评估其拖链电缆的耐用性。然而,按照各种对柔性电缆的测试规范进行的弯曲试验结果并不能反映其实际在拖链中的应用情况。

此外,这些测试声称通过改变弯曲方向等方式可以反映电缆在拖链中所受的应力。但实际上电缆在拖链中的弯折应力始终取决于拖链弯曲半径,并且其弯曲半径和方向不变。这导致电缆的机械应力远高于实际值。

因此,通过标准测试并不能对拖链电缆做出正确的检测。所以,我们设立了自己的chainflex® 高柔性电缆实验室,用于对电缆进行真实的实验和测试。测试内容基于日常实践中的具体案例研究。至于测试标准,我们则改用了易格斯定义的参数,比如根据电缆的规格,在不同的弯曲半径和行程距离下测试电缆。

前往测试实验室

CF_VID_chainflex_guarantee_EN_1.jpg2013 - 提供电缆质保承诺

电缆通常被称为机器的脐带,关系着巨型港口起重机每一毫米的移动。因此,我们的客户希望电缆的使用寿命可以有保证,以便于他们确保规划可以安全可靠的进行。对此,通过大量的试验和测试,我们得以为客户提供电缆质保承诺以及使用寿命的可靠预测。

为什么不对所有样本产品涉及的所有用户应用给出明确的质保呢?因为无论能量或数据何时传输或移动,能够承受适当负载的电缆都必不可少。所以,为了保证尽可能的安全,我们意识到我们必须承担起一个全球拖链市场领导者应该承担的责任,为chainflex® 高柔性电缆这一最佳的解决方案提供质保承诺。

于是我们考虑了各种应用后做出了产品质保声明,甚至为客户提供了产品使用寿命在线计算服务。我们可以为所有样本册内的chainflex® 高柔性电缆提供最高48个月的质保承诺。基于在自己的测试实验室中进行了大量的测试。

UL 48 month guarantee logo2020 - 质保承诺得到市场认证

易格斯公司为chainflex® 高柔性电缆提供最高48个月质保承诺,这得益于我们对电缆进行的超过20亿次循环的测试以及多达2.5亿次的批次检测。经过复杂的认证程序,US "Underwriters Laboratories" institute(美国保险商实验室,简称UL)确认了易格斯承诺的真实性,易格斯承诺指的是 "igus 48-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year"(基于每年20亿次循环测试,易格斯为chainflex高柔性电缆提供48个月质保承诺以及使用寿命计算器)。这使得易格斯成为欧洲第一家其承诺声明的真实性获得中立检测机构认证的公司。自此之后,chainflex® 高柔性电缆在出厂时会带有UL认证的标志(编号B129699)。

对于客户来说,这意味着可靠性和确定性,因此可以放心购买,易格斯的声明不只是一个空口承诺,而是基于真实数据的可靠承诺。并且,现在这个承诺也已被世界上最大的独立知名测试机构再次证实。

点击下方在线工具,可以计算出您应用中chainflex® 高柔性电缆的预期使用寿命

我们是如何获得UL认证的?

在本视频中,我们清楚地解释了UL的整个认证过程是如何进行的。

易格斯电缆UL认证视频

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版