端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人零售 > 用于饮料自动售货机的装配拖链 >

用于饮料自动售货机的装配拖链

即装即用,节约安装时间及成本

Köln, 14. Juli 2021 – Die Drop Station ist ein neuer nachhaltiger Getränkeautomat, der Getränke kundenindividuell auf Knopfdruck in kompostierbare Behälter abfüllt. Das Wasser für den Automaten muss nicht transportiert werden, da der Kiosk sich vor Ort an eine Wasserquelle anschließen lässt. Ein Linearroboter mit drylin Linearführungen mischt die Getränke und gibt sie aus. Für einen Schutz der chainflex Energie- und Datenleitungen sorgen fertig konfektionierte e-ketten.Drop Station是一种新型饮料自动售货机,用户只需按下按钮,机器就会将特制的饮料装罐到可降解的容器中。自动售货机中所用的水可以直接连接到水源。机器中配备drylin直线导向装置的线性机器人负责饮料的调制与分发。预装配拖链则确保chainflex®电缆始终为机器安全输送能量和数据。

  • 所需产品readychain®预装配拖链chainflex®高柔性电缆drylin W®导轨drylin N紧凑型直线导向装置
  • 要求:原先的拖链导向系统导致电缆故障,旋转缓慢,运行1000个周期后完全扭曲失效。新系统必须要能克服旧系统的缺点,且要以预装配的形式交付,以避免昂贵又耗时的部件安装工作
  • 行业:自动售货机
  • 为客户带来的好处:新的readychain系统是预装配完成的完整拖链系统,它完全能克服旧系统所存在的各种维护问题。自此改用新系统以来,自动售货机一直良好运行

问题描述

在机场、超市或火车站,你都可以看到来自美国加州的Drop Water公司开发的饮料自动售货机。顾客可以在Drop Station的触摸屏上选择饮料。饮料选择完毕后,机器下方会出现一个可降解容器,里面装着在销售点过滤后的自来水,容器中的饮料根据顾客的订单制作,可选咖啡或特定口味,还可选将饮料加热或冷却至特定温度。Drop Water公司实现了瓶子灌装过程的去中心化。这种方法比传统的瓶装水供应商所使用的方法更加环保,也避免了灌装瓶运输的麻烦。这种自动售货机的核心组件是进行饮料制作和分发的线性机器人。另外,他们还为这些机器人安装了能量和数据传输装置。之前该公司也曾试过在自动售货机的原型机上使用拖链,但是最后却导致电缆故障。这些电缆旋转非常缓慢,最终在经过1000次循环后彻底扭曲失效。其次是安装问题。为了避免不断地重购、切割、修改和组装每个组件,该公司希望能找到一种可靠运行且即装即用的解决方案。

解决方案

最终,该公司采用了具有内部分隔的易格斯readychain®预装配拖链系统。得益于此,自动售货机现在能够良好运行。该公司也因此节省了大量的安装时间和成本。此外,自动售货机上的线性机器人和输出装置使用的也是易格斯的产品。此处采用的是免维护的drylin W和drylin N导轨以及滑块。Drop Water是一家有前瞻性和社会责任感的公司,而此项目的成功实施在很大程度上推动了这家公司的发展。此次合作意义重大,因为该项目有望为减少环境污染做出重要贡献。值得一提的是,该公司还凭借这一可持续项目荣获了第七届vector奖,该奖项每两年颁发一次,旨在表彰全球各地极具创意的拖链电缆应用。Drop Water公司此次获得的是vector绿色环保奖。

图片未找到
图片未找到
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版