请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 可再生能源 > 光伏行业 > 关节轴承用于光伏板清洁机器人 >

关节轴承用于光伏板清洁机器人

来自德国格罗瑙的TG hyLIFT GmbH公司的口号是“在高楼之间完成清洁”。为了清洗光伏系统中的污垢,该公司开发了“hyCLEANER black solar”清洁机器人。工程师们在车轮和电刷架上都使用了igus的轻质、免润滑、免维护的塑料滑动轴承和球面轴承。

hyCLEANER_black_SOLAR_Stade-de-Suisse_Bern%20%284%29.jpeg太阳能和光伏系统确保了全球清洁能源的生产。太阳能发电厂的表面必须清洁,这样才能以最佳效率工作。它们主要用于农业地区,在收割过程中由于环境影响和畜牧业产生的氨蒸气而不断积累污垢,从而降低了表面的利用效率。在城市中,私人运营商的太阳能发电厂的性能也受到细尘和花粉的影响,这些细尘和灰尘无法被雨水冲走。由于串联的特点,最弱的模块会决定整体性能,即使是鸟粪或地衣对单一格间的局部污垢积累也会降低整个系统的效率。这意味着在最坏的情况下,效率会减少20%到30%。但经济损失并不是唯一的问题:污垢甚至会损坏涂层和密封件,从而导致彻底的故障。

问题描述
良好的介质抗性对于清洁机器人中的所有轴承都非常重要,因为它们不可避免地会与清洁剂接触。部件和支承点也必须适合户外使用,且对强烈的阳光和不断变化的天气条件不敏感。设计师们正在寻找合适的基座,尤其是用于车轮和电刷的轴承。
解决方案
igus提供了一种具有良好介质抗性的解决方案——iglidur P滑动轴承。由于轴承不需要任何外部润滑剂,灰尘和污垢都不会粘附在轴承点上,因此无需进行维护。在电刷中,设计者使用igubal ESFM法兰轴承。球体轴承可以补偿错位,耐腐蚀,非常耐磨,而且完全免维护。

挑战:太阳能发电厂清洁

FA2118-5a.jpeg太阳能和光伏板表面的定期清洁是绝对必要的,但也给系统运营商和服务提供商带来了巨大挑战。清洁必须非常彻底,但是光伏面板表面往往很难触及且很敏感。TG hyLIFT GmbH首席执行官Andreas Grochowiak解释道:“这种情况下,人工作业是一种普遍的解决方案,但是它既危险又对体力要求高。”清洁效果受到大量人为因素影响,并且太阳能发电厂工作表面可达数百平方米,工作量非常大。hyCLEANER清洗公司承诺简单、安全的清洗,清洁速度是手动清洁的五倍,而且低能耗。该机器使用无线遥控器,易于操作,可以轻松道道100米内的位置。不再需要人员登上敏感的屋顶和太阳能电池板。

免润滑塑料轴承提供可靠支撑

FA2118-2.jpeghyCLEANER通过两根同步带和四个带轮向前移动。皮带表面覆盖着特殊的材料,能在潮湿的表面上发挥抓地力。例如,hyCLEANER可以在太阳能电池板上以高达35度的角度上下坡,甚至可以轻松地翻过维护通道和电池板之间长达30厘米的空隙。聚甲醛制成的带轮通过塑料同步带驱动hyCLEANER,并使用不锈钢轴来导向。Andreas Grochowiak解释道:“为了防止两种材料相互磨损而影响使用寿命,我们决定使用igus的iglidur P滑动轴承。”这种材料是专门为户外使用而设计的,吸水率极低。它具有弹性,磨损率低。另一个优点是:由于使用了无需润滑的聚合物基体,不会发生腐蚀,就跟其他所有igus材料一样。

用于潮湿环境的固定法兰轴承

FA2118-4.jpeg用户只需要一根水管连接,就能启动清洗机。卷取装置提供了一个简单且操作简易的软管管理系统,能够覆盖数米范围。太阳能面板使用一个直径30厘米,宽90厘米的专用清洁刷进行清洁。根据要求,由于hyCLEANER black SOLAR的模块化系统,设计其他尺寸也可以快速轻松地实现。刷子以每分钟400转的速度旋转。轴承选用了igubal EFSM固定法兰轴承,该轴承可轻松快速地安装在电刷的轴端,做到错位补偿。固定法兰轴承的球面采用高性能塑料iglidur W300制成,具有极高的耐磨性和较长的使用寿命。

Andreas Grochowiak对igus轴承的质量深信不疑:“几年来,我们一直在机器中使用igus的轻质滑动轴承。例如,它成功地用于我们的hyCLEANER blue EVO系列,用于清洁玻璃和其他表面,也用于hyCLEANER red EVO系列的外墙清洁。”

在世界各地成功使用

FA2118-6.jpegTG hyLIFT GmbH在世界各地销售其清洁系统,并对其产品的发展前景非常乐观。Grochowiak解释道:“太阳能发电厂清洁的概念在业内基本上还是空白,所以我们必须从头开始,说服太阳能系统运营商和设施管理行业的服务提供商相信我们的产品。”当然,优势也很明显:公司可以节省时间和资源,同时提高了员工的安全性。例如,伯尔尼的瑞士体育场选用了hyCLEANER半自动清洁机,定期清洁12000平方米的太阳能面板。这种太阳能发电厂清洁系统也能用于现代建筑,如荷兰的阿纳姆中央火车站和西班牙的Marineda City购物中心。爱沙尼亚和西班牙也有相关项目即将启动,而igus的工程塑料轴承始终保持沿用。

任何应用相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版