请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 中耕机重载部位使用iglidur®轴承 >

中耕机重载部位使用iglidur®轴承

简介
使用产品: iglidur 滑动轴承
要求:免润滑、免维护以及坚固的滑动轴承,在旋转运动的同时必须承受高负载
行业:农业机械制造
客户的成功:节省大量时间和成本,因为不需要对所使用的 iglidur 轴承进行润滑,而且这些轴承特别耐用
BRG_AP_Lemken_Karat_9_agriculture_CN_2_2db6298e17
问题描述
Lemken GmbH und Co KG 是一家专门生产用于土壤耕作、播种和植物保护的农业设备的企业。Lemken 可提供一种集约化耕耘机“Karat 9”,可以深入土壤 5 至 30 厘米,从而帮助作物吸收有机质。在耕作过程中,拖拉机及其土耕机具的路径中地面上可能会有大石块,但是不能妨碍工作。因此,Karat 9 配备了防过载元件,在正常运行期间在土壤中工作的尖齿会自动向后和向上移动,然后自动返回工作位置。为了让设备正常工作,根据中耕机的尺寸,用于移动尖齿的金属轴承解决方案必须每天润滑,耗时长达 1 小时。而耕作宽度经常要变化,很多润滑位置容易遗漏,这会导致相当大的腐蚀问题,并大大增加轴承的磨损,最终导致轴和轴承座孔的损坏。
解决方案
使用免润滑的易格斯塑料滑动轴承后,过载元件现在无需维护。使用 iglidur 高性能材料,无需后续润滑,因为轴承含有自润滑固体润滑剂。这为农民节省了宝贵的时间。金属轴承往往存在润滑剂不能均匀分布,并且轴承的点接触设计会导致受力不均匀。而塑料滑动轴承可以在这里发挥其优势。旋转运动不会对它们产生太大影响,并且无需任何润滑剂。另一个优点是轴承可以干运行,因为没有污垢可以粘附在其上。再加上滑动轴承的高稳定性,可以轻松承受耕耘机过载元件中的高负载,从而显着提高了可靠性。Lemken 还节省了成本,这要归功于更优惠的采购成本和滑动轴承使用寿命的延长。
易格斯可以提供几十种标准品材料来满足广泛的要求,也涵盖了农业领域等重型应用。本案例中的Karat 9 耕耘机配备了由全能型 iglidur G 制成的滑动轴承,可承受 80MPa 的抗压强度。

“润滑不足是中耕机真正的问题,对于金属解决方案,轴承必须每天加一次润滑剂,以便它们能够正常工作,这大大限制了中耕机的日常工作时间。”

—— Lemken 营销总监 Lars Heier


解决方案

在这套机构中,Lemken使用了自润滑免维护的 iglidur®G滑动轴承,他们不再需要后续润滑,因为自润滑固体润滑剂已经包含在轴承中。同时,iglidur 滑动轴承可轻松应对中耕机过载情况。 

 

给客户带来的成功

 节省大量时间和成本。因为 iglidur®轴承不需要润滑,而且很耐磨。早些年Lemken使用的都是DU衬套,2008 年Lemken首次在Karat机型中尝试iglidur滑动轴承。“一开始大家都嘲笑我们关于Karat 中耕机,因为我们想在承重点使用塑料,”Lars Heier 说,“今天大家都认识到,塑料滑动轴承只需每隔几年更换一次,这说明除了节省润滑剂外,还有一个额外的成本优势。”在这个开创性项目之后,Lemken 许多其他机型中都开始用iglidur。

易格斯曾在科隆内部测试实验室中验证材料可行性,Lemken也在自己的实验室针对不同机型做实验,两家公司之间的合作非常顺利。“与当地一家熟悉的公司合作给我们节省了很多时间,可以坐在一起而不会浪费时间,也不会复杂地讨论新项目或尝试新的解决方案,”Lars Heier 这样评价与易格斯的合作。

全能材料 iglidur®G抗压强度达到80 MPa ,在中耕机 Karat 9 中的应用已经足以证明其性能。如果有更高的负载要求,我们还提能供高达 120 MPa 的标准材料,例如承载高达 250 MPa 的 iglidur Q2 或 iglidur TX1。除了标准范围外,还提供多种特殊解决方案,可以实现更具体的应用。 

 

任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版