请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人零售 > 用于BD Rowa机械手的拖链电缆 >

用于BD Rowa机械手的拖链电缆

低噪音、长使用寿命、紧凑型弯曲设计

FA0215-1.jpeg随着科技的进步,取药的过程也实现了自动化,依赖的是自动存储和订单分发系统。自1996年以来,这家位于埃菲尔的公司一直是化学家车间自动化领域的先驱。

  • 所需产品:2500系列拖链、chainflex®高柔性电缆,包括CF10控制电缆、CF11数据电缆和CF99控制电缆
  • 要求:电缆解决方案,用于能量和信号供应的多维运动,具有特殊要求的轮廓,S形运动,弯曲半径超过180°,使用寿命长,噪音小
  • 行业:机械工程,自动分拣
  • 客户的成功:在易格斯实验室中已经过测试,为电缆和电缆导向系统,单独创建的解决方案,包括抗弯曲电缆,无芯断裂且磨损小、紧凑型等

FA0215-2.jpeg遇到的问题

1996年,新成立的Rowa Automatisierungssysteme GmbH公司为药店推出了药品自动存储分发系统。这时,Rowa在德国已经安装了约3000套系统,甚至获得了约70%的市场份额。自动化节省了大量空间,甚至节省了更多时间,同时为降低库存水平和资本承诺创造了合适的条件。机械手是机器的核心。新一代获得专利的HD-Multi-Picking机械手在仓储系统的狭窄通道中,实现并行工作,不会发生碰撞,使得拣选性能翻倍,并允许夹持器进行非常复杂的协调运动,以尽快存储和检索所需的货物。

然而,高度复杂的移动应用对供能系统提出了更高的要求,确保无故障运行。例如,电缆导向必须允许具有非常小的弯曲半径的S形运动,并能够向相反方向拉伸;负载很重,同时要求较长使用寿命;尽可能降低噪音排放,使用寿命的延长不能以噪音产生为代价。

FA0215-3.jpeg解决方案

Rowa选择了易格斯的供能系统。尽管chainflex®高柔性电缆是专为高应力和剧烈运动而开发,但是频繁弯曲超过180度的弯曲角度,同时使用非常小的半径,给电缆带来了很大的压力。为了找到解决方案,Rowa为易格斯团队提供了两个抓取系统,我们在实验室进行了耐久性测试,并测试了电缆的电气规格,在某些情况下选择了不同的芯线横截面,同时重点明确放在使用寿命上,以便系统可以免维护运行。

CF10系列用作能源和控制电缆,数据电缆选用CF11,根据测试,在所有系列中,导体都具有极强的抗弯曲设计和结构,特殊的绞合确保了在多个维度上具有持久的柔韧性,而不会断芯并降低磨损。在某些应用中,电缆的半径非常小,因此使用带有合金导体的CF99系列控制电缆,可实现更小的半径。对于拖链,由于安装空间的原因,拖链的半径必须单独调整,以实现相对大的可用性。

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版