山地自行车(含电动)
山地自行车车手驰骋在蜿蜒崎岖的地形上,越过树根、岩石、灰尘、泥土和草地,越过斜坡再降落……速度可快速上升到80公里/小时,这时候,任何一个部件损坏都可能给车手带来生命危险。为了使车手处于最佳状态,他需要自行车的每个部件都可靠工作。此外,精准响应,避震前叉对振动的消减能力,以及重量轻都是山地自行车必须具备的重要特性,这不仅仅适用于专业运动,我们日常的自行车也是如此。iglidur塑料轴承因为重量轻、耐磨、减震且自润滑,能有效提升山地自行车性能,改善传统金属轴承异响生锈等问题。
iglidur的性能优势
应用详情


车座
升降座管

后摆臂
iglidur 衬套已在车架上的各个轴承点被证明是可以替换金属轴承的,它们的干运行免维护特征是一个巨大的优势,因为如果骑行后车架沾满灰尘或泥土,可以毫不犹豫地清洗,即使用高压清洗机清洗也不会损坏轴承。您可以不用再担忧爱车因渗水和缺少定期润滑而生锈。对于后车架上的应用,由 iglidur J3 材料制成的衬套特别合适。另外我们也推荐可做成厚壁衬套的 iglidur M250材料,这样对于无法更改配合轴和孔尺寸的用户更加方便。 iglidur J3 滑动轴承 出色的摩擦系数优异的耐磨性低吸湿性和高耐介质性水下耐磨性好耐偏载以及冲击和振动对污垢和灰尘不敏感

花鼓
自行车花鼓起到连接辐条和车轴的作用,是自行车轮组系统的核心零件,轮组强度、响应敏捷性、舒适性受到花鼓质量好坏的直接影响。花鼓中使用的轴承,无论是何种类型的花鼓,都需保持最佳滑动性能。在这里,易格斯提供了一系列专为高速滑动设计的材料,例如,iglidur J3、iglidur W300和iglidur Z,它们都可以长期承受高温。与通常使用的滚珠轴承相比,它们更轻,需要更少的安装空间,并且由于轴承自润滑,无需加润滑剂,不会粘附污垢。将滚珠轴承更换成塑料滑动轴承厚,还可以避免因密封而导致的空转失去平顺感的问题。 滑动轴承 iglidur J3 , W300, Z 耐温出色的摩擦系数优异的耐磨性低吸湿性和高耐介质性耐偏载以及冲击和振动耐脏耐腐蚀

后拨
后拨是山地自行车变速器的控制装置,可调节链条作用于飞轮的位置。一个良好的、正确换挡的后拨在变速时将链条平稳而精准地移动到下一个链轮。最常见的一个问题是清洁后拨时,轴承的润滑剂也会流失。iglidur G 滑动轴承完全避免了这个问题。由于轴承自润滑,无需加润滑剂,因润滑剂黏附在花鼓上的污垢也少。清洗自行车后拨是完全无需担忧的,没有润滑剂被洗掉、生锈腐蚀的风险,也没有通过定期润滑的需要。最后,塑料轴承与金属轴承相比,重量轻。 iglidur G 滑动轴承 出色的摩擦系数耐偏载对冲击和振动不敏感特别耐污垢和灰尘高承载 (>60N/mm²)免润滑

脚踏
大多数自行车运动爱好者都遇到过脚踏的噪音问题,通常的原因是轴承缺乏润滑或者滚珠缺失,在高端踏板领域,iglidur 滑动轴承因为免维护且不敏感的特性,常备用来替换滚珠轴承。另外它们还有其它诸多优点,重量轻,需要的安装空间更少,比金属同类产品具有更长的使用寿命。由抗震耐磨材料iglidur J3滑动轴承特别适用于此。除了我们的全塑轴承外,我们还提供带毛毡密封的特殊衬套,额外保护轴承位置免受砂石渗入的影响。 滑动轴承 iglidur J3 出色的摩擦系数优异的耐磨性吸湿性低良好的水下耐磨性和高耐介质性耐偏载以及冲击和振动对污垢和灰尘不敏感

电动越野自行车电机/驱动器
电机是电动自行车的心脏,也是骑行体验的决定性影响因素,易格斯齿轮材料iglidur S200已经实际使用过程中证明了其适用性。免维护、良好的吸震性和比普通塑料耐用只是您使用drytech技术提升性能的三个最直接原因。除了标准件之外,我们还可定制特殊零件, 我们将为您的应用工况提供材料和工艺建议,并提供合适的报价。 iglidur 齿轮 低摩擦系数吸湿性低啮合安静重量轻免润滑定制生产:注塑、3D 打印、车削或铣削

电池盖
与其他应用相比,电池盖不需要高精度或重载型轴承。然而,湿气、污垢、冲击震动对电池盖铰链来说也有一定挑战。iglidur 塑料轴承不会生锈,对污垢不敏感,吸震消音,我们有一系列符合此应用要求的低成本轴承,例如由 iglidur GLW 制成的法兰轴承。 滑动轴承 iglidur GLW 大批量生产的低成本材料耐冲击和振动对污垢和灰尘不敏感耐高负载 (>60N/mm²)重量轻免润滑

刹车
轻质塑料轴承节省安装空间,耐腐蚀、耐污垢。因此,它们不仅为市场上的金属轴承解决方案提供了一种技术上更优越的替代品,而且由于其为干运行,经久耐用无需维护,降低了长期使用成本。iglidur H 材料系列轴承,尤其是 H4、H2和HLW轴承,是久经考验的经典耐温产品。 iglidur H 系列的滑动轴承 具有极低的热膨胀系数,长期使用温度最高可达 200°C,短期温度可达240°C吸湿性极低,尺寸稳定耐磨性好极高的耐介质性高承载能力 (>60N/mm²)

避震前叉
避震前叉的软硬设置取决于个人骑行风格、赛道条件,研发重点在于:强度足够的前提下,轻量化、操控便捷、行程长且允许调节 。在任何情况下,前叉都应该具有良好的响应速度和低起步动力。为了最大限度地减少滑粘效应,易格斯开发了 iglidur E 材料。这款材料具有极强的耐磨性、减振性,并且在直线运动的铝轴上表现特别出色。由 iglidur E 制成的滑动轴承非常适合引导进入管中的支柱管。另外,我们也可以使用由 J3 材料制成的活塞环。与常用的金属复合轴承相比,iglidur 轴承更轻,使用寿命更长。iglidur 滑动轴承 可连续运行的耐磨材料低摩擦系数特别适用于直线运动与铝轴结合使用时使用寿命特别长长期使用温度可达 90°C短期应用温度可达 120°C

刹车把
制动的可靠性毫无疑问是骑行安全的重要条件,另外,舒适性和重量轻是好自行车的衡量标准。这三个方面都可以通过使用iglidur 轴承来改善。无论直接使用标准件,还是定制特殊零件, iglidur P 非常适合用于制动手柄。因为这种材料能完全应对户外各种条件,对湿气、污垢、冲击和振动不敏感,而且成本低。与所有 iglidur 轴承一样,它不需要额外的润滑剂来防止轴承腐蚀和磨损,即便经过冲洗或者雨水浸泡,也不会出现像金属轴承那样的异响。 iglidur P 滑动轴承 出色的摩擦系数吸湿性低耐偏载以及冲击和振动耐脏耐腐蚀黑色不显眼免润滑

避震系统
避震器孔眼
免费样品资料
任何产品相关的问题请联系我

季江 John Ji iglidur® 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话