陆地和海上钻井平台的悬挂式供能解决方案
拖链可作为钻机维修的可靠替代方案
长行程、电缆重量大、海上暴露环境,以上条件对钻机上的电缆引导系统提出了巨大的挑战。如 E4.1 系列和 e-loop,满足在狭小安装空间内工作的拖链系统,适合作为传统维修回路的成熟替代方案。
| 问题 | 解决方案 | |
大量的软管和电缆必须在陆地和海上钻机起重设备上可靠地引导。例如,为了确保可靠的能量或信号供应,需要强大的引导系统。长而重的电缆沿着钻机垂下很远的距离,特别容易受到强风等外部影响,这在近海区域构成特别大的安全风险。 Service loops 灌胶管通常用于这种情况。所有电缆通常都铸在一个管线包中,并安装在钻杆的侧面。 | 为了安全可靠地引导电缆和软管套件,坚固的拖链系统可作为维修回路的替代方案,它们有较长的使用寿命,这意味着可以避免故障和维护措施,并保持低成本。此外,所有电缆都可以在密闭空间内沿着钻机引导。由于大量的电缆总是意味着高昂的安装成本,因此购买预装配拖链也是值得信赖的。对于三维应用,可以使用我们的e-loop系统代替拖链。作用在e-loop上的拉力通过内部拉绳传递到安装支架和钻机的结构。因此,电缆可以完全消除应力。 |
更多信息