用于污泥处理厂的igus的大尺寸拖链
自重轻,行程长,负载超过100kg/m
易格斯最大拖链——当您开车去Anterwerp的高速公路上,都能远远看到来自igus的E4.350这个型号的大型拖链。
AMORAS 是一家根据生态学研究建成的污泥处理厂。 水泵沿着污水处理厂内的移动桥通过处理池。 水泵的软管通过 igus®拖链在桥上移动,以便泵可以覆盖四个污水处理池的每个区域,每个池长达 120,000米3。为实现这个项目,必须确保拖链运行在一个巨大的拱桥上能安全引导重载填充物,并使整个系统具备长时间使用寿命。

简况:
- 所需产品:拖链E4.1系统中的E4.350系列,带浮动头的铝制导槽和PPDS推/拉检测系统诊断系统
- 需求:使用寿命至少15年,无需进行重大维护,全年365天连续运行
- 行业:污水处理
- 给客户带来的益处:在工程过程中,我们保持密切合作并创造性地解决问题。通过广泛的实验室测试,确保系统适用于应用场景。我们按时安装紧凑轻便的能源供应系统,使该系统具有低维护。迄今为止无故障产生。
问题 | 解决方案 | |
安特卫普港是比利时最大的港口,2011年处理了超过1.87亿吨的货物。为了使巨大的集装箱船等能够顺利卸载货物,航道必须始终畅通,为此使用专用船只挖掘和扩大了航道。随着可用于储存疏浚沉积物的空间随着时间的推移不断缩小,港口当局和佛兰德政府决定投资一个现代淤泥排水系统作为“AMORAS”宏大项目的一部分。(Antwerpse机械脱水、回收和应用淤泥) 现在每年约50万吨粗疏的沉积物通过一条加压管道泵送到4公里外的工厂进行机械排水、环保处理后储存。淤泥处理厂的核心部分是一个气势雄伟的拱形桥,在外侧区域跨度约为180米。上面附着有两个可移动、自主运行,可360°旋转的高性能泵。这些泵从下面或其他三个沉积池中每小时吸取约600米淤泥,并通过直径为300毫米的巨大软管进行进一步处理。为此,需要为能够应对项目规模的泵找到一个坚固的能源供应解决方案。工厂的所有中心组件设计的使用寿命至少需要满足15年。排水系统每天需要运行,几乎不间断。安全运行第一,必须避免不必要的维护和停机。 | 易格斯的E4.1系列,运行平稳且可靠。在以往应用中,都能安全引导保护管线。该系列已在无数应用中使用,它在堆肥和污水处理厂、工具和建筑机械、起重机和木材加工等行业都展现出其多功能性。易格斯此次选用非常坚固的E4.1系列中的E4.350型号,可从两侧打开。 E4.350这一型号具有内高350毫米,内宽高达1000毫米,迄今为止,是易格斯最大的拖链型号。在极其苛刻的“重型”应用中,它可以轻松地引导重载,同时也可以引导刚性负载,具有高耐磨性、防腐性和耐油、耐海水的能力。为了尽量降低滚动阻力,横杆上装有由摩擦优化的滑动轴承材料iglidur制成的滚轮,这种材料在各种应用中都显示出其强度。这大大减少了管线在拖链中的摩擦,从而保证了稳定性。 除能源供应系统外,还使用了耐腐蚀的铝制导槽和浮动头。它们可用于任何横向偏移公差,确保软管和电缆在拖链里始终在风和天气条件下沿其轨道安全地运行。尽管运行复杂,环境条件恶劣,但到目前为止还没有发生任何故障。 为了桥梁建设能安全运行,建造者还决定投资购买电子监测装置。诊断工具PPD对于长行程是非常有用的,每四秒钟就能在线测量拖链的拉/推力,并将计算出的数据和目标规格进行比较。如果出现故障,系统可以在诊断工具的帮助下自动停止。 |