用于潮汐涡轮机的拖链电缆
应对恶劣海上环境,免维护
该涡轮机借助流入和流出的水在北海产生绿色电力。有时候由于工作需要,发电机会向下移动20米,导致电缆大部分位于水面以下。传统的金属拖链无法实现海面及海下的长时间工作,因此,运营商选择了工程塑料拖链,确保涡轮机的免维护运行。
- 产品:E4.1系列拖链、chainflex®高柔性电机和信号电缆
- 要求:在波涛汹涌的海面上,潮汐涡轮机应可靠、安全地移动超过20米的行程。腐蚀和气候对电缆导向装置提出了特殊的挑战,但电缆导向装置必须尽可能免维护
- 行业:海上、再生能源
- 客户的成功:拖链系统安装后实现免维护
问题描述
安装在北海的直径为6米的潮汐涡轮机,利用水能实现再生能源的利用。当水流过涡轮机并再次流出时,由于涨潮和退潮的原因,发电厂的16个转子叶片开始转动。该系统比较复杂,例如,在暴风雨期间,涡轮机可以沿着水面以下的支撑墩快速驱动,导致在很短的时间内覆盖整整20米。毋庸置疑,在这种恶劣的环境中,对电缆布线的要求很高。腐蚀、恶劣的海洋天气,以及部分供能和电缆永久浸没在水中的事实需要坚固的设计,该设计还可以在远离海岸的地方尽可能少地进行维护。
解决方案
由于公海上可能出现的气候和机械需求的结合,传统的金属拖链无法胜任,取而代之的是易格斯E4.1系列拖链的前身,它可以保护和引导同样由易格斯提供的chainflex®高柔性电机和信号电缆,拖链电缆系统通过钢制导向槽被引导,上下垂直运动通过90°偏转转换为水平运动。在这个应用中最重要的是,系统在公海中运行,工程塑料拖链满足无需维护的要求。