拖链用于化学腐蚀环境下的室内起重机
耐化学腐蚀的塑料拖链和导槽
沿着热镀锌厂的预处理线,工件首先需要在稀释的盐酸中清洗,以确保尽可能的干净,沿线空气中的氯化氢含量约为2%。这意味着室内起重机及其组件会经受酸暴露。多年来,塑料拖链系统在维格尔工艺起重机的能源供应中证明了其价值,它们在由耐化学腐蚀材料igumid EG+制成的塑料导槽中移动,使拖链系统能够轻松应对腐蚀性的恶劣条件。
解决方案
Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG技术部门决定选择易格斯塑料拖链,产品有两个明显优势,一方面是用于材料制备领域的密封解决方案,这在以前拖链系统没有的;另一方面是高耐磨性。第一条拖链于 2015 年在维格尔工厂开始运行。一年后,我们提供了E4/4系列拖链和由耐化学腐蚀材料igumid EG+制成的新型塑料导向槽。这确保了对化学品的高耐受性。igumid EG+的特点是吸水率非常低,所以有对腐蚀性化学品的抵抗力。该材料可在 0 °C 至 +100 °C 的温度范围内使用,其明显优化的滑动性能适用于导槽和大多数拖链系列。工厂持续无故障运行
到目前为止,显而易见,易格斯的拖链在维格尔运行良好且可靠。“自2015年以来的经验表明,在能量和信号传输预处理线区域使用耐酸拖链是正确的决定”,Meissner Krane项目经理Ronny Horn总结道。“在所有工厂中,系统自调试以来一直无故障运行。”来自Wiegel的Peter Zorn补充说:“塑料导向槽对我们来说非常重要。304和316不锈钢都无法承受这些环境条件。对我们来说同样重要的是,预处理线周围的墙壁现在可以完全封闭,我们使用新系统后的维护也少了很多。这些要求已完全得到满足,易格斯的拖链系统也将安装在下一个威格尔工厂。此应用案例中涉及的产品系列
任何应用相关的问题请联系我

汪宏生 John Wang 起重机行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话