输送线轴承

无论是在生产、加工还是输送,传送线都是室内物流的重要组成部分。物品从A点被运输到 B点,滚筒输送机、滚珠台和高架输送系统必不可少。为了确保它们能够连续无故障运行,我们需要坚固耐用的组件,理想情况下不需要任何维护。由高性能聚合物制成的 igus 轴承磨损低,无需外部润滑剂即可工作,这使得定期润滑工作变得多余,无需额外润滑的零部件还能防止元件和负载被污染。我们为您的特殊要求提供合适的材料,无论是 FDA 批准、ESD 保护还是耐低温和耐化学品。
智能吊挂系统
智能吊挂系统,也称为悬挂链系统,是一种连续输送系统,具有高度灵活性,能够大幅增加空间利用率。而xiros®滚珠轴承成为了这类输送线的理想选择。点击了解
应用实例

iglidur®P210滑动滚轮用于免维护传送带
为了使传送带偏转,Krones AG公司在其全方位包装系统中使用的是带滚针轴承的金属滚轮。但是这些金属滚轮成本高昂,而且它们的性能无法满足该更高的要求:滚轮需要高速持续运行、耐研磨颗粒、承受达100°C的高温,且至少能使用一年。现在,该公司在其全球范围内的包装系统中使用的是由iglidur P210制成的新型滑动滚轮,目前他们使用这种轴承已无故障超过一年。

Xiros®滚珠轴承用于贴标机
此贴标机导辊使用工程塑料滚珠轴承替代钢制滚珠轴承,因为后者太重且需要润滑。这些滚珠轴承的作用是引导塑料薄膜在机器中移动。使用Xiros®工程塑料滚珠轴承后,机器的使用寿命延长,维护成本减低。而且到目前为止,导辊一直运行安静,机器无故障运转。