请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 热电偶电缆解决方案 >

热电偶电缆解决方案

MS Spaichingen 使用热补偿电缆实现创新连接技术

易格斯公司开发了热电偶电缆,这些电缆的组成材料较为特殊,如铁铜和镍/铬镍化合物代替铜。这方面的动力来自于MS Spaichingen 公司的要求,他们为加热接触铆接的创新方法寻找合适的热补偿电缆。

CF_AP_CFThermo_CN_1.jpg
已安装了100多个铆钉冲头,每个配备了一个热电偶,这需要一根特殊材料的电缆

简况

  • 要求: 具有特殊电缆材料的热电偶,移动或极度动态应力,能量和信号在一条电缆中传输;铜电缆和热电偶电缆的组合,用于动态应力和长使用寿命

  • 行业: 热接触铆接、注塑成型、机床行业

  • 客户的成功:为该应用开发了一种全新的可移动电缆,仅带有热电偶;使用3年,无一次故障

问题

 

解决方案

MS Spaichingen GmbH活跃于汽车行业的各个领域。焊接技术业务部专门从事塑料零件连接的定制超声波焊接系统的构建。但是,超声波焊接也有局限性。例如,要连接金属和塑料,则使用加热接触铆接作为替代方案。在MS Spaichingen开发的这一工艺中,仅将温度引入材料中,并产生无间隙的铆接接头,该过程还包括同时测量铆接点的温度。因此,MS Spaichingen系统中使用的每个铆钉冲头都配备了记录温度的热电偶。

最初,加热器制造商的电缆用于能源和信号供应。然而,在大约 100,000 次双冲程(相当于一年的系统运行时间)之后,发生了电缆断裂。

由于材料特殊,寻找替代电缆并不容易。该过程要求电缆不能像往常一样具有铜导体,而是与热电偶具有相同的合金。这意味着需要由合金制成的电缆,例如镍/铬镍化合物,并且是大量使用。此外,还需要柔性和动态电缆。

易格斯开发人员首先必须通过寻找将相对较硬和脆性的合金加工成线材的方法来进行基本工作。此外,除了传感器信号外,电缆还应将能量传输到传感器头。必须选择铜电缆和热电偶电缆的组合,其中相对柔软的铜芯必须与热合金的硬芯相结合,即使在动态应力下也能实现较长的使用寿命。
 根据这些规格,易格斯首先开发了一种仅带热电偶的可移动电缆,现在作为高柔性CFTHERMO产品CFTHERMO. K.001,以及一根带有三根铜线和一个热电偶的CFTHERMO.K.002。 K.002系列电缆在易格斯和MS Spaichingen进行了测试,MS设计师在300,000次双冲程后采用了。同时,热电偶电缆已经使用了几年,经验是全方位的。MS Spaichingen焊接技术业务部电子开发负责人Joachim Wein说:“我们使用带或不带拖链的电缆,还没有出现过一次故障。

易格斯扩大了 CFTHERMO 产品范围,并增加了更多用于测量更高温度的合金。此外,自去年以来,用于热电偶的现有定制电缆已经上市,连接器由与电缆相同的材料制成。易格斯使用第一台高柔性电缆进行的动态测试仍然可参考。它们从2011年100月开始,现在已经达到超过1亿次双冲程,阻力测量仍然没有任何异常。与此同时,易格斯还遇到了此类电缆的其他应用,例如在注塑厂,数百台注塑机生产滑动轴承、拖链和其他易格斯产品。在这些机器中,需要使用热电偶电缆来监测温度。此外,越来越多的可移动电缆用于其他领域,这些电缆具有热电偶的特性,同时可靠耐用。
CF_Thermo_FA_1913_D_3_Nietelement_301764dae0
CFTHERMO热电偶电缆随着铆钉元件的每次行程而移动。根据安装空间中的电缆长度,MS Spaichingen 可自由选用电缆或者拖链和电缆
CF_AP_CF_Thermo_CN_2_0f6cd454ee
CFTHERMO热电偶电缆专为热电偶设计。他们使用康铜或镍/铬镍化合物等合金来测量加热元件的温度

此应用中所涉及的产品系列

在线工具

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版