NFPA 79标准
NFPA 79,即工业机械电气标准,是美国消防协会所制定的系列标准之一。该标准包含设计机器电气系统的指南,并展示了确保机器操作员安全的方法。
过去,当电缆用于移动应用时,机器设计人员很难遵守NFPA标准。直到2012年,NFPA标准才允许使用AWM电缆。自2012年修订版以来,允许使用某些AWM电缆,其中许多可用于高度灵活的应用。NFPA 79与UL标准一起被认为是符合美国机械电气设备技术规范的重要依据。在美国将机器投入运行之前,需要检查以确定形成机器的各个部件是否已按照NFPA 79标准正确组装。
NFPA 79标准描述了AWM电缆必须满足的要求。下面总结了一些最重要的问题。
- 如果相关电缆已被确定用于批准的设备并按照制造商的说明使用,则该标准允许AWM电缆。例如,许多易格斯客户使用chainflex高柔性电缆,因为它们是专门为移动应用而开发的,其中许多电缆都带有 UL AWM标志
- NFPA 79标准定义了AWM电缆的一些电缆设计要求,包括阻燃性、壁厚和最小绞合线数
- 该标准还要求电缆满足相应UL AWM样式页面的所有要求
易格斯chainflex® 高柔性电缆,已通过认证
我们提供完整的符合NFPA标准的产品系列,有900多种高柔性电缆类型,包括控制、总线、伺服、动力和测量系统电缆。我们的高柔性电缆符合NFPA 79标准的条件,并根据AWM标准制造,可轻松用于工业环境。