请输入您需要搜索的内容
主页 > 易格斯中国 > 测试实验室 > 总线电缆测试报告 >

总线电缆测试报告

测试①:总线电缆CFBUS.PUR.049
在这项测试中,我们对CFBUS.PUR.049总线电缆在半径为75毫米的e-chain®拖链中的预期使用寿命进行了分析。具体测试内容为CFBUS.PUR.049总线电缆的使用寿命。经过14个月及17,495,094次双行程的测试后,我们完成了此次测试。测试结束时,电缆状况良好,这对于控制面板上的应用至关重要。
CF_GEN_CFBUS_PUR_test_page_1_541cdb84c1
测试编号:5064
弯曲半径:75毫米(系数10.3 x d)
使用寿命:1700万次循环

机床上的显示屏实际上就是控制中心,用于设置和控制机床的各项功能。这些操作单元通常配备以太网电缆,以实现实时快速数据传输。事实证明,特别是对于大型系统而言,将这一控制中心设置为可移动甚至线性移动的是一个好主意。为此,需要一种可靠的电缆,以确保能够可靠地映射出重复的运动。
测试②:总线电缆CFBUS.052
在这项测试中,我们分析了CFBUS.052电缆在半径为100毫米的e-chain®拖链中的预期使用寿命。我们在测试实验室中对电缆的使用寿命进行了测试。电缆被安装在半径为100毫米的拖链中,并在拖链的两端都安装了去应力装置。通过持续移动来模拟和测试机器中的应力,以便能够对实际使用情况进行准确评估。
chainflex_CFBUS_LB_appl_machine_tools_4154cfac19
测试编号:5006a
电缆类型:以太网电缆
弯曲半径:100毫米(系数9.8 x d)
使用寿命:4100万次循环

本次测试旨在确定chainflex®总线电缆在半径为100毫米、行程长达7米的条件下的使用寿命。该以太网电缆的要求是,尽管处于持续运动状态,也要确保在尽可能长的使用寿命内实现可靠的数据传输。

在工业机器和需要处理大量数据的应用中,对质量的要求与较小的弯曲半径相结合的情况尤为普遍。此外,狭小的安装空间往往对电缆的寿命构成重大挑战。
测试③:总线电缆CFBUS.LB.049
本次测试旨在分析CFBUS.LB.049总线电缆在半径为55毫米的e-chain®拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,CFBUS.LB.049总线电缆的预期使用寿命超过2400万次循环,这意味着即使在小弯曲半径条件下,我们也能可靠地实现高使用寿命。
FA_0621_3_9b77c96d9d
测试编号:5108
弯曲半径:55毫米(系数6.6 x d)
使用寿命:超过2400万次循环

此处展示的总线电缆常用于需要快速处理的应用。在这些应用中,短周期时间和处理系统的灵活性至关重要。这意味着所使用的电缆必须能够承受最高要求。食品行业就是一个例子。快速处理的机器人必须兼具最高精度、短周期时间和低重量。
测试④:总线电缆CFROBOT8.045
本次测试旨在分析CFROBOT8.045电缆在triflex® R中的抗扭性能。测试结果显示,该电缆可承受超过2200万次的扭转循环,从而证实了其符合汽车行业的要求。
CF_GEN_automobile_production_Kuka_1_d5e860878c
测试编号:3486
电缆类型:可扭转以太网电缆
测试参数:±180°/m
使用寿命:2200万次循环

CFROBOT8.045电缆在汽车生产中应用广泛,例如用于安装在机器人第六轴上的移动测量单元。在这些应用中,测量单元移动到检测点,执行生产中的质量保证分析。为此,传输敏感以太网信号的电缆会发生大量扭转。对于此类任务,机器人上电缆的100%可靠性至关重要。
测试⑤:总线电缆CFSPECIAL.182.045/以太网CAT5e
本次测试旨在通过静态拉伸试验确定CFSPECIAL.182.045的最大拉伸力。测试结果显示,其最大拉伸力为2,800N。因此,CFSPECIAL.182.045非常适合用于承受较大拉伸应力的悬挂应用。
FA_3022_1_5a676eaead
测试编号:4428
电缆类型:用于悬挂应用的CAT5e以太网电缆
测试参数:静态拉伸试验
使用寿命:最大拉力2800N

堆垛机是此类应用的典型例子,这些机器用于自动化装载高层货架仓库,其各个部件承受着高拉伸应力。以太网CAT5e总线电缆CFSPECIAL.182.045是专为该领域开发的,其外护套采用芳纶编织,能够承受相应的拉力。因此,该电缆是此类及其他悬挂应用的安全之选。
测试⑥:总线电缆CFBUS.045 (以太网电缆)
PM_1819_1_2d3161ed67
测试编号:3089
电缆类型:总线电缆(以太网电缆)
弯曲半径:75毫米(系数9.4 x d)
使用寿命:7600万次循环

现场总线电缆的使用以及工业领域以太网通讯的快速发展,给总线电缆的设计和制造提出了更高的要求。因屏蔽层损坏或特性波阻抗变化而引起的衰减不断增加,会导致数据传输速率的急剧下降。

由于衰减值会在电缆运动中不断变化,因此故障排查会非常困难。易格斯总线电缆通过特殊的结构设计,保证电气性能及屏蔽、芯线的稳定,确保使用过程中具有长使用寿命,可成功完成7600万次循环测试。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版