请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 拖链和滑动轴承用于起重机驾驶舱 >

拖链和滑动轴承用于起重机驾驶舱

igus® 的拖链和滑动轴承使高度可调的驾驶室安全运行
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 的机器配备了高度自动调节的驾驶室,以确保在工作中安全且高效。
它们使操作者能够更好地了解周围情况,例如在进行拆除工作或将原材料从 A 装载到 B 时。
igus® 的拖链确保将电缆和软管从机器安全引导到驾驶室。iglidur® 滑动轴承可实现免维护。
FA_1219_1a_b0075001b5
问题描述
驾驶室必须能够在短时间内升降 2.7米。必须保证对通往驾驶室的电缆的保护。此外,应减少可调节驾驶室上轴承的维护工作。为了实现这一目标,人们需要寻找以前使用的黄铜滑动轴承的替代品。
解决方案
通过使用 igus® 拖链,电缆不仅受到保护并实现更长的使用寿命,而且安装速度也更快。从黄铜轴承转为 iglidur® 轴承还意味着不再需要使用额外的润滑剂。因此,可以延长维护周期并节省成本。

“我们过去在这里使用黄铜衬套。然而,igus® 的轴承在价格方面无与伦比,在测试中胜过黄铜。”

Ali Gülyaz,Sennebogen 设计工程师

FA_1219_4a_0eacd21d55
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 成立于 1952 年,总部位于下巴伐利亚州的施特劳宾,生产各种机器,无论是工作循环履带式起重机、履带式起重机、伸缩臂叉装机、港口起重机、物料搬运机还是伸缩臂叉装机,凭借其全面的产品线,确立了自己作为全方位供应商和质量领导者的地位。如今,公司在全球拥有约 1,700 名员工,机器的完整开发和组装仍然仅在德国的 Straubing 和 Wackersdorf 工厂进行。

大多数机器都是定制生产的。“原则上,我们提供一种模块化系统”,SENNEBOGEN 的公关经理 Florian Attenhauser 解释说。“无论是船舶还是铁路上的机器,都有电动或柴油驱动装置,吊臂长度可变,甚至是自动高度可调的驾驶室。”以便让机器操作者更好地观察周围环境。20 多年来,SENNEBOGEN 一直为客户提供这项技术。
安全的电缆布线
FA_1219_1b_5b857819e0
使用 SENNEBOGEN 最常用的高度可调的 E270 驾驶室,驾驶室可以在 10 秒内上升 2.70 米,并在 8 秒内再次下降。SENNEBOGEN 依靠运动塑料专家 igus® 的拖链来确保为驾驶室供电、数据和液压系统。它们可以安全、轻柔地保护电缆和软管。“多亏了拖链,一切都被整齐地布线,不再有混乱,”SENNEBOGEN 的设计工程师 Ali Gülyaz 解释说。“它还使安装更加快速,因为所有电缆和软管都已经在正确的位置。”

最初,在 igus® 的解决方案于四年前实施之前,这里使用了竞争对手的拖链。“竞争对手的链条非常满,”igus® 的德国拖链®销售经理 Dieter Reitz 回忆道。“使用我们的链条,链条内部有更多的空间,具有相同的外部尺寸。特别是对于反复移动的液压管路,增加 3 到 4 毫米的空间会产生很大的不同。
密切合作开发
FA_1219_4b_7dfc77be3e
这里使用的拖链是 E4 light 系列的带延长链节的 14040。与 SENNEBOGEN 一样,igus® 的产品也采用模块化原则。这使客户能够根据自己的要求为他们制定最佳解决方案,而 igus® 的专家随时为您提供建议。例如,对于 SENNEBOGEN 的移动式驾驶室,拖链中的延长杆将能量和数据电缆与液压软管分开,以延长导向电缆和软管的使用寿命。

在解决方案投入批量生产之前,SENNEBOGEN 的用户必须验证 igus® 拖链®的耐用性。“我们在废料场的真实条件下测试了我们当时配备的第一台物料搬运机,测试了一年,”易格斯®的 Dieter Reitz 回忆道。“当我们随后与 SENNEBOGEN 一起检查能源供应时,所有组件看起来仍然像新的一样。”这种耐用性也让 SENNEBOGEN 信服。

除了能源供应,SENNEBOGEN 还使用了 igus® 第二大业务部门 Bearing Technology 的产品。例如,在较小的高度可调驾驶室中的平行四边形导轨上。“我们以前在这里使用黄铜衬套”,来自 SENNEBOGEN 的 Ali Gülyaz 解释说。“然而,igus® 的轴承在价格方面无与伦比,并且在测试中胜过黄铜。”除了节省成本外,igus® 的 iglidur® 塑料轴承还比金属替代品具有优势,因为它们不需要润滑。“我们的轴承由由高度耐磨的工程塑料制成的塑料化合物组成,”igus® 负责轴承技术的技术销售顾问 Thomas Weber 解释道。“通过添加增强和固体润滑剂进行改进,无需外部润滑,因此不再需要维护轴承。”
任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_16_daf48f112d
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版