主页 > Application > agriculture > 无药剂”点杀“除草,环保又高效 >

无药剂”点杀“除草,环保又高效

Delta 机器人在农业精准除草领域的应用解析

LCA_AP_weeding_CN_1_c27532576a
农业科技初创公司Small Robot Company(SRC)携手igus和Rootwave,研发出全球首台可识别杂草并利用特制 “电击器” 通过高压电流将其消灭的自主移动机器人。在英国汉普郡的一片试验麦田里,该机器人已成功完成杂草识别与清除工作。这款配备轮式自主移动设备搭载了易格斯Delta蜘蛛手机器人,凭借其高精度、经济实惠的价格以及无润滑剂技术脱颖而出,成为该除草设备的核心组件。

问题和挑战:单株精准杂草控制
技术要求:足够精度、耐用性好、耐气候
所用产品: Delta 蜘蛛手机器人
客户的成功:显著降低成本,减轻员工负担,无需化学品即可进行环保杂草控制

应用详情
传统农业中,除草剂“地毯式喷洒” 不仅容易造成药剂浪费,还会让土壤板结导致土壤质量下降,从而降低农作物产量,另一方面,除草剂成本也在不断上升,药剂效果却在下降。这款名为 “迪克(Dick)” 的轮式除草机器人,搭载了易格斯 Delta 机器人,借助人工智能与视觉技术,能够成功识别并清除单株杂草。其末端执行器,即 “电击器”,来自 Rootwave 公司。
AI + Delta协同,让除草进入“精准狙击”时代
除草作业开始,监测机器人 “Tom” 率先出动,它搭载了名为 “威尔玛(Wilma)” 的人工智能技术,负责扫描田地的杂草生长情况,通过图像识别锁定杂草集群并规划最优路径,相当于为除草行动绘制 “精准地图”;

除草机器人 “Dick” 紧随其后,其搭载的三个易格斯 Delta 机器人同步启动:借助内置电机与编码器,机械臂以毫米级精度将 “电击器” 对准单株杂草,释放高压电流直击根部。这种 “点杀” 模式不仅实现零化学污染,更提升了除草效率。

Small Robot Company(SRC)与易格斯计划开展更多合作项目,例如将 “汤姆” 与 “迪克” 应用于定点喷洒、精准施肥或蛞蝓防治等场景,实现 “一机多能” 的农业自动化。
LCA_VID_weeding_CN_1_01fb24fb34
LCA_AP_SMALL_ROBOT_COMPANY_DE_4_bba70d7732
从车间到田野,Delta 机器人为何如此 “耐造” ?
工业机器人进入农田,最大挑战是应对泥泞、水溅、极端温差等 “恶劣工况”。而易格斯 Delta 机器人的突破在于:

  • 免润滑设计:核心部件采用特殊塑料材料,无需润滑油即可顺畅运行。在泥泞田间,传统金属轴承易因油污吸附泥土而卡滞,而 Delta 机器人的 “干运行” 设计从根源上解决这一痛点,降低了维护成本;

  • 环境适应性强:可承受较宽的温度范围、强紫外线照射及农药腐蚀,即便在雨水飞溅的田间连续工作,精度仍保持稳定;

  • 轻量化优势:较传统金属结构重量更轻,大幅降低除草机器人的能耗需求,配合太阳能供电可实现全天自主作业,完美适配移动农业场景。
低成本 + 高可靠,让技术落地 “寻常农田”
农业自动化的关键在于 “经济可及性”。易格斯的解决方案之所以被选中,价格实惠是原因之一。同类竞品价格往往高达 20000 欧元,而易格斯 Delta 机器人仅需约 5000 欧元。易格斯 Delta 机器人采用drylin 标准组件、模块化设计与量产工艺,装配流程简化,使单套核心部件成本降低,让中小型农场也能负担。凭借其坚固耐用的技术,该 Delta 机器人也适用于商业化大规模应用。

它们经过了充分的户外使用测试,能够应对潮湿泥泞与溅水等环境。Delta控制系统与步进电机相连,这些电机可将 Delta 机器人直接定位到杂草上方。电机配备编码器,机器人可借助其确定自身位置。通过工业标准协议,这些设备也非常易于编程。SRC 机器人 “迪克” 的主控制系统与人工智能会与易格斯电机控制系统进行通信,使机器人位置与 Delta 机械臂保持同步,从而形成一个完整的监控闭环。
未来已来:当工业精度遇见农业需求
SRC原型设计主管 Andy Hall 表示:“借助人工智能,机器人能够识别摄像头拍摄画面中的杂草,Delta带动电击器对准它。然后就可以用被希望的方式来处理它,益草就留下它,坏的就直接用电击方式除掉。在我们装备了易格斯Delta蜘蛛手机器人平台上,可以加装多种不同技术。可以说,这为我们开辟了广阔的新天地。”

从汽车生产线的精密装配,到田间地头的杂草清除,易格斯 Delta 机器人的跨界应用,体现了农业现代化的发展方向:用工业级可靠性解决农业痛点,用精准化技术平衡生产与生态。

当 “电击除草” 不再依赖人工判断,当农业机器人能像工业设备一样稳定运行,或许我们正在见证一个新农业时代的到来 —— 在这里,每一株杂草的清除都精准可控,每一寸土壤都能保持原生活力。
更多视频和图片
721_manus_2021_4_fbe50f5668
721_manus_2021_1_775ce89008
FA_2221_3_900df59588
FA_2221_4_5ea7f970e0
FA_2221_2_06c9b50981
721_manus_2021_1_ecf8f69047
更多农业机器人案例
LCA_AP_LCA_agriculture_CN_1_0cba941726
协作机器人用于苗种搬运
LCA_AP_LCA_agriculture_CN_2_81a8e0363e
协作机器人用于采摘
LCA_AP_LCA_agriculture_CN_3_3a7ad6fb14
龙门用于自动化农场
如果您对Delta蜘蛛手机器人感兴趣,欢迎联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版