主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur滑动轴承中是否含有PTFE成分? >

iglidur滑动轴承中是否含有PTFE成分?

简介
  • 根据是否含有 PTFE ,滑动轴承可能会在未来受到欧盟 PTFE 禁令的影响。
  • 许多 iglidur 材料不含 PTFE。它们也不含关键的 PFAS 物质。
  • 若欧盟政策不禁止使用 PTFE,iglidur 材料通常不会受到影响。
IGUS_GEN_ptfe_free_pfas_tested_DE_1_57a0b2423b

作为高性能工程塑料零部件制造商,我们会添加各种各样的材料。例如,可确保低摩擦系数和无油运行的PTFE ;PFAS能够让一些塑料变得更加坚固,并且更耐磨损、耐候、耐化学腐蚀和耐极端温度。然而,PTFE 和 PFAS因为难以降解,被认为是“永久性化学物”。此类物质可能对环境、人类和动物有害,因此欧盟目前正在考虑监管或禁止 PFAS 。

然而,我们的开发部门已经研究 PTFE 的替代品有一段时间了。得益于新的配方、广泛的测试和经过调整的生产工艺,我们现在的产品组合中拥有各种不含 PTFE 的材料和产品,例如被 Kunststoff 杂志评为 2025 年度产品的 iglidur JPF 材料。我们仍在进行研究,以寻找 PTFE 材料的合适替代品。下面我们将介绍我们的解决方案,并为您提供有关这些材料和我们产品的更多详细信息和背景信息。

关于当前 PFAS 各国的政策

自 2006 年4 月 20 日开始,PFOS 的使用已基本被禁止,PFOA 从 2020 年 7 月开始也被禁用。五个欧洲国家(德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威)提交了一份对 PFAS 进行一般限制的提案,该提案由 ECHA(欧洲化学品管理局)于 2023 年 2 月 7 日发布。该提案是漫长监管流程的第一步,将由所有利益相关者进行审查。

所有利益相关者于 2023 年 3 月 22 日至 9 月 22 日完成第一阶段磋商。拟议的 PFAS 法规最早可能于 2026 年在欧盟成员国生效。过渡期自其生效之日起,最长13年。美国:EPA 发布了一项最终法规,将 5 种 PFAS 物质添加到“TRI”下可报告的 170 多种PFAS物质清单中,该清单是用于公开报告化学品的中央数据库。含氟聚合物不包括在 TRI 列表中。

不含 PTFE,且经测试不含有害 PFAS 成分的 IGUS 材料

所有标有“不含PTFE”的易格斯材料都通过了大约100种被认为对环境和健康有问题的PFAS物质的测试。此类别不包括含氟聚合物组中的物质。

iglidur A160

iglidur A230iglidur A500iglidur B160
iglidur Figlidur F160iglidur F161iglidur GLW
iglidur GPFiglidur HPFiglidur IC-04iglidur IC-05PF
iglidur I10iglidur I230iglidur JPFiglidur J3
iglidur M250iglidur Riglidur W160iglidur W300PF
iglidur XPFiglidur X6igumid Gigumid GLW
igumid NBxirodur B180xirodur S180 

什么是 PFAS?
全氟烷基和多氟烷基物质 (PFAS) 是一类工业化学品的统称,由于其特殊的性能而被用于许多工业生产工艺和消费品中。它们主要由碳 (C) 和氟 (F) 原子组成。除此之外,PFAS 分子可以具有完全不同的结构,这意味着它们种类非常多。右图概述了 PFAS 的分类,最初分为聚合物和非聚合物。PFAS 可以是气态、液态或固体。根据经合组织数据库,该物质组包括 4,700 多种不同的化合物,根据 EPA(环境保护署)的数据,有超过 9,000 种,根据欧盟委员会的数据,甚至超过 10,000 种化合物。由此可以看出,PFAS种类数量既不是唯一,也不是一成不变的。通常我们表述的数据基于估算得出。
在全氟烷基物质(非聚合物)的亚组中,化合物全氟辛酸 (PFOA) 和全氟辛烷磺酸 (PFOS) 的研究最为彻底。与许多 PFAS 一样,这两种化合物具有持久性,现在可以在环境、食物链和人类中找到。PFOA 和 PFOS 已证明对健康有负面影响。它们与 PFHxs 和 PFNA 一起,占当前 PFAS 污染的 90%。

在聚合物亚组中,区分含氟聚合物/氟塑料和具有氟化侧链的聚合物。含氟聚合物由带有直接连接的氟原子的碳链组成。这使得它们非常坚固,以至于它们不会分解成有毒物质。根据经合组织的说法,含氟聚合物是“低关注产品”,无毒且不具有生物累积性,即它们不会在生物体内积累。唯一的危险是在生产过程中可能使用乳化剂形式的有毒添加剂。例如,含氟聚合物用于涂料、密封件和电缆绝缘层。PTFE 是一种含氟聚合物。

具有氟化侧链的聚合物也由碳链组成,但具有 F 原子首先连接到的侧碳链。因此,这些聚合物的强度较低,并且存在丢失侧链的风险。例如,它们用作浸渍剂。
IGUS_SCR_PFAS_CN_1_c5072304c2

不含PTFE的igus产品类型
IGL_PROD_PTFE_freie_Gleitlager_Standardwerkstoffe_DE_1_6955ea1bdc
不含 PTFE 滑动轴承,通过有害 PFAS 测试
iglidur 塑料轴承无需 PTFE 即可实现免维护运行,并经过 96 种被认为对环境和健康有害的 PFAS 物质测试。它们经久耐用,无需额外润滑剂并降低摩擦。
DRL_PROD_NT_60_200_R200_L200_1_51423f61b3
不含 PTFE 直线导轨,不含有害 PFAS成分
drylin 直线滑动轴承技术不含 PTFE,还经过了 96 种关键 PFAS 物质的测试。我们的直线技术提供免维护、安静和精确的运动。它非常适合需要高可靠性和耐用性的应用。
CF_GEN_CF_PTFE_free_news23_1_DE_1_2a324bf554
不含 PTFE chainflex 高柔性电缆
chainflex 高柔性电缆不含 PTFE,非常灵活耐用。它们非常适合移动应用,并保证使用寿命长,不含有害物质。它们非常适合需要坚固耐用电缆的应用。
XRS_LAB_PTFE_PFAS_free_DE_1_2a054048aa
xiros 滚珠轴承:无PTFE、免润滑、免维护
xiros滚珠轴承系列包括约30款不含PTFE产品,这些产品也通过了有害PFAS物质的检测。其中材料xirodur B180具有长使用寿命、低磨损值和良好的耐化学性。

GEARS_GEN_gears_pfas_free_pfas_tested_DE_1_fa98352922
经检测不含有害PFAS成分且不含PTFE的齿轮
我们的iglidur塑料齿轮可实现不含PTFE,且不含已检测出96种对环境和健康至关重要的PFAS的免维护应用。这类齿轮依然耐用,无需额外润滑剂,且摩擦最小。
IGL_GEN_PRT_04_PTFE_frei_DE_1_5cafce2671
无PTFE的iglidur PRT回转环轴承
iglidur PRT回转环轴承的滑动元件被证实不含PTFE和关键PFAS物质。它们在igus实验室中进行负载和磨损测试,干运行友好,且100%免润滑。
SFP_GEN_bar_stock_ptfe_free_pfas_tested_DE_1_2a95a459be
IGU_GEN_PTFE_free_PFAS_tested_EN_1_6e43725059
3_DP_GEN_PFAS_PTFE_free_DE_1_ed804998d2
任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版