请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 摄像技术 > 工业USB电缆 >

工业USB电缆

用于数字图像处理

CF_AP_CFBUS.065_in_USB_connector_IDS_cameras_DE_1.jpeg在数码相机技术中,USB接口已成为用户首选的标准接口之一。它需要应对机械应力和行业高EMC要求,负责无干扰地传输大量地数据。为实现干净的信号传输,一家相机制造商建议其客户使用工业级USB电缆,同时满足长度达10m。

IDS GmbH公司的紧凑型相机基于简单安装和简单使用的核心客户利益,并注重高质量。针对用于粗糙工业图像处理的相机,IDS为客户提供易格斯USB电缆作为附件,以满足高数据传输要求;针对测量和测试技术中动态运动或机器人使用的,推荐工业chainflex®CFBUS.065和CFBUS.066,满足高稳定性和高信号质量的要求。由于传统电缆无法长期承受机械和电气负载,从5米的长度开始,客户只指定易格斯的行业兼容总线电缆,以实现几乎无干扰的数据传输。

“长期以来,我们一直在寻找实现工业用途10m传输长度的方法。在遇到chainflex®高柔性电缆之前,我们测试了来自各种供应商的大量电缆,大多都无法承受无干扰信号传输的要求。USB连接本身不是问题,但机械和电气负载会频繁导致故障。“客户如是说。

CF_AP_CFBUS.065_in_USB_connector_IDS_cameras_DE_2.jpeg

目前提供工业级USB电缆的动力来自IDS公司。由于USB正在成为IT领域的标准接口,因此该技术在自动化中变得越来越重要。然而,它对电缆的机械和电气要求特别高。现提供两根USB电缆,用于高动态使用。CFBUS.065在信号传输距离可达5米时表现出色,而CFBUS.066的使用距离可达10米。在第一条电缆中,总线元件的芯线横截面被减小。这为您提供了足够小的总外径,足以容纳标准USB连接器。如果想要超过5米,则必须扩大总线元件的横截面,并且由于信号的衰减行为和传播时间差异而改变屏蔽层的结构,缺点是电缆的总直径增加,从而不适合标准USB连接器的任何外壳,现在我们可以通过IDS M8连接器来解决这个问题。

此应用中涉及的产品系列

如需了解更多产品信息或在线购买,请前往在线商城

没有找到合适的产品?定制或咨询等服务,请联系我
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版