用于钢厂室内和室外起重机的拖链
英国钢铁厂的“重载型”拖链应用
英国铁路工程供应商“Corus Rail”,出于维护和经济的原因,用我们的拖链代替了室内和室外起重机上现有的产品。使用的是完全定制的拖链供能系统,该系统由坚固耐用的E4/4HD系列拖链、铝制导向槽和 chainflex 高柔性电缆组成,所有这些产品都专为恶劣、腐蚀性环境中的动态应用而设计。
问题 | 解决方案 | |
为了确保安全的能量和电缆引导,铁路技术专家Corus Rail正在为其总共17台户外龙门起重机和9台室内磁力起重机寻找新的解决方案。 根据应用领域的不同,对系统的要求差异很大。钢厂起重机在靠近海岸的户外使用,在由咸空气以及盐水飞溅、强风、旋转磨料砂粒和经常倾盆大雨引起的高腐蚀性环境条件下运行。另一方面,在室内起重机的情况下,当钢形成轨道时,电缆解决方案会暴露在极端高温下,这需要特别耐温的材料。但即使是室内起重机也不能完全免受外部湿度变化的影响。目前,该项目需要对系统进行现代化改造。用于能源和数据引导的拖曳电缆解决方案导致组件需要维护,并且事故数量增加。除了一般磨损外,这些事件主要是由于室外腐蚀造成的。同时,这些组件难以进行维护,使停机特别耗时,只有通过架设脚手架或升降平台才能对系统进行检查和必要的维修工作,因此成本更高。 | 在项目开始前几年,德马格的几台起重机就用我们的拖链进行了改造,这些拖链至今仍在运行。Corus Rail说,由于维护而导致的停机时间不需要再考虑。定期的目视检查足以满足目前的拖链解决方案。为了对当前项目中的起重机进行现代化改造,安装了E4/4 HD拖链。在该拖链的销孔连接中,与以前的型号相比,承重面增加了 120%。由于磨损表面大得多,拖链的强度和使用寿命得到了进一步提高,使得 E4/4 HD 能够在脏污环境中的高负载高速的长行程中运行。新的能源供应系统以预组装的完整装配拖链套件的形式提供,并由我们的英国团队现场安装完成。优点:降低安装时间成本,几乎不会损失宝贵的生产时间。拖链中填充了高柔性电缆(CF310 动力电缆、CF9 和 CF10 控制电缆以及 CFLG FOC 电缆),供户外使用。高度耐磨的 TPE 护套使电缆成为恶劣环境的理想选择。它们抗紫外线,可在 -35°C 至 +100°C 的高温下使用,并且对冷却剂和润滑剂具有非常高的耐介质性,有效数据传输量和最大化的EMC防护性非常适用于现今的自动化技术。 |
更多信息
任何应用相关的问题请联系我

汪宏生 John Wang 起重机行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
简况