主页 > 机器人自动化 > RBTX > 机器人教育培训 >

机器人教育培训

LCA_GEN_education_CN_8_1c6efee0e4
适合开设有机器人、机械、电子、工程类课程的院校和培训机构
随着数字化技术的快速发展,工业生产流程正从根本上发生改变,为此相关从业人员必须要不断地更新其技能,未来的行业专家和管理人员们需要不断学习以应对各种可能发生的新挑战,易格斯推出了多款机器人教育培训产品。
安全 易格斯产品符合CE标准,因此符合相关的安全标准。
性价比高 基于成熟的模块化开发流程,易格斯机器人成本低,交付快。
可选空间大 无论您是自己构建单个组件,还是完整的系统,易格斯都能为您提供合适的解决方案。
实用 培训课程中使用易格斯开发和生产的工业机器人协助授课,帮助学员快速入门,掌握工业机器人相关的基础知识。
产品推荐
ReBeL协作机器人入门套装
LCA_GEN_Rebel_Starter_Set_DE_1_7816d19a7a
含6轴ReBeL协作机器人、底座、气泵、夹爪、摄像头,以及1小时远程调试服务。
EduMove教育版协作移动机器人
LCA_PROD_Education_AGV_2_6bbf5014da
自重12Kg,负载2Kg,续航约4小时,支持各类传感器、Python库和开源ROS2。
Delta及龙门拾放教学套装
LCA_PROD_gantry_robot_education_kit_CN_1_edaebfef68
物料拾取放置应用,超过100小时学习资料,兼容所有Delta及龙门系统,可扩展。
Apiro® Robotic 机器人入门套件
LCA_PROD_apiro_20starter_kit_RL_A9_0200_area_gantry_individual_parts_1_73d1652c18
提供Raspberry Pi和Arduino Mega参考程序,可快速搭建8种机器人模型:龙门、迷你关节机器人、推杆、Scara等,组合灵活,快速验证运动轨迹。
ReBeL协作机器人实景教学套装
LCA_PROD_rebel_education_0100_2_ab9da61f2f
两种场景演示:1. 仓储 2.自行车质量检验。包含机器人安装底座和通过3D打印制作而成的货架、积木等物件,磁吸定位。
Eduard教育版移动机器人
LCA_PROD_Edu_ART_AGV_RBTX_EDUA_0001_3_fc4eb6ad71
自重8Kg,负载10Kg,续航3小时,集成IMU、4 个 ToF 距离传感器、电压测量、温度测量, 可使用ROS1和ROS2框架编程。
培训学习
培训服务
LCA_GEN_classroom_robot_teaching_DE_1_6997c9454f
线上课程服务半小时免费培训,超过1个小时,按¥500/小时
线下课程服务江浙沪地区 ¥2000/天 ,珠三角及北方地区¥5000/天
系统学习课程资料和作业
LCA_GEN_academy_material_DE_1_fa1acc2922
  • 所有易格斯机器人学习课程计划表
  • 课堂培训资料及课后实践任务
免费自学视频教程
LCA_GEN_laptop_with_rebel_video_play_button_DE_1_5fd0e499b5
  • 已整理每种机器人操作视频教程
  • 语言汉化持续进行中,不断更新
Y.E.S. 青年工程师扶持计划
IGUS_GEN_yes_CN_4_798fee6679
培养未来机器人行业人才,易格斯可为在校学生机器人项目提供产品与资金支持
应用案例
把理论知识牢牢记住的最佳方法是什么?实践!LCA已经进入许多教育机构,并为众多学生提供学习和项目支持,现在就来了解吧!
垃圾自动捡拾及分类
21261-Roibot-2024-4
尼德尔海因(Niederrhein)大学
在Gran Canaria岛举办的Makeathon活动中,尼德尔海因大学的学生研发了一个机器人原型,专门用于捡拾和分类垃圾。他们将一个Rebel协作机器人安装在自行设计的小型车辆上,利用摄像头和计算机视觉技术来识别不同类型的垃圾,比如塑料、纸张或金属。识别后的垃圾会自动被分拣到相应的容器中。
动感操作数字孪生
680_Roibot_2019_2_7a6c13ec2e
HTBLuVA Salzburg
HTBLuVA萨尔茨堡联邦高等技术教学研究所的学生在他们的毕业论文项目中,成功开发了一套集成仿真手的robolink机器人系统。这套系统允许用户通过佩戴特制手套直观地控制机器人,手套内嵌的传感器能够捕捉并转化用户的手势为机器人精确的抓取动作,实现了人机交互的新突破。
自动摘果机器人
21320-Roibot-2024-1
米兰理工学院(Polytechnic of Milan)
这项研究验证了自动摘果机器人搭载了igus Rebel关节臂,可以在果园中灵活穿梭,准确识别并采摘成熟的苹果。系统利用3D相机精准定位苹果,随后通过气动夹爪轻柔采摘。这套系统致力于解决劳动力短缺、成本上升和工人疲劳等问题。同时,它还提升了收获效率,确保了果实品质,为可持续农业的发展提供技术基础。
双臂拉绳机器人
LCA_AP_education_roki_CN_1_9200115e76
汉诺威莱布尼茨大学(Leibniz Universität Hannover)
在本大学项目中,我们采用了易格斯robolink W套件作为人形机器人的手臂。robolink W机械臂以其轻量化设计而著称,这得益于其步进电机通过Bowden电缆的分布式连接方式。这种设计使得电缆能够顺畅地穿过接头,直接驱动执行器,既优化了机械臂的结构,也提高了其性能。
自动解魔方
DRL_VID_rubikscube_machine_yes_Zauberwuerfelmaschine_Anwendung_drylin_SHT_DE_1
比勒费尔德(Bielefeld)应用科学大学
比勒费尔德应用科学大学Gütersloh校区的学生挑战自动解魔方项目,目标是确保设备稳定运行。他们利用图像处理技术和步进电机控制魔方旋转,drylin SHT直线模组夹持魔方,实现无抖动、无需润滑。理想状态下,设备能以每秒15次的速度解魔方,远超一般10至35次的旋转次数,最快不到1秒即可还原。
逻辑游戏拣选机器人
LCA_VID_Customer_Application_FH_Bielefeld_CN_1_ab439d4304
FH Bielefeld大学
应用igus®robolink®RL-DP,经过大量计划、工艺定制、编程、集成实施,FH Bielefeld大学的学生完成了一篇优秀的学士论文。该机器人配备了一个吸盘,可以将游戏片移动到合适的位置,率先把同色球排成一条线的一方获胜。
工业4.0业务流程演示器
641_Roibot_2019_2_59e740548c
FH Aachen的模型工厂
FH Aachen利用立体门架机器人制作了一台工业4.0业务流程演示器,结合网页端业务数据管理系统,它可演示从仓储、订购、付款、生产组装全过程。系统在生产层面实现分层通信,区分实时和非实时信息,并符合IT的安全等级要求。
学生实训机器人更新换代
LCA_AP_R_26uuml_3_Bti_FA_0823_3_4_cropped_DE_1_fe82a4d918
瑞士Rüti职业技术学校
Rüti职业技术学校培训实验室迎来了全新的现代机器人,包括七台 robolink DP,其中两台带第七轴,这些机器人已经完全取代原来老的机器人,在培训实验室中供师生使用。学生将学习如何使用机器人来操控数控机床、取放工件。
双关节臂协同作业研究
839_Roibot_2022_1_5bb34a18d5
KIT Karlsruhe
KIT Karlsruhe团队使用两台5轴robolink®关节机器人研究协同作业过程,机器人可以独立处理不同的任务、互不干涉,也可以合力做一件任务。与同样功能的工业机器人相比,易格斯成本效益更高。
NimbRo-OP2 X 人形机器人
igus_Humanoid_Open_Platform_04f808b457
波恩大学
波恩大学开发了一款基于ROS的人形教育科研机器人NimbRo-OP2 X,在2015年该机器人获得了第一届机器人杯设计奖,2016年获得首届国际哈廷开源奖。该机器人的所有单独部件均由igus®使用3D打印机生产。

研讨会和培训
LCA_VID_education_CN_1_7d92c63b40
印度Shri Vishnu女子工程学院
Shri Vishnu女子工程学院使用多个robolink®机械臂做机器人技术的培训教学。igus®机器人的控制系统收到了诸多赞语,它们可以帮助学生快速熟练地为抓取和放置动作进行编程。机器人还集成了一个光敏电阻(LDR),它可以识别颜色,为进一步的物品分类奠定了基础。
汽车生产线实训系统
788_Roibot_2022_1_1b17b8ac25
大众汽车
大众汽车公司培训团队开发了一套以高尔夫真实产线1:18比例缩小的实训系统,该系统模拟从冲压车间开始,到车身车间、喷漆车间、装配和车辆交付的完整流程,采用drylin®R带座直线轴承和单轨WS-10,机芯由Apiro®齿轮箱驱动,使用NEMA17步进电机以及D1电机控制系统。
任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
易格斯RBTX/LCA专为机器人教育和培训机构提供教学机器人套装,包括rebel协作机器人、delta机器人、AMR移动机器人等,为学校和机构提供一站式服务
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版