请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 车用轴承 > 商用车 > FAUN环卫清扫车中的iglidur轴承 >

FAUN环卫清扫车中的iglidur轴承

免维护、耐污、耐冲击

图片未找到
清扫车的作业环境常常伴有如潮湿、盐、树叶、碎石、建筑工地污垢和油污等,这对车辆所使用的轴承提出了严峻的性能考验。FAUN Viatec GmbH公司选择了igus的iglidur Q、Z和W300等材料的滑动轴承,这些轴承具有免维护、使用寿命长、耐介质等优点,能够降低成本,并且易于清洁。
“我们的清扫车在任何情况下都能可靠运行”,Dipl.-Ing 说道。作为德国 Kirchhoff 集团的成员,FAUN Viatec GmbH 位于 Grimma 工厂,致力于提供卓越的清扫解决方案。公司的首席执行官 Helmut Schmeh(BA)进一步解释:“这些清扫车覆盖了各种工作区域,即使在最苛刻的条件下,依然能够呈现出卓越的清扫性能。无论是用于社区日常工作的道路清扫车,还是在建筑工地上应对艰巨任务的机器,亦或是清洁机场跑道的专业设备,甚至在小型工地上的灵活清扫车,它们在全球范围内都展现出了卓越的耐用性。它们在钢铁厂、煤矿开采及溢油清除等极具挑战性的环境中,同样证明了其高效性。针对轨道清洁或除草等特定需求,恰当的附件也可提供相关解决方案。”
问题
在潮湿、盐分、砂砾、建筑工地等环境中,清扫车所使用的轴承面临着极大的挑战。这些极端条件会导致振动、冲击载荷以及动力学等因素,对轴承的使用寿命会产生显著影响。因此,迫切需要能够适应这些特殊工况的轴承。
解决方法
为了满足各种应用需求,我们推荐使用由 iglidur Q、iglidur Z 和 iglidur W300 材料制成的滑动轴承。这些滑动轴承具备免维护的特点和更长的使用寿命,从而显著降低了成本。此外,其卓越的耐介质性使得清洁受影响区域变得更加简单。以往,某些轴承点需要定期润滑以防止部件失效,甚至定期更换和重新焊接,而使用 igus 的塑料轴承后,磨损主要只发生在轴承本身,这意味着更换的工作量大大减少。

我们的目标是,在未来为所有清扫车辆使用免润滑滑动轴承,特别是在这些工况恶劣的部位,以确保我们的客户在未来几年内尽可能减少维护需求。

——Helmut Schmeh,FAUN Viatec GmbH 首席执行官


图片未找到
清扫车作业部位
FAUN公司的产品系列涵盖了种类繁多的清扫车,其底盘重量从7.5吨至最高20吨不等,车厢容积在4~9m³之间。这些机器在各方面都极具性能,能够满足各种清洁需求。Helmut Schmeh表示:“我们在多个技术领域始终处于领先地位。”该公司获得专利的空气再循环系统与不同标准底盘的结合,确保了卓越的性能与操作安全性。同时,FAUN也关注时下的环境课题,包括驱动技术提升、细小粉尘的减少、能耗与噪音的优化。这些车辆的设计旨在确保在整个使用周期内保持低运营成本。
图片未找到
后盖翻转轴
车辆的日常运行时间通常较长,客户需要能够高效、持久运作的设备,以避免长时间的停机损失。然而,设备上安装的组件会因污垢的积累而承受极大压力。“例如,如果金属轴承未能定期润滑,它们会迅速磨损,”Dipl.-Ing.设计部门的Gerhard Gräbel指出。“这不仅影响了日常工作时间,还可能增加额外成本。此外,润滑剂的使用也可能给环境带来污染。基于这些原因,公司几年前已开始在轴承技术领域探索一种低维护的解决方案,以便在使用寿命方面不需要妥协。”
图片未找到
刷头升降机构
为了确保清扫车的长期耐用性,该公司决定采用igus生产的免润滑、免维护工程塑料滑动轴承,主要用于车辆的高压承载点,例如,在清扫路缘石时,圆刷将持续承受较高的冲击载荷;而在后盖区域,其在开启和关闭时也会承受巨大的载荷。此外,这两个部位容易堆积污垢,进而影响整车性能。FAUN特别选择了耐磨性强的iglidur W300和iglidur Q材料,用于圆刷的升降机构,以应对冲击载荷。而iglidur Z则是当时可实现的最大表面压力材料,确保尾门铰链和门锁机构具有出色的耐磨性。
用户评价
图片未找到
“泥土通过后挡板卸载,常常会非常脏,有时甚至湿漉漉的。自从我们采用工程塑料轴承后,维修时再也不需要焊接了,”Gerhard Gräbel指出。“如果车辆出现问题,只需更换塑料衬套即可,这样处理起来简单得多。我们的备件仓库里已有足够的衬套库存。”
测试结果清楚表明,这种新型材料在长期使用中能够更好地承受压力和应力,“设计师自信地表示。因此,机器操作员的优势十分明显。坚固的清扫机可实现长期经济运行,且降低了维护和服务成本,” Helmut Schmeh补充道。

(左起:Dipl.-Ing.(FH)FAUN Viatec GmbH 设计工程师 Gerhard Gräbel;FAUN Viatec GmbH 首席执行官 Helmut Schmeh;Thomas Sommerweiß, igus.)
汽车应用相关的问题,欢迎您联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版