自润滑塑料轴承用于光伏跟踪系统
“用智能技术以具有成本效益的方式高效地实现太阳追踪是我们公司的基本理念。”德国TecnoSun 太阳能系统公司首席执行官兼公司发言人Thomas Vogel说。该公司成立于2010年4月,是一家光伏系统制造商,拥有约12名员工。
公司总部位于一个倡导可再生能源的城市,这为公司提供了良好的机会。由于电力市场的普及化仍然是未来的一个重要问题,地方当局、市政当局,以及私人投资者,都会专注于可再生能源。
基本系统一开始由双轴导轨组成,但现在改为单轴导轨支撑。还有一个用于平屋顶的空气动力学系统。这是一种永久固定的解决方案,可以安装在平屋顶上,而不会损坏屋顶。Thomas Vogel说:“在太阳能领域,我们将会展示一种噪音屏障系统,该系统已经提前引起了人们的极大兴趣。它将很快实现大规模生产。”不破坏环境
光伏跟踪系统是独立于基准区域对准的系统。它们会在一天中追踪太阳的路线,从而在太阳和太阳能模块之间形成理想的角度,从而优化模块的利用率。
通过使用跟踪系统的额外发电量已被证明高达40%。一整天都能获得显著更高的效率和一致的功率输出。Thomas Vogel说:“在过去,经常存在对跟踪器系统不友好的言论。它们通常被认为过于昂贵,而且由于它们的尺寸,破坏了自然风景,因为它们通常有几米高。我们采取了各种方式,希望将安装高度保持在较低的水平,与其他系统相比,这也大大降低了成本。”
因此,该供应商的跟踪系统的优势很快就显现出来:它们包括只有1.5米左右的安装高度和更高的材料效率。这意味着光伏系统可以很容易地融入自然景观中,并提高防风性能。然后是驱动原理。多达120台跟踪器仅使用一台电机进行驱动,对应大约400㎡的模块面积。这使得系统成本能够显著降低。
数十年的运行寿命
通常情况下,如果跟踪系统元件使用混凝土固定在地面的话,在某些情况下将其移除会很费力。Thomas Vogel说:“我们的锚固件由接地螺钉组成,在其上建立了相对简单的机械系统,即纯金属结构。”系统中的摩擦力完全可以忽略不计。科隆igus GmbH的免润滑塑料滑动轴承确保了这一点。在任何应用中,免润滑轴承技术都能证明其多功能性。
滚筒和牵引环(底板)之间各使用三个免润滑轴承。Thomas Vogel回顾道:“在这个位置,我们正在寻找一种高质量、高性能的解决方案,它既要完全干运行,又不能受环境因素影响。”几十年的工作寿命也是需求的一部分。此外,万一发生故障损坏,滑动轴承必须能够快速轻松地更换。
全能型材料iglidur P完全符合要求。由于热稳定性和低吸水性,这些滑动轴承在不同环境条件下依然能够保持尺寸稳定通常建议用于中高负载下的旋转运动。另外,它成本也较低,从经济性方面考虑也很有利。
雪、拉伸形变和倾斜
Thomas Vogel说:“在工厂建造的准备阶段,我们对各种轴承进行了一系列复杂的实际测试,以便能够对负载下的效果做出可靠的判断。经过各个供应商产品的对比测试后,免润滑塑料滑动轴承显然具有优势。此外,塑料滑动轴承还具有良好的性价比并提供完整的技术支持。igus在该领域的负责联系人Bernhard Hofstetter一直与我们保持联系,并向我们通报新的和进一步的发展,使我们始终处于技术的前沿。”
滑动轴承的要求非常高。它们必须具有长达几十年的耐候性,能够应对污垢和潮湿,并且必须容易组装。积雪的重量也会带来一定影响。由于在基本机械结构上存在较高强度的旋转运动,因此在某些位置会承受重载。此外,绳索拉动的边缘可能达到100公斤,会发生拉伸应变。
在决定哪种材料之前,聚合物供应商还进行了各种载荷计算,并根据筛选程序推荐了材料iglidur P。
与一般机械中的安装方式不同,这种非压入式的滑动轴承绕着镀锌表面旋转。由于有必要的安装公差,因此存在轴承内外径都有卡住的风险。然而,提前测试表明,聚合物滑动轴承对此没有问题。跟踪系统的轴承从第一天起就正常运行,完全不需要停机维护。
igus办公室“Bayern Nord Ost”的负责技术销售顾问Bernhard Hofstetter报告说:“我们的标准材料iglidur G已经在全球无数应用中证明了自己。我们首先进行了初步打样。但由于吸水率和热膨胀率较低,最终决定使用iglidur P材料。”
极端温度波动
此外,材料iglidur Q2在位于瑞士海拔1800米山区的双轴系统中证明了其耐磨性。在高负载下尺寸稳定,注定适用于极端条件下的重型摆动应用。
Thomas Vogel明确说明:“在这个海拔高度,全年气温波动很大,冬季还有降雪。为了使我们的跟踪系统更加坚固和便于维护,我们使用了耐磨轴承。在这些艰难的气候条件下,对轴承的压力非常大。我们的第一次测试效果就非常好。聚合物轴承也满足了我们对经济解决方案的基本要求,而不会影响质量!”